23/08/2023
Alles unter kontrolle: wie wir innovationen zur bewältigung globaler herausforderungen fördern
Die künftige Ernährungssicherheit ist nach wie vor eine der wichtigsten globalen Herausforderungen für Regierungen, politische Entscheidungsträger, Lebensmittelhersteller und Verbraucher.
Die Frage, wie die 8 Milliarden Menschen auf der Erde weiterhin nachhaltig ernährt werden können, erfordert eine langfristige strategische Planung und innovative Ansätze, damit die Nahrungsmittelproduktion den weltweiten Bedarf decken kann.
Dies geschieht auch vor dem Hintergrund einer sich entwickelnden Klimakrise, die die radikale Veränderung von Anbaumethoden und die Umgestaltung bisheriger Anbaubedingungen erforderlich macht.
Ein großartiges Beispiel dafür, wie Co-Innovation greifbare Lösungen für Probleme der Ernährungssicherheit liefert, ist die Arbeit des in Singapur ansässigen AgriTech-Start-Ups Singrow.
Die robotergestützte Hydrokulturfarm steht an der Spitze der Entwicklung von vertikalen Indoor-Farming-Technologien, um Probleme der Ernährungssicherheit zu lösen und eine effektive und nachhaltige Pflanzenproduktion zu ermöglichen. Die einzigartige Genom- und Präzisionslandwirtschaftsplattform wird für die effektive Züchtung, den Anbau und den Vertrieb von Produkten wie beispielsweise klimaresistenten Erdbeeren eingesetzt.
Norgren engagiert sich daher, um die Pionierarbeit solcher Organisationen zu unterstützen und bahnbrechende Techniken für eine bessere Welt zu liefern.
Gemeinsam mit Singrow haben wir Innovationen entwickelt, um deren Unternehmen bei der Erzielung von betrieblichen Effizienzen zu unterstützen, z. B. durch erhebliche Energieeinsparungen im gesamten Lagerbetrieb. Wir arbeiten gemeinsam mit Singrow an der Entwicklung nachhaltiger Betriebsabläufe, die den Einsatz wertvoller Ressourcen wie Wasser und Strom optimieren sollen.
Dank unserer digitalen Technologie, dank Visualisierungstools und Systemkonnektivität, die in den Bereichen Bewässerung, Beleuchtung und Belüftung zum Einsatz kommen, stehen bei Singrow nun Energieeinsparungen von 40 % zu Buche.
Wie wir das erreicht haben?
Präzision rund-um-die-Uhr mit intelligenter Technologie von Norgren
Unsere fortschrittliche Technologie, einschließlich digitaler Multimediaventile, intelligenter Sensoren und Datenerfassung, hat Singrow eine kontinuierliche Überwachung und Steuerung für eine verbesserte Ressourcenoptimierung ermöglicht. Magnetventile aus Buschjost regeln präzise die Bewässerung für eine konstante Wasser- und Nährstoffversorgung der Erdbeerkulturen. Das intelligente Steuerungssystem automatisiert die Lichtzufuhr und Belüftung und sorgt so für ideale Wachstumsbedingungen. Insgesamt verbessert unser auf Intelligenz basierendes System die kritischen Prozesse und unterstützt den rund-um-die-Uhr-Betrieb in der vertikalen Landwirtschaft von Singrow für maximale Produktivität.
Optimierte Beleuchtung und Belüftung für das Pflanzenwachstum
Unser intelligentes Steuerungssystem optimiert das Wachstum der Pflanzen, indem es die Zufuhr von Kunstlicht und die präzise Belüftung für Singrow automatisiert. Das System sorgt dafür, dass die Pflanzen die ideale Lichtmenge für ihr Wachstum erhalten und spart Energie, indem es sich abschaltet, wenn weniger Licht benötigt wird. Darüber hinaus sorgt unsere intelligente Belüftungssteuerung für standardisierte Bedingungen, die ein optimales Umfeld für das Gedeihen der Pflanzen fördern. Diese Technologie verbessert die Nachhaltigkeit und Produktivität in der Landwirtschaft.
Datengestützte Landwirtschaft
Unser automatisiertes Konnektivitätskontrollsystem gewährleistet die Verfügbarkeit von Echtzeitdaten, die als Grundlage für die Entscheidungsfindung von Singrow dienen. Die Edge-Computing-Fähigkeit von Norgren ermöglicht die Fernverwaltung der landwirtschaftlichen Betriebe von Singrow über mobile Geräte, wodurch die täglichen Aufgaben vereinfacht und die Produktivität der Ernte maximiert werden. Durch die ständige Rückkopplung der Daten werden die optimalen Bedingungen für ein erfolgreiches und produktives Ertrags-Kosten-Verhältnis erreicht.
Innovative Unternehmen wie Singrow sind führend bei den Antworten der globalen Nahrungsmittelproduzenten auf das steigende Risiko der Ernährungssicherheit. Die einzigartige vertikale Landwirtschaft liefert greifbare Ergebnisse und Norgren trägt seinen Teil dazu bei, dass das Unternehmen seine tägliche Leistung nachhaltig optimieren kann.
Weitere Informationen darüber, wie Norgren seinen CO2-Fußabdruck reduziert – für einen höheren Mehrwert unserer Kunden und Mitarbeiter – finden Sie hier.