Entendemos los estrictos requisitos de rendimiento y calidad del sector de los productos sanitarios.
Nuestras competencias incluyen instrumentos altamente regulados como el equipo anestésico y de ventilación, diálisis, dispositivos de monitorización de la presión arterial y de cirugía.Ventiladores mecánicos
La ventilación artificial ayuda a los pacientes que sufren fallos respiratorios mediante la asistencia o estimulación de su respiración, algo que no pueden hacer por ellos mismos y que pone su vida en peligro.
Existen varios tipos de ventiladores, adaptados a todos los requisitos de hospital, así como variables adaptadas a soluciones de cuidado en el hogar. Mientras que los instrumentos de las Unidades de cuidados intensivos (UCI)/cuidados críticos son piezas de equipo independientes, los ventiladores de emergencia/transporte son unidades pequeñas, portátiles y con batería capaces de cubrir los requisitos principales.
Los componentes fluídicos de Norgren desempeñan un papel crucial en los ventiladores de UCI. Las válvulas proporcionales permiten la selección de gases en los módulos de entrada de gases o la dosificación de aire/oxígeno. Durante la fase inspiratoria, los ventiladores fuerzan la mezcla de gas dentro de los pulmones del paciente con una presión elevada, y las válvulas en miniatura son idóneas para la calibración de los sensores mediante el control del flujo de aire y oxígeno. Dado que los ventiladores de UCI tienden a ser más pequeños, los subensamblajes compactos de Norgren que integran válvulas y reguladores de presión son idóneos, ya que reducen el espacio en planta del módulo.
Todas nuestras válvulas para productos sanitarios y aplicaciones de instrumentación diagnóstica se fabrican según la norma ISO 13485. La pandemia del coronavirus en 2020 infectó a millones de pacientes. Las funciones pulmonares naturales de muchas personas se vieron gravemente afectadas y se requería un ventilador de UCI. Norgren se enorgullece de suministrar a todos los principales OEM de ventiladores de UCI válvulas proporcionales de solenoide, válvulas de encendido/apagado, reguladores de presión y subensamblajes, que ayudan a salvar vidas en todo el mundo.
Máquinas de anestesia
Las máquinas de anestesia administran una mezcla de aire, oxígeno y gases anestésicos al paciente para permitir la realización de procedimientos médicos sin dolor y, en algunos casos, sin que el paciente esté consciente durante el procedimiento.
En términos de fluídicos, las máquinas de anestesia suelen incluir todas las funciones principales de un ventilador, aunque incorporan varias funciones como la dosificación del gas anestésico.
Nuestros equipos de ingeniería y producción altamente experimentados diseñan y fabrican subensamblajes personalizados que incluyen válvulas de apagado/encendido en miniatura, válvulas proporcionales en miniatura, válvulas proporcionales de flujo alto, reguladores de presión, sensores y componentes electrónicos sobre colectores de metal o plástico mecanizado.
Todas nuestras válvulas para productos sanitarios y aplicaciones de instrumentación diagnóstica se fabrican según la norma ISO 13485.
Diálisis
La diálisis es un tratamiento médico utilizado para eliminar los desechos y el exceso de fluido de la sangre de los pacientes con fallo renal .
Existen dos tipos principales de diálisis: hemodiálisis y diálisis peritoneal La hemodiálisis utiliza una máquina para filtrar la sangre, mientras que la diálisis peritoneal utiliza el revestimiento de la cavidad abdominal como filtro natural.
Uno de los principales desafíos a los que se enfrentan los Fabricantes de equipo original (OEM, por sus siglas en inglés) en el sector de la diálisis es garantizar la fiabilidad y seguridad de su equipo. Las máquinas de diálisis se utilizan a diario y deben funcionar correctamente para mantener seguros a los pacientes.
Nuestros ingenieros realizan pruebas y control de calidad intensivos para garantizar que nuestro equipo cumple todas las normas y reglamentos relevantes para garantizar calidad y fiabilidad mientras ofrecemos soluciones a la compatibilidad, fugas, volumen muerto y tamaño.
Cirugía - Laparoscopia
La laparoscopia es un procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo que permite que un cirujano acceda al interior del abdomen y la pelvis a través de pequeñas incisiones en la piel.
Los OEM que trabajan en el segmento de la laparoscopia se enfrentan a múltiples desafíos. El equipo laparoscópico está sujeto a estrictos requisitos normativos, como la autorización de la FDA, y también es crítico que los productos sean compatibles con las últimas técnicas quirúrgicas.
Para garantizar que los OEM pueda cumplir todas las normas y reglamentos relevantes, nuestros productos se diseñan y fabrican según los más altos requisitos de calidad y la norma ISO 13485 y son capaces de monitorizar los rangos de presión de gas más exigentes con la mayor precisión.
Nuestras instalaciones de producción ofrece protocolos y procesos diseñados para ayudar con las rigurosas normas de diseño, limpieza y embalaje establecidas por las agencias gubernamentales globales como FDA, EMA y OMS. Colaborar con nosotros en el diseño y/o fabricación de un subensamblaje o suministro de componentes para su producto, significa que colaboramos con usted sobre sus requisitos y especificaciones.
Disponemos de una extensa cartera de productos fluídicos y somos proveedores de soluciones para componentes y ensamblajes individuales. Desde nuestra rápida creación de prototipos con impresión 3D hasta repetir ensayos de validación, nuestras instalaciones de producción de categoría mundial se centran en productos con los más altos niveles de repetibilidad y precisión.