22/05/2018
Quels sont les différents types de panneaux de contrôle ?
Une armoire de commande est une enceinte qui abrite un ensemble de composants de commande électro-pneumatiques.
Quels sont les différents types de panneaux de contrôle ?
Le terme "panneau de commande" est un terme générique qui peut s'appliquer à une armoire de commande ou à un sous-ensemble monté sur une plaque arrière et fournissant une solution de système de commande pneumatique ou électropneumatique sur mesure.
Que sont les armoires de commande ?
Une armoire de commande est un boîtier qui abrite un ensemble de composants de commande électro-pneumatiques. La protection accrue offerte par le boîtier peut faire des armoires le choix idéal pour les environnements difficiles, y compris ceux où la certification ATEX est requise. Les armoires ont généralement des entrées séparées pour l'air et l'électricité et des sorties ultérieures vers l'application.
De cette façon, les composants du système de contrôle interne peuvent être isolés de l'environnement, ce qui donne un aspect esthétiquement agréable. Souvent, le système comprend un badge et un étiquetage pour indiquer la fonctionnalité, fournir des instructions et promouvoir un fonctionnement sûr.
En général, elles sont livrées prêtes à être installées et peuvent donc être considérées comme des solutions "plug and play". Si nécessaire, ou si l'on souhaite séparer les fonctionnalités de différents processus, plusieurs armoires interconnectées peuvent être utilisées ensemble.
Qu'est-ce qu'une plaque de fond ?
Il s'agit d'une configuration dans laquelle les composants du système de contrôle sont montés sur une plaque unique, appelée plaque arrière. Comme pour les armoires de commande, des plaques arrière séparées peuvent être connectées pour refléter les différents éléments d'le process ou fournir des fonctionnalités supplémentaires qu'un système unique ne pourrait pas réaliser autrement. La principale différence par rapport à une armoire de commande est que les composants ne sont pas enfermés ; ils sont donc plus facilement accessibles et ouverts à l'environnement de fonctionnement.
Manifolds et produits modifiés ?
Un collecteur peut fournir plusieurs voies d'écoulement pour différents fluides ou fonctions au sein d'un seul bloc. Par exemple, il peut s'agir d'un bloc d'aluminium percé et taraudé, afin de connecter plusieurs composants du système dans un assemblage à poste unique. Les principaux avantages d'un collecteur sont qu'il occupe une enveloppe de travail plus petite (ce qui en fait un bon choix pour les applications avec un espace de travail restreint) et a moins de voies de fuite possibles en raison du nombre réduit d'orifices d'entrée d'air, et un nombre considérablement réduit de raccords nécessaires.
La ou les sorties sont également positionnées directement sur le collecteur, ce qui signifie que la tuyauterie et le câblage peuvent être simplifiés davantage. Les collecteurs peuvent être usinés dans une variété de matériaux, notamment l'aluminium, le laiton ou même des polymères tels que le PTFE.
La dernière solution personnalisée que Norgren est en mesure d'offrir est celle des produits modifiés. Les produits modifiés sont des produits standard qui ont été redessinés pour répondre aux besoins d'une application particulière. Comme exemple très simple, une application d'actionneur pneumatique peut nécessiter l'empreinte ISO, mais une course non standard avec un système de guidage. Dans ce cas, un actionneur ISOLine™ modifié pourrait être utilisé. Dans notre prochain article, nous explorerons plus en détail les avantages qu'une solution personnalisée peut apporter au client.