11/03/2024
Applicazioni principali per le soluzioni di movimento elettrico multiasse
Le soluzioni di movimento elettrico multiasse e lineare* completano le opzioni di trasmissione pneumatica tradizionali per azioni di movimento, collocazione e posizionamento di componenti all'interno di una risposta automatica.
La diffusione del movimento elettrico si sta affermando in un quadro di crescente complessità delle applicazioni. La richiesta di prodotti efficienti in termini di costo e su misura, si sta intensificando, anche grazie alla diffusione dei requisiti per l'analisi dei dati e la connettività dei sistemi influenzati da Industria 4.0.
I sistemi di movimento elettrico multiasse intrinsecamente configurabili e flessibili sono utilizzati in settori industriali come la movimentazione di materiali, l'imballaggio, la produzione alimentare, la lavorazione chimica e il settore farmaceutico.
Grazie all'ampio ventaglio di soluzioni possibili, il movimento elettrico multiasse offre la flessibilità per soddisfare le necessità spesso variegate di singole applicazioni, sia per progetti di produzione di macchine OEM, sia per il miglioramento dell'efficienza e della produttività di una linea di produzione esigente. Per questo motivo, è importante individuare correttamente e ricercare soluzioni di movimento elettrico in base a specifici obiettivi e decidere a favore di una risposta ordinaria o più personalizzata a seconda dei requisiti dell'applicazione. Rispetto ai robot industriali, i sistemi di movimento elettrico multiasse offrono molti vantaggi di applicazione che possono aiutare nella scelta delle specifiche. Vantaggi di applicazione.
Spostamento di carichi pesanti
I robot industriali multiuso spesso sostengono un carico limitato rispetto ai sistemi equivalenti multiasse perché sostengono il carico su un braccio teso. Per centri di lavorazione che sollevano carichi oltre i 100 kilogrammi, questo può essere un problema. I sistemi di movimento elettrico multiasse offrono la capacità di spostare carichi più grandi e più pesanti per distanze più lunghe.
Orientamento/posizione di montaggio del sistema
Se l'applicazione richiede solo il movimento su pochi assi, le soluzioni di movimento elettrico multiasse con telai piccoli possono essere montate in posizione sopraelevata offrendo un ingombro ridotto, quindi possono essere installati in spazi ristretti. Allo stesso tempo, il sistema può essere dotato di componenti aggiuntivi come pinze o moduli rotanti per ottenere più assi di movimento e soddisfare i requisiti dell'applicazione.
Dinamica
Una considerazione importante per le applicazioni di prelievo e posizionamento sono i tempi di accelerazione su lunghe distanze. Le soluzioni di movimento elettrico multiasse possono accelerare di 5 m/s, con prestazioni simili a quelle di robot SCARA o a 6 assi. Sono anche utili per applicazioni di lunga distanza in cui i sistemi possono essere convertiti ed estesi a 20 metri di lunghezza.
Accuratezza e precisione
Gli utilizzatori finali possono aggiornare i robot industriali per ottenere innumerevoli livelli di precisione cambiando l'attuatore. Gli assi con trasmissione ad asta filettata forniscono una precisione posizionale di 0,02 mm, ma se si accettano livelli di precisione inferiori a 0,02, gli utilizzatori possono risparmiare sui costi passando all'asse con trasmissione a cinghia dentata. Per alcune applicazioni, la soluzione pneumatica può offrire la soluzione più conveniente.
La precisione è fondamentale nelle applicazioni di alto livello come le macchine utensili. Per applicazioni in cui i bracci dei robot SCARA o a 6 assi non possono mantenere la precisione a causa della deflessione del braccio, è opportuno considerare la soluzione di movimento elettrico multiasse con cuscinetti lineari di alta precisione. Norgren ha di recente esteso la gamma di soluzioni di movimento elettrico multiasse che possono aiutare a soddisfare i requisiti di applicazioni automatiche. Per maggiori informazioni, puoi cliccare qui.
*I sistemi multiasse, diversamente chiamati robot cartesiani o robot TTT, riguardano sistemi di movimento meccanico normalmente operanti su 2 assi (xy) o su 3 assi (xyz).