比例阀

比例阀有时被称为I/P或E/P转换器。 它们将可变电流或电压信号转换为压缩空气的比例输出。

我们提供了一系列的功能,包括开环控制、闭环控制、故障应急选项以及ATEX防爆选项和对一些功能和参数的编程功能。

在结果中查找

VP50

三通,闭环控制,采用先导控制的金属密封阀芯技术,可广泛的应用于多种工业过程,同时保证了大流量和响应速度。

更多信息

VP10

电流-压力转换和电压-压力转换器,提供了可靠,稳定和开环的控制。ATEX认证可确保使用的安全。适用于工业和过程控制的应用。

更多信息

422错误代码

独有的ATEX本质安全认证,ATEX认证意味着该设备可以安全地运行在危险的环境中,甚至可在易燃介质的环境中工作,如天然气或甲烷。

更多信息

VP51

数字闭环比例阀,阀芯和先导技术。数字接口允许终端用户对包括语言、压力范围和响应在内的所有参数进行调整。更好的适用于需要精确定制的应用,以确保最佳的系统输出。

更多信息

VP23

三通闭环比例压力控制阀由微处理器控制,有ND8和ND16两个尺寸提供。可选的VP软件允许最终用户修改诸如压力范围、设定点、控制器属性等参数。可选现场总线控制方式。具有双色LED显示屏。

更多信息

VP12

微型比例电流-压力和电压-压力转换器。使用已证明的低功率技术,适合各种应用场合。

更多信息