Industriegas
Seit mehr als 40 Jahren beliefern wir die Industriegasbranche mit Ventilen, Flussreglern und Drucksteuerungslösungen, die bei unterschiedlichen Anwendungen zum Einsatz kommen. Von der Gaszufuhr über den Transport bis hin zum Befüllen von Zylindern – unsere Kunden aus aller Welt verlassen sich auf unsere haltbaren Produkte und integrierten Lösungen.
Bessere Haltbarkeit und längere Lebensdauer
Geeignet für Gefahrenbereiche
Pharma
Eine der größten Herausforderungen für Kunden in dieser Branche besteht darin, hygienische Verfahren aufrechtzuerhalten und die Produkte gegen Verunreinigungen zu schützen.
Diese Prozesse spielen eine ebenso wichtige Rolle in automatisierten Anlagen, die von Arzneimittelherstellern betrieben werden. Sämtliche Komponenten müssen den Hygienevorschriften des Betreibers entsprechen – darunter fallen auch die installierten Ventile. Unsere Ventile und Lösungen sind mit sämtlichen pharmazeutischen Anwendungen konform – auch in Gefahrenbereichen.
Wir bieten eine große Bandbreite anpassbarer Lösungen für Gefahrenbereiche, in denen Hochdruckanwendungen ausgeführt werden. Unsere Produkte sind haltbar und zuverlässig und eignen sich für unterschiedliche Gase, darunter Industriegas, Reingas, Sauerstoff usw., und entsprechen unterschiedlichen Hygienestandards. Verfügbar mit CET- und BAM-Berichten.
Unsere Produkte können auch bei vielen weiteren industriellen Prozessen eingesetzt werden, darunter Pumpen, Dosierung, Kompressoren, Bergbau, Flussregelung usw. Melden Sie sich gern bei uns, um Ihre individuellen Bedürfnisse zu besprechen.
Industrial Process Expertise
Wann empfiehlt sich der Einsatz von Geräten zur Druckluftaufbereitung (FRL) aus Edelstahl?
In diesem Artikel gehen wir kurz auf das Programm und typische Einsatzfälle von Geräten zur Druckluftaufbereitung aus Edelstahl ein.
What is a Stainless Steel Fitting?
This article will explain what a stainless steel fitting is and how it works.
What is a Stainless Steel Cylinder?
This article will explain what a stainless steel cylinder is and how it works.
Was sind die Vorteile der Verwendung von Schaltschränken?
"Steuereinheit" ist ein allgemeiner Begriff, der für einen Schaltschrank oder eine Steuertafel verwendet werden kann und somit eine vormontierte Baugruppe beschreibt, die eine maßgeschneiderte pneumatische oder elektropneumatische Steuerungssystemlösung liefert.