News

35 % Strom aus Solarzellen für unseren Standort in Noida sind nur der Anfang

14. Juni 2024

Lernen Sie die umweltfreundlichen Initiativen kennen, die unserem Standort in Noida geholfen haben, Verpackungsmüll zu reduzieren und auf 35 % Solarenergie umzustellen.

Die Inspiration

Machen Sie Nachhaltigkeit zu einem gemeinsamen Ziel für alle Teammitglieder und tun Sie alles Notwendige, um Emissionen so weit wie möglich zu reduzieren.

Wir denken über bisherige Grenzen hinweg, um die Solaranlage der Fabrik zu erweitern

Als ein instabiles Dach eine ehrgeizige Erweiterung der Solaranlage an unserem Standort in Noida (Indien) zu stoppen drohte, sagte das Team das Projekt nicht ab. Stattdessen fand es intelligente, sichere und nachhaltige Wege, um diese Herausforderung zu meistern.

Der Standort in Noida verfügte bereits über eine Solaranlage, doch man wollte die Nutzung von umweltfreundlicher, erneuerbarer Energie erhöhen.

Allerdings teilten Berater dem Noida-Team mit, dass dies nicht möglich sei. Das Dach des Gebäudes schien nicht stabil genug sein, um das Gewicht einer größeren Solaranlage zu tragen.

Das Team in Noida hatte zwei Möglichkeiten: das Erweiterungsprojekt aufgeben oder eine Möglichkeit finden, um das Dach zu verstärken.

Da man sich durch diese Herausforderung nicht geschlagen geben wollte, beschloss das Team, ein Projekt zur Verbesserung der strukturellen Integrität des Daches zu starten und Platz für neue Solarzellen zu schaffen.

Dieses Engagement hat sich gelohnt: Die erweiterte Solaranlage liefert nun eine Leistung von 250 kW. Das bedeutet, dass Noida nun beeindruckende 35 % seines Gesamtenergieverbrauchs aus einer erneuerbaren Energiequelle beziehen kann.

Und das ist erst der Anfang: Nach der Verstärkung des Daches plant Noida, die Solaranlage bis 2024 um weitere 200 kW zu erweitern. Diese nächste Phase wird es Noida ermöglichen, 55 % seiner Energie aus Solarenergie zu beziehen – ein bedeutender Erfolg auf dem Weg zur Netto-Null-Emission.

Vom Wassersparen bis zur Verringerung des Verpackungsmülls: Nachhaltigkeit ist jeden Tag ein Thema in Noida.

Dieses Solaranlagenprojekt ist nur eine von mehreren Initiativen, die derzeit am Standort Noida durchgeführt werden. Das Team in Noida:

  • Verringert den Wasserverbrauch in den Gärten des Standorts durch die Installation von strategisch platzierten Sprinklern anstelle von Schläuchen. Durch diese einfache Veränderung konnte der Wasserverbrauch des Standorts um 17,2 % gesenkt werden.

  • Wechselt zu einer Methode ohne Wasser, um die Solarmodule zu reinigen. Zuvor nutzte das Wartungsteam des Standorts Wasser, um die Solarmodule von Schmutz und Ablagerungen zu befreien und sie effizient zu betreiben. Anstatt dieses Wasser zu verschwenden, ging Noida zu einer neuen Technologie über, bei der die Module mit trockenen Tüchern gereinigt werden können.

  • Verringert Papiermüll, indem Verpackungen erneut verwendet werden. Ein Mitarbeiter wies darauf hin, dass die Verpackungen der Montagebauteile oft im Abfall landeten. Nun werden Pappe und Papier geschreddert und zu Verpackungen für unsere Produkte recycelt. Durch diese Initiative konnte die Menge an weggeworfenen Verpackungen und neuen Materialien, die für die Herstellung unserer Produktverpackungen benötigt werden, mit einmal reduziert werden.

All diese Aktivitäten werden durch das richtungsweisende Event für Nachhaltigkeit in Noida unterstützt: den World Environment Day.

Jedes Jahr kommt das Noida-Team zusammen und gibt ein Versprechen ab, das seine Arbeit für das nächste Jahr bestimmt: Jedes Teammitglied wird alles tun, was in seiner persönlichen Macht steht, um die Umwelt zu schützen.

Anschließend verbringt das Team den Tag damit, Bäume zu pflanzen und über Möglichkeiten nachzudenken, wie die Auswirkungen des Standorts Noida auf die Umwelt verringert werden können. Viele dieser Ideen (wie Papierverpackungsabfälle für Produktverpackungen zu recyceln) werden schnell in die Tat umgesetzt.

Wir machen Nachhaltigkeit zu einer Lebenseinstellung

Das Versprechen, das die Mitarbeiter am World Environment Day abgeben, ist inzwischen zu einer Lebenseinstellung geworden. Ein ständiger Aufruf zum Handeln, der die Mitarbeiter dazu anregt, immer wieder neue Wege zu suchen, um die Umweltauswirkungen des Standorts zu verringern.

Denn unsere Vision, „bahnbrechende Technik für eine bessere Welt“ bereitzustellen, bezieht sich nur auf die Entwicklung besserer Produkte.

Sie bedeutet auch, sich in jeder Hinsicht für eine „bessere Welt“ einzusetzen. Jeder Mitarbeiter geht über die Verbesserung der Nachhaltigkeit und CO2-Bilanz seines Standorts hinaus.

Weitere Informationen darüber, wie wir unsere CO2-Emissionen verringern und dabei neue Vorteile für unsere Kunden und Mitarbeiter erschließen, finden Sie heir.