Blog

5 Möglichkeiten zur Senkung der Wartungskosten und zur Leistungsmaximierung Ihrer Pneumatikzylinder

2. Juli 2025

Entdecken Sie fünf entscheidende Maßnahmen, um Ihre Pneumatikzylinder zuverlässig zu betreiben, Ausfallzeiten zu reduzieren und die Leistung in der Industrieautomation zu optimieren.

In der Werkshalle kann ein defekter Pneumatikzylinder den gesamten Produktionsprozess zum Erliegen bringen. Eine ausgefallene Maschine verursacht höhere Kosten, bringt Sie in Verzug mit Ihren Produktionszielen und unterbricht die Versorgung Ihrer Kunden.

Daher ist es entscheidend, dass Ihre Druckluftzylinder stets optimal funktionieren.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen fünf Maßnahmen vor, mit denen Sie die Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit Ihrer Pneumatikzylinder im täglichen Betrieb gewährleisten.

Was sind Pneumatikzylinder?

Pneumatikzylinder sind die am häufigsten verwendete Art von pneumatischen Antrieben. Sie nutzen Druckluft, um Maschinen und automatisierte Prozesse in industriellen Anwendungen mit der notwendigen Energie und Bewegung zu versorgen.

Pneumatikzylinder werden in der Regel in automatisierten Prozessen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der Pharmaindustrie, Materialtransport, Prozesssteuerung, der Automobilindustrie und dem tTransportwesen eingesetzt. In all diesen Anwendungen übernehmen Pneumatikzylinder eine präzise, zuverlässige und vielseitige Bewegungssteuerung.

Trotz ihrer vielfältigen Einsatzmöglichkeiten treten hin und wieder einige gemeinsame Probleme auf, die ihre Leistung beeinträchtigen können.

Die gute Nachricht: Wenn Sie sich dieser Probleme bewusst sind, können Sie bereits bei der Auswahl und Umsetzung vorsorgen und so eine langfristige, zuverlässige Leistung von Anfang an sicherstellen.

Warum fallen Pneumatikzylinder aus?

Es gibt zwei Hauptgründe dafür, warum Pneumatikzylinder nicht die gewünschte Leistung liefern: In manchen Fällen kann es vorkommen, dass der Pneumatikzylinder nicht genügend Kraft für die spezielle Anwendung aufbringen kann.

Dafür gibt es zwei Gründe:

  • Falsche Spezifikationen oder die falsche Produktauswahl für das Design und den Bau Ihrer Maschine. Sind beispielsweise der Luftdruck und die Zylindergröße nicht richtig aufeinander abgestimmt, um die benötigte Kraft zu liefern, beeinträchtigt dies die Leistung.

  • Abnutzung und Verschleiß nach längerer Nutzung. Die Dichtungen innerhalb eines Zylinders könnten verschlissen sein, was zu Luftlecks und Leistungsverlust führt Im schlimmsten Fall können diese Leckagen die Arbeitsgeschwindigkeit des Zylinders verringern, was zu einer Verringerung der Ausgangskraft oder sogar zum Stillstand Ihres Stellantriebs führen kann.

In anderen Fällen könnten sich verändernde Anforderungen die Ursache sein.

Wenn Ihre Produktionsmenge steigt, wird Ihr Pneumatikzylinder möglicherweise stärker als erwartet belastet. In diesem Fall wird Ihr Pneumatikzylinder natürlich schneller verschleißen und häufigere Wartung und Reparaturen erforderlich machen.

Fünf Maßnahmen zur Leistungsverbesserung von Pneumatikzylindern

Unabhängig von der Ursache – mit den folgenden fünf Schritten bringen Sie Ihre Produktion wieder in Schwung:

1. Durchführung regelmäßiger und geplanter Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten. Auf diese Weise lernt Ihr Bedienpersonal die Betriebsbedingungen und das Verhalten der Zylinder besser kennen. Mit diesem Verständnis können Probleme frühzeitig erkannt und schneller behoben werden. Auf diese Weise vermeiden Sie Unterbrechungen und unerwartete, kostspielige Produktionsausfälle.

2. Regelmäßig Reinigung der äußeren Teile Ihres Pneumatikzylindersystems. Dies erleichtert die Sichtprüfung wichtiger Komponenten (wie z. B. Dichtungen) und verringert die Wahrscheinlichkeit, dass Sie ein Problem übersehen.

3. Genaue Prüfung des Zylinders auf Anzeichen von Verschleiß und Abnutzung. Frühzeitige Anzeichen wie poröse oder beschädigte Dichtungen lassen sich so identifizieren und beheben, bevor sie zu Leckagen und Ausfällen führen.

4. Regelmäßige Reinigung der Leitungsfilter und Überprüfung der Wasserabscheider, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.

5. Regelmäßige Schmierung Stellen Sie sicher, dass Ihr Zylinder, die Stangendichtung, die Kolbendichtungen und die Lauffläche häufig geschmiert werden, damit sie effektiv arbeiten und vor Schäden geschützt sind.

IMI Alpen HighRes-99

Einfache Maßnahmen für dauerhaft zuverlässige Zylinder

Diese fünf einfachen Schritte können dazu beitragen, unnötige Ausfälle und überhöhte Kosten zu vermeiden.

Sie tragen dazu bei, Ihr pneumatisches Antriebssystem zu optimieren und die Wahrscheinlichkeit eines vermeidbaren Ausfalls, eines Teileversagens oder eines Austauschs drastisch zu reduzieren.

So können Sie sich in aller Ruhe auf andere wichtige Bereiche Ihrer Produktion konzentrieren, mit dem beruhigenden Gefühl, dass Ihre Systeme in bestem Zustand sind.