Wie automatisierte Klauenbad-Systeme die Konsistenz der Klauenpflege verbessern
Wie automatisierte Klauenbad-Systeme die Konsistenz der Klauenpflege verbessern
Die Klauengesundheit gehört zu den größten Herausforderungen in der Milchviehhaltung. Lahmheit beeinträchtigt Tierwohl, Produktivität und Herdenmanagement, doch die routinemäßige Klauenpflege konkurriert um Zeit auf Betrieben, in denen die Arbeitskraft ohnehin knapp ist. Das Ergebnis ist ein Konsistenzproblem: Landwirte wissen, dass eine vorbeugende Behandlung wichtig ist, doch sie lässt sich nur schwer in jeden vollen Arbeitstag einplanen.
Die Automatisierung löst dieses Problem, indem sie die Klauenpflege wiederholbar und weitgehend freihändig macht. Für die Maschinenhersteller, die solche Systeme bauen, stellt sich damit jedoch eine andere Frage: Wie konstruiert man eine zuverlässige, wiederholbare Bewegung in einer der nassesten und chemisch aggressivsten Umgebungen des gesamten Betriebs?
Dieser Artikel erläutert, wie wir diese Frage gemeinsam mit Hoofcount beantwortet haben – und was das für alle bedeutet, die automatisierte Landtechnik konstruieren.
Welche Rolle spielt der pneumatische Antrieb in einem automatisierten Klauenbad-System?
Der pneumatische Antrieb sorgt für die wiederholbare Bewegung, die das Entleeren und Reinigen im Klauenbad-Prozess automatisiert. Im Hoofcount-System hebt und senkt ein doppeltwirkender Pneumatikzylinder die Ablaufklappe, die die Behandlungslösung zwischen den Zyklen zurückhält oder ablässt – ein einfacher, robuster Mechanismus, der für nasse, chemisch belastete Bedingungen geeignet ist.
Klauenpflege zum Teil der täglichen Routine machen
Das in Lancashire ansässige Unternehmen Hoofcount hat sein automatisiertes Klauenbad entwickelt, um den manuellen Aufwand aus der Klauenpflege zu nehmen. Das System arbeitet mit Kuhzählung, Zeitsteuerung oder manueller Steuerung, sodass Landwirte es an ihr Herdenmanagement anpassen können. Die programmierbare Dosierung legt Behandlungskonzentrationen und Zeitpläne im Voraus fest, und zwei Chemikalienpumpen ermöglichen den Einsatz unterschiedlicher Produkte an unterschiedlichen Tagen. Zwischen den Zyklen reinigt ein beweglicher Sprühbalken das Bad automatisch.
Für Landwirte ist das Ziel klar: weniger Störungen, weniger manuelle Handhabung und ein Klauenpflegeprogramm, das jeden Tag genau wie geplant abläuft.
Konstruktion für eine anspruchsvolle Umgebung
Während die betrieblichen Vorteile der Automatisierung auf der Hand liegen, ist die technische Herausforderung weniger offensichtlich.
In einem Klauenbad kommt fast alles zusammen, was Konstrukteure zu vermeiden versuchen – stehendes Wasser, häufige Waschzyklen und dauerhafter Kontakt mit Behandlungschemikalien. Hinzu kommt die starke tägliche Beanspruchung: Jede Komponentenwahl zählt – und was auch immer spezifiziert wird, muss einfach genug bleiben, um auf einem laufenden Milchviehbetrieb gewartet zu werden, nicht in der Werkstatt.
Damit kommt der Spezifikation des Antriebs echte Bedeutung zu. Über Kraft und Hublänge hinaus erfordert die Anwendung an der Ablaufklappe korrosionsbeständige Werkstoffe, eine Abdichtung, die Chemikalienkontakt und Reinigung standhält, sowie eine Montageanordnung, die für den Landwirt zugänglich ist, ohne das Bad zu demontieren. Der Zylinder muss zudem in beide Richtungen eine gleichbleibende Kraft liefern, denn die Klappe muss im geschlossenen Zustand zuverlässig abdichten und am Ende des Zyklus sauber öffnen – deshalb war eine doppeltwirkende Bauform die richtige Wahl.
Gemeinsam mit Hoofcount haben wir für diese Anwendung einen doppeltwirkenden Pneumatikzylinder von IMI Norgren spezifiziert. Zusammen mit separaten Befüll- und Spülventilen lässt er das Bad in rund drei Minuten automatisch entleeren, reinigen und wieder befüllen.

Warum die Wahl auf den pneumatischen Antrieb fiel
Die Auswahl von Komponenten für landwirtschaftliche Umgebungen erfordert eine sorgfältige Abwägung von Zuverlässigkeit, Wartungsanforderungen und langfristiger Beständigkeit.
In dieser Anwendung bot der pneumatische Antrieb mehrere praktische Vorteile. Druckluftsysteme eignen sich gut für raue Betriebsumgebungen und können die für wiederholte Bewegungen erforderliche Kraft bereitstellen, ohne unnötige mechanische Komplexität einzuführen. Der Ansatz trug außerdem dazu bei, die Gesamtkonstruktion des Systems einfach zu halten, was Wartung und täglichen Betrieb erleichtert.
Für Landwirte bedeutet das weniger Wartungssorgen und mehr Vertrauen darauf, dass die Anlage als Teil der täglichen Routine zuverlässig weiterarbeitet.
Höhere Beständigkeit durch kontinuierliche Weiterentwicklung
Eine der bedeutendsten konstruktiven Weiterentwicklungen war der Wechsel von Pneumatikzylindern aus Aluminium zu Komponenten aus Edelstahl.
Die Erfahrungen aus Betriebsumgebungen mit Wasser, Chemikalien und häufigen Waschzyklen zeigten Möglichkeiten auf, Beständigkeit und Lebensdauer weiter zu verbessern. Der Umstieg auf Edelstahlzylinder erfolgte gezielt im Hinblick auf diese Bedingungen.
„ Diese Systeme arbeiten unter rauen Bedingungen, deshalb ist Zuverlässigkeit entscheidend“, sagt Jonathan Evans, Key Account Manager bei IMI. „ Die ursprünglichen Aluminiumzylinder hielten unter diesen Betriebsbedingungen in der Regel rund 18 Monate. Mit dem Wechsel zu Edelstahlzylindern konnten wir die Beständigkeit deutlich verbessern und Landwirten helfen, den Wartungsaufwand zu senken, Ausfallzeiten zu minimieren und eine längere Lebensdauer der Anlage zu erzielen.„
zu Edelstahlzylindern konnten wir die Beständigkeit deutlich verbessern und Landwirten helfen, den Wartungsaufwand zu senken, Ausfallzeiten zu minimieren und eine längere Lebensdauer der Anlage zu erzielen.
Bei Anlagen, die in nassen und chemisch belasteten Umgebungen arbeiten, kann die Werkstoffauswahl erhebliche Auswirkungen auf Wartungspläne, Austauschintervalle und die Zuverlässigkeit des Gesamtsystems haben.
Überlegungen zur Antriebsspezifikation für die Automatisierung von Milchviehbetrieben
Für Erstausrüster (OEM), die automatisierte Anlagen für Milchviehbetriebe entwickeln, umfasst die Antriebsauswahl mehr als Kraft und Hublänge. Komponenten können Wasser, Behandlungschemikalien, Reinigungsroutinen und häufigen Betriebszyklen ausgesetzt sein. Werkstoffauswahl, Zugänglichkeit für die Wartung und die Einfachheit des Gesamtmechanismus können die langfristige Zuverlässigkeit und Lebensdauer beeinflussen. Die Erfahrungen mit dem Hoofcount-System zeigen, wie ein frühes Verständnis dieser Umgebungsfaktoren im Konstruktionsprozess dazu beitragen kann, die Betriebsleistung zu verbessern und den Wartungsaufwand zu senken.
Konstruieren rund um die Anwendung
Unsere Zusammenarbeit mit Hoofcount erstreckt sich inzwischen über mehr als ein Jahrzehnt und begleitet die Entwicklung des Klauenbad-Systems vom ersten Konzept bis zur Anlage, die täglich auf Milchviehbetrieben in Großbritannien und im Ausland eingesetzt wird.
Die wichtigste Erkenntnis: Zuverlässige Automatisierung beginnt mit dem Verständnis der Anwendung – nicht einfach mit der Auswahl von Komponenten.
Erfolgreiche Automatisierung in landwirtschaftlichen Umgebungen hängt ebenso vom Verständnis der täglichen Realität der Anwendung ab wie von den technischen Anforderungen an die Anlage. Zuverlässigkeit, Beständigkeit und Wartungsfreundlichkeit sind oft genauso wichtig wie Leistungsdaten.
Anthony Marsh, Dairy Engineer und Gründer von Hoofcount Ltd, erklärt dazu:
Die Zusammenarbeit mit IMI war grundlegend für die Entwicklung einer robusten, automatisierten Klauenbad-Lösung. Durch die Spezifikation der richtigen Komponenten für diese Umgebung konnten wir ein System bauen, das wirklich einfach zu bedienen, äußerst zuverlässig und leicht zu warten ist. Das ist für Milchviehhalter enorm wichtig, denn sie brauchen Anlagen, auf die sie sich jeden Tag verlassen können.
Für eine gleichmäßigere Klauenpflege
Automatisierung macht ein gutes Herdenmanagement nicht überflüssig, aber sie trägt dazu bei, die Klauenpflege konsistent und in ganz unterschiedlichen Milchviehbetrieben leichter umsetzbar zu machen.
Durch die Kombination von automatisierter Reinigung, Dosierung und Entleerung mit Komponenten, die gezielt für raue Betriebsbedingungen ausgewählt wurden, zeigen Systeme wie das Klauenbad von Hoofcount, wie praxisnahe technische Entscheidungen Landwirten helfen können, den Routineaufwand zu senken und zugleich die Gesundheit der Herde zu unterstützen.
Für Konstrukteure und Erstausrüster (OEM) in landwirtschaftlichen Anwendungen verdeutlicht das Projekt außerdem ein übergeordnetes Prinzip: Die wirksamsten Automatisierungslösungen sind oft jene, die um die Realität der Umgebung, des Prozesses und des jeweiligen Kunden herum entwickelt werden.
Mehr darüber, wie wir Maschinenhersteller in anspruchsvollen Wasch- und Prozessumgebungen unterstützen, erfahren Sie auf unserer Branchenseite Lebensmittel- und Getränkeindustrie.