Die digitale Evolution der Pneumatik-Technologie
Wie passt die digitale Evolution der Pneumatik-Technologie zu smarten Produktionsstätten?
Erfahren Sie, wie sich die Pneumatik im Zeitalter von Industrie 4.0 und smarten Produktionsstätten in Richtung einer neuen digitalen Ära der Fertigung entwickelt.
Die Pneumatik-Technologie ist seit Jahrzehnten eine tragende Säule in Fertigungsprozessen – von der Fabrikautomation bis hin zu Transportsystemen.
Nun entwickelt sie sich aber weiter, um mit dem digitalen Wandel der Industrie Schritt zu halten.
In den vergangenen Jahren haben Hersteller von Pneumatikkomponenten ihre Produkte nicht nur effizienter, sondern auch zunehmend vernetzbar gemacht – im Einklang mit der übergreifenden Digitalisierung von industriellen Anlagen.
Heute sind Pneumatikprodukte mit industriellen Ethernet- und IO-Link-Schnittstellen gängige – eine klare Abkehr von Feldbusprodukten.
Warum entscheiden sich die Unternehmen für diese fortschrittlichen digitalen Schnittstellen, und wie verändert diese digitale Weiterentwicklung die Pneumatik, wie wir sie kennen?
In diesem Artikel befassen wir uns mit den Vorteilen von Ethernet und IO-Link in industriellen Prozessen und mit der Frage, wie sich die Pneumatik in die digitale Evolution einreiht, und welchen Platz die Pneumatik in den smarten Produktiosstätten der Zukunft einnehmen wird.
Wie profitieren industrielle Prozesse von Industrial Ethernet und IO-Link?
Die Integration von industriellem Ethernet und IO-Link-Technologie hat die Pneumatiksysteme verändert und den Herstellern neue Möglichkeiten eröffnet.
Verbesserte Konnektivität und Monitoring
Industrielle Ethernet- und IO-Link-Technologie-Schnittstellen bieten eine bisher unerreichte Detailtiefe bei der Überwachung. Einblicke in Leistungskennzahlen wie Bewegung, Position und Durchfluss ermöglichen es, die Effizienz und den Anlagenzustand genau zu überwachen - entscheidend für beste Performance und Systemzuverlässigkeit.
Hochentwickelte Sensorintegration
Während die Protokollkonnektivität von feldbusbasierten Systemen nur eine grundlegende Diagnose ermöglicht, gehen Sensoren einen Schritt weiter, indem sie eine umfassende Überwachung der Systemleistung und die Vorhersage potenzieller Störungen ermöglichen.
Infolgedessen gewinnt die Integration von Sensoren im gesamten Fertigungsprozess zunehmend an Bedeutung.
Die Nutzung von Echtzeitdaten und Datenhistorie ist besonders wichtig für die proaktive Wartung, um ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren und die Produktivität zu steigern.. Durch die Speicherung und Analyse historischer Maschinendaten können beispielsweise Trends erkannt, der Wartungsbedarf eingeschätzt und ungeplante Ausfallzeiten verhindert werden.
Bessere Entscheidungsfindung und höhere Effizienz
Das Messen, Überwachen und die datengestützte Analyse digitaler Systeme unterstützen eine intelligentere, strategische Entscheidungsfindung.
Einblicke in die Maschinenleistung machen es möglich, die Leistung zu optimieren, eine effektive vorbeugende Wartung durchzuführen und die betriebliche Effizienz zu steigern. Dieser datenbasierte Ansatz hilft den Herstellern, ihre Produktivitätsziele konsequenter zu verfolgen und ihre Strategien auf der Grundlage von Live-Feedback aus vernetzten Systemen anzupassen.
Die digitale Evolution der Pneumatik-Technologie
Die Digitalisierung in der Industrie führt zu einem Wandel hin zu detaillierten Leistungsdaten und erweiterter Datenmessung in der Pneumatik.
Ein zentrales Beispiel für diese allgemeine Verlagerung hin zur digitalen Technologie sind „smarte Dashboards”. Diese ermöglichen es, auf Echtzeit-Datenströme zuzugreifen und auf neue Weise mit den pneumatischen Systemen zu interagieren.
Doch während das Sammeln von Daten eine Sache ist, ist deren richtige Interpretation eine ganz andere. Daher ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Technologieanbietern und Herstellern von Pneumatiksystemen entscheidend, um die gesammelten Daten in konkrete, umsetzbare Erkenntnisse zu übersetzen.
Da darüber hinaus die Steuer- und Sensorverbindungen in der Pneumatik heute noch fast ausschließlich kabelgebunden sind, wird die drahtlose Installation und Datenkommunikation zukünftig sicherlich an Bedeutung gewinnen. Da die Technologie zunehmend robuster wird, braucht die Branche weitere Fortschritte in puncto Sicherheit und Zuverlässigkeit, um den Weg für nahtlose und kabellose pneumatische Netzwerke zu ebnen.
Maschinenbauer wiederum müssen starke Partnerschaften mit Pneumatikanbietern aufbauen, die skalierbare, flexible Plattformen für zukünftige Entwicklungen bieten und die technologische Weiterentwicklung mittragen.
IMI arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen und bewertet kontinuierlich den Markt, um auf dem Laufenden zu bleiben und seine Produktstrategie zukunftssicher zu gestalten.
Welche Rolle spielt die Pneumatik in den Fabriken der Zukunft?
Mit dem Aufstieg von Industrie 4.0 und digitalisierter Fertigung erleben smarte Fabriken einen wahren Boom. Technologischer Fortschritt wie künstliche Intelligenz, IIoT und Robotik treiben diese Entwicklung entsprechend voran – mit dem Ziel maximaler Effizienz. Der Weltmarkt für diese „Fabriken der Zukunft“ wird voraussichtlich jährlich um über 10 % bis zu einem prognostizierten Wert von 164 Milliarden Dollar im Jahr 2029 wachsen.
Welche Rolle spielt also die Pneumatik in diesem Kontext?
Es gibt zwei zentrale Bereiche, die sowohl Chancen als auch Herausforderungen für pneumatische Systeme in diesen smarten Fabriken darstellen: – Automatisierung und Nachhaltigkeit.
Automatisierung
Automatisierung revolutioniert die Werkshallen – und die Pneumatik spielt dabei eine Schlüsselrolle. Durch die Automatisierung einiger Aufgaben, die traditionell von Menschen ausgeführt wurden, werden die Konsistenz, die Qualität und die Sicherheit am Arbeitsplatz verbessert.
Doch es gibt eine Hürde: Die natürliche Unterschiede bei den Produktionslinien, die sich je nach Produktgröße, -form und -gewicht unterscheiden, stellen eine enorme Herausforderung für die Automatisierung dar.
Fortschritte bei der künstlichen Intelligenz und flexible Maschinenkonzepte sind jedoch auf einem guten Weg, diese Probleme zu meistern.
Moderne KI-gesteuerte Steuerungssysteme - zusammen mit programmierbaren Proportionalventilen, Stellungsreglern und Aktuatoren - bieten die benötigte Flexibilität und Präzision, um sich an diese unterschiedlichen Anforderungen anzupassen.
Nachhaltigkeit in der Fertigung
Ein weiterer wichtiger Aspekt – und auch eine große Chance – für Pneumatiksysteme ist die Nachhaltigkeit. Da die Fertigungsindustrie traditionell viel Energie verbraucht, nimmt seit Jahren der Druck auf eine Senkung des CO₂-Ausstoßes zu.
So wird beispielsweise in vielen Fabriken mit Druckluft gearbeitet. Diese Ressource ist jedoch häufig ineffizient, da Leckagen und Verluste in Kompressoren, Stellantrieben und Filter-Regler-Schmiergeräten auftreten.
Vernetzte Geräte helfen dabei, den Maschinenzustand zu analysieren, Druckluftverluste zu identifizieren und gezielte Verbesserungen vorzunehmen, mit denen Ineffizienzen minimiert werden können.
Durch effizienteren Einsatz von Druckluft und geringeren Energieverbrauch können Pneumatiksysteme dazu beitragen, Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, Emissionen zu senken und die ökologische Bilanz von Produktionsstätten zu verbessern.
Diese Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist nicht nur gut für die Umwelt – sie bietet auch wirtschaftliches Potenzial für den Hersteller. Reduzierter Stromverbrauch und optimierter Drucklufteinsatz führen zu deutlichen Kosteneinsparungen und helfen dabei, dass Pneumatiktechnologie nicht nur nachhaltiger, sondern auch rentabler wird.
Werden Sie ein Teil der digitalen Transformation in der Pneumatik
Sind Sie ein Hersteller oder OEM und möchten die Effizienz Ihrer Produktionsanlage steigern, Ihre Kosten senken und Ihren ökologischen Fußabdruck verringern?
Unser Expertenteam unterstützt Sie dabei, auf umweltfreundlichere, effizientere Prozesse umzusteigen – zum Wohl Ihres Unternehmens und unseres Planeten. Setzen Sie sich noch heute mit uns in Verbindung und erfahren Sie, wie Sie Geld sparen und im Zeitalter der digitalen Fertigung wettbewerbsfähig bleiben können.