Blog

Wie einfacher gebaute Wasserstofftankstationen die Kosten senken und die Effizienz steigern

1. Mai 2025

Erfahren Sie, warum ein komplexes Design den Bau und Betrieb von Wasserstofftankstellen erschwert – und entdecken Sie drei Lösungen, um die Komplexität zu reduzieren.

Wasserstofftankstationen sind die Zukunft nachhaltiger Energie – sie ermöglichen die Dekarbonisierung in Bereichen wie Stromerzeugung, Transport und Wärmeproduktion.

Doch eine Optimierung ist angesagt, damit sie ihr volles Potenzial entfalten können: einfache Implementierung, effizienter Betrieb und einfache Handhabung.

Das ist jedoch nicht immer einfach - Wasserstofftankstationen sind komplexe Systeme, deren Bau und Wartung eine Reihe sorgfältiger Investitions- und Betriebskostenentscheidungen erforderlich machen.

In diesem Artikel gehen wir auf die Probleme ein, die häufig verhindern, dass Wasserstofftankstationen ihr volles Potenzial ausschöpfen – und zeigen Ihnen, wie diese zu vermeiden sind.

Was sind die größten Herausforderungen bei Wasserstofftankstationen?

Der Bau und Betrieb einer erfolgreichen Wasserstofftankstation erfordert die Berücksichtigung zahlreicher technischer, betrieblicher und logistischer Faktoren – von der Planung bis zum täglichen Betrieb.

  • Design: Ingenieure haben komplexe Zertifizierungs- und Funktionsanforderungen zu erfüllen und müssen dabei Zeit- und Platzbeschränkungen berücksichtigen. Gleichzeitig müssen sie mit den Entwicklungen in der Branche und den Wachstumsanforderungen Schritt halten.

  • Betrieb: Betreiber müssen sich oft mit unzuverlässigen, schwer zu wartenden Komponenten auseinandersetzen. Es überrascht nicht, dass dies häufig zu ungeplanten und teuren Ausfallzeiten führt.

  • Lieferkette und Beschaffung: Viele Betreiber kämpfen mit einer fragmentierten Lieferkette, die schwer zu handhaben ist und die Gesamtkosten der Station in die Höhe treibt.

Diese Herausforderungen haben eine gemeinsame Ursache: Die Leitungs- und Instrumentierungssysteme von Wasserstofftankstation sind von Natur aus komplex in Aufbau und Wartung. Hinzu kommt, dass eine Wasserstofftankstation aus zahlreichen Unterkomponenten besteht, darunter Wasserstoffspeicher, Pilotgasanlagen, Zapfsäulen und Kompressoreinheiten.

Um diese Herausforderungen zu bewältigen, müssen die Betreiber Wege finden, diese Komplexität zu reduzieren. Ohne eine Vereinfachung der Systeme und reibungslosere Abläufe wird es schwierig sein, mit der steigenden Wasserstoffnachfrage Schritt zu halten.

Wie aber lassen sich die Systeme vereinfachen?

Drei Möglichkeiten zur Reduzierung der Komplexität von Wasserstofftankstationen

Dank unserer umfangreichen Erfahrung in der Wasserstoffbranche haben wir drei Strategien identifiziert, mit denen Tankstationen einfacher und effizienter gestaltet werden können.

Weniger Undichtigkeiten, geringere Kosten und weniger Komponenten durch elektrische Antriebe

Eine typische Wasserstofftankstation enthält allein in ihrem Leitungs- und Instrumentierungssystem 15 – 20 Ventile. Und diese Ventile sind nur ein kleiner Teil einer langen Liste von Komponenten, darunter Regler, Prozesssteuerungslösungen und vieles mehr.

Die meisten Anwendungen in einer Station werden pneumatisch betrieben – was bedeutet, dass zusätzlich eine eigene Unterstation mit Luftkompressor, Luftaufbereitung und entsprechenden Leitungen erforderlich ist.

Dieses Sicherheitssystem muss alle sicherheitsrelevanten Anforderungen (z. B. ATEX) erfüllen und sowohl in warmen als auch in kalten Umgebungen zuverlässig funktionieren.

Eine Möglichkeit zur Reduzierung der Systemkomplexität ist der Wechsel von pneumatischen zu elektrischen Antriebslösungen, die weniger Unterstationen benötigen. Dadurch verringert sich die Gesamtzahl der benötigten Komponenten und bedeutet weniger potenzielle Leckstellen, höhere Zuverlässigkeit der Komponenten und ein weniger komplexes Systemdesign.

Elektrische Lösungen ermöglichen zudem den Einsatz von BUS-Systemen, die die Verkabelung vereinfachen.

Dank moderner Technologien und dem richtigen Partner ist der Umstieg auf elektrische Komponenten heute einfacher als je zuvor.

Integrieren Sie mehrere Komponenten in einen Verteilerblock

Die Reduzierung der Komponentenanzahl beschränkt sich nicht nur auf die Vermeidung separater Unterstationen.

Auch die Integration mehrerer Funktionalitäten in einem modularen Verteiler kann die Komplexität erheblich reduzieren.

Durch die Integration verschiedener Funktionen wie Ventile, Regler und Filter in einen Verteiler kann die Gesamtmenge an Leitungen und Armaturen reduziert werden.

Dies reduziert nicht nur potenzielle Leckstellen, sondern beschleunigt auch den Einbau und die Wartung dieser Komponenten. In vielen Fällen lässt sich dadurch sogar die Gesamtfläche der betroffenen Station verkleinern.

Dieser Ansatz wird bereits erfolgreich in CNG-Tankstellen und in der klassischen Hydraulik angewendet.

Wählen Sie flexible, einfach zu wartende Lösungen

Die langfristige Zuverlässigkeit Ihrer Systeme ist entscheidend für einen effizienten Betrieb.

Dabei sollten Sie drei Faktoren berücksichtigen:

  • Wurden die Lösungen in Simulationen getestet und angewendet? Ihr Anbieter sollte nachweisen können, dass die Komponenten unter realen Bedingungen in einer Wasserstofftankstation getestet wurden.

  • Sind Ihre Komponenten leicht zu warten, ohne dass es zu erheblichen Unterbrechungen bei Ihren Abläufen kommt? Komponenten in Kartuschenform ermöglichen es, Teile der Lösung zu Wartungszwecken auszubauen, ohne das gesamte Gefüge von den Leitungen zu trennen. Dies erspart Zeit und Wartungskosten. Damit verringert sich auch die Gefahr von versehentlichen Leckstellen beim erneuten Zusammenbau.

  • Können Sie die Leistung Ihrer Lösung überwachen, um mögliche Probleme zu erkennen? Die neuesten integrierten Lösungen verwenden Sensoren und Transmitter zur Überwachung von Druck und Temperatur. So erhalten Sie ein vollständiges Bild von der Leistung Ihrer Komponenten und können vorausschauende Wartungspläne erstellen, die Probleme erkennen, bevor es zu Störungen und Ausfällen kommt.

Die Zukunft des Wasserstoffs? Ein einfaches, effizientes Design von Tankstationen

Mit der steigenden Nachfrage nach Wasserstofflösungen muss auch die Infrastruktur für Wasserstofftankstationen rasch weiterentwickelt werden.

Die Vereinfachung des Systemdesigns mit zuverlässigen, effizienten und durchdacht konzipierten Komponenten ist entscheidend, um das volle Potenzial dieses Energieträgers auszuschöpfen.

Sie möchten das Design Ihrer Tankstation vereinfachen und neue Wirkungsgrade erschließen? Nehmen Sie Kontakt mit unserem Team auf und entdecken Sie unser umfassendes Angebot an Fluid- und Antriebssteuerungen für Wasserstofftankstellen.