Blog

Erläuterung der Ventile

16. September 2019

In diesem Artikel wird erklärt, was Ventile sind und wie sie funktionieren.

In diesem Artikel wird erklärt, was Ventile sind und wie sie funktionieren.

Ein Ventil dient entweder zur direkten Betätigung eines Zylinders, pneumatischen Werkzeugs oder Druckluftmotors. Oder ein Ventil dient der Vorsteuerung zur Aktivierung weiterer Komponenten des Systems. Es gibt eine Reihe verschiedener Ventile zur Auswahl. Die beste Art, um zu entscheiden, welches Ventil sich am besten eignet, ist es, die folgenden Kriterien zu berücksichtigen:

Ventilanschlüsse und -positionen

Bei Bezeichnungen wie 2/2, 3/2 usw. im Zusammenhang mit Ventilen wie hier abgebildet, bezieht sich die erste Ziffer auf die Anzahl der Anschlüsse an einem Ventil. Es werden dabei nur die Anschlüsse am Grundkörper des Ventils gezählt. Die kleineren Anschlüsse der pneumatischen Betätigung werden nicht berücksichtigt. Die zweite Ziffer bezieht sich auf die Anzahl der Schaltpositionen. Somit hat ein 5/3 Wege-Ventil - 5 Anschlüsse und 3 Schaltpositionen.

ISO-Norm für Symbole und Kennzeichnung

Sowohl die graphische Darstellung als auch die Kennzeichnung der Anschlüsse an Ventilen ist durch eine ISO-Norm definiert. Der Anschluss 1 beschreibt immer den Druckanschluss. Geradzahlige Anschlüsse wie 2 und 4 beschreiben die Arbeitsanschlüsse. Ungerade Anschlussbezeichnungen wie 3 und 5 beschreiben die Entlüftungsanschlüsse.

Sperr-Nullstellung (NC) und Durchfluss-Nullstellung (NO) Die Bezeichnung NC stammt aus dem Englischen und steht für "Normally Closed" - im Ausgangszustand befindet sich das System in Ruhestellung. Das Ventil ist nicht betätigt und befindet sich in der Sperr-Nullstellung. Es strömt keine Druckluft. Das Gegenteil beschreibt die Bezeichnung NO und steht für "Normally Open" - im Ausgangszustand befindet sich das Ventil in der Durchfluss-Nullstellung. Es strömt Druckluft in der unbetätigten Ruhestellung.

Bei einem 5/3 Wege-Ventil ist die Ruhestellung eine dritte, federzentrierte Schaltposition auch Mittelstellung genannt, welche drei Optionen mit sich bringt: APB steht für "All Ports Blocked" und bedeutet "Mittelstellung gesperrt" - alle 5 Anschlüsse sind verschlossen, kein Durchfluss.

COE steht für "Centre Open Exhaust" und bedeutet "Mittelstellung entlüftet" - der Druckluftanschluss 1 ist gesperrt und die Arbeitsanschlüsse 2 und 4 sind entlüftet, dadurch wird die Druckluft entlüftet.

COP steht für "Centre Open Pressure" und bedeutet "Mittelstellung belüftet" - beide Arbeitsanschlüsse 2 und 4 sind belüftet. Die Entlüftungsanschlüsse sind gesperrt, die Druckluft befindet sich im System.

Die Ventilbetätigung

Die Ventilbetätigung, sendet die Befehle an das Ventil. Sie bestimmt, was das Ventil, wann zu tun hat. Ventilbetätigungen lassen sich in drei Kategorien unterteilen: Manuelle Betätigungselemente, erfordern menschliches Einwirken, wie z.B. ein Taster oder Schalter. Mechanische Betätigungselemente, sind prozessbetrieben und werden durch eine Maschine oder einen Prozess ausgelöst, wie z. B. einen Stößel oder eine Tastrolle. Zu guter Letzt die vorgesteuerten Betätigungselemente, die pneumatisch oder elektrisch angesteuert werden. Pneumatisch betätigte Ventile werden als pneumatisch vorgesteuerte Ventile bezeichnet. Elektrisch betätigte Ventile werden als Magnetventile oder elektrisch vorgesteuerte Ventile bezeichnet und werden entweder direkt oder indirekt betätigt.