Blog

So wählen Sie die richtige Filterung

9. August 2019

Hier finden Sie die wichtigsten Kriterien zur Filterauswahl

So wählen Sie die richtige Filterung

In diesem Artikel stellen wir Ihnen kurz die von Norgren angebotenen Filtertypen sowie die wichtigsten Kriterien zur Filterauswahl vor.

Warum Filtern

Es gibt einige potentielle Quellen (außerhalb und innerhalb des Druckluftsystems), die Einfluss auf die Qualität der Druckluft nehmen können. Eine ausreichende Filterung ist daher ein essentieller Baustein jedes Druckluftsystems. Eine auf die jeweilige Anwendung und Umgebungsbedingungen angepasste Druckluftqualität unterstützt die Prozesssicherheit und Verfügbarkeit und Effizienz einer Anlage

Welche Filter bietet Norgren an?

• Standardfilter Oberflächenfilter mit Porenweite 40µm und 5µm zur Filtration von Partikeln sowie mechanischer Extraktion von bereits in flüssiger Phase vorliegendem Wasser/ Emulsion (kein Wasserdampf!) • Hochleistungsfilter (Tiefenfilter) für Partikelfiltration bis zu 0,01µm sowie Entfernen von Ölaerosolen bis zu einem Restgehalt von 0,01mg/m³ • Aktivkohlefilter zum Entfernen von Öldampf und Ölgerüchen bis zu einem Restölgehalt von 0,003mg/m³

Partikelgröße in µm – Größenvergleich

1µm ist gleich ein Millionstel m. Um sich diese Größenordnung überhaupt vorstellen zu können, hier einige typische Beispiele: Viren: 0,01 bis 0,4µm, Kohlenstaub: 1 bis 50µm, Pollen: Mehrzahl zwischen 20 bis 50µm, Menschliches Haars: 50 bis 80µm, feiner Sand: 60 bis 2000µm

Richtige Auswahl des Druckluftfilters

Überprüfen Sie immer die Spezifikationen der nachgeschalteten Bauteile/Werkzeuge. Zuallererst das Medium: Ist es Flüssigkeit oder handelt es sich um Druckluft? Das mag offensichtlich klingen, aber ein Druckluftfilter kann in einem Hydrauliksystem nicht funktionieren. Was soll gefiltert werden? Partikel (in welcher Größe) und Wasser? Ölaerosole (in Anwendungen wie Luftlagern, pneumatischen Messgeräten, Textil- oder Papiermaschinen) oder Öldampf (z. B. in optischen Systemen)? Denken Sie daran, dass unsere Aktivkohlefilter viele Kohlenwasserstoffe nicht aber giftige Gase wie CO oder CO2 ausfiltern. Weiterhin entscheidend ist die richtige Auslegung des Filters.

Welcher max. Druck und welche max. Betriebstemperatur (entscheidend z. B. für die richtige Auswahl des Behälters – Kunststoff oder Metall)? Wie groß ist der maximal benötigte Durchfluss? Der max. benötigte Durchfluss ist entscheidend für die Dimensionierung des Filters. Gehen Sie niemals nur rein nach Anschlussgröße. Ein zu klein dimensionierter Filter führt zu hohem Druckverlust verbunden mit hohen Energiekosten bis hin zu Funktionsstörungen (z. B. Öldurchbruch bei Hochleistungsfiltern). Wenn dies für Anwendung nicht benötigt wird, wählen Sie keinen höheren Filtrationsgrad aus – denn je feiner das Filterelement desto größer der Druckverlust und desto höher die Energiekosten.

Welcher Ablass wird benötigt? Nicht nur, aber gerade in schwer zugänglichen Bereichen empfehlen wir Druckluftfilter mit vollautomatischer Entleerung. Bei Filtern mit manuellem Ablass muss das regelmäßige, rechtzeitige, manuelle Ablassen sichergestellt sein (Wartungs-/Reinigungsplan etc.).

Filter Bild1
Filter Bild2

Vorfilterung

Um eine optimale Lebensdauer zu gewährleisten, empfehlen Ihnen immer einen passenden Vorfilter zu platzieren. • Vor einem 0,01µm Vorfilter immer einen 5µm Standardfilter • Vor einem Aktivkohlefilter immer einen Hochleistungsfilter.

Weitere Informationen Erfahren Sie mehr und sehen Sie sich unser Angebot an verschiedenen Druckluftfiltern an