Schutz vor Überdruck an Wasserstofftankstellen
Schutz vor Überdruck: verschiedene Arten von Sicherheitsventilen
Sicherheitsventile sind in der gesamten Prozessindustrie weit verbreitet. Sie sind oftmals die wichtigsten Sicherheitsbarrieren in einem Prozess, da sie Systemkomponenten vor mechanischen Beschädigungen oder dem Bersten in die Umgebung schützen.
In der Regel wird der Ansprechdruck zwischen 5 und 10 % über dem Betriebsdruck festgelegt.
Es gibt zwei Haupttypen von Sicherheitsventilen, die sich durch ihr Verhalten unterscheiden:
Proportional-Sicherheitsventil: Lässt die Systemflüssigkeit proportional zum Druckanstieg ab. Je höher die Anströmung, desto höher die Entlastung.
Vollhub-Sicherheitsventil: Öffnet die Entlastungsblende bei maximalem „Vollhub“ und baut den Überdruck ab, bis er unter den maximalen Betriebsdruck sinkt (Hysterese) und sich die Blende schließt.
Darüber hinaus gibt es auch pilotgesteuerte Sicherheitsventile, die das Verhalten verschiedener Typen kombinieren und höhere Durchflüsse ermöglichen.