Komponentenintegration für die Wasserstoffinfrastruktur der Zukunft
Wie die Integration von Komponenten die Zukunft der Wasserstoffinfrastruktur beflügelt
Erfahren Sie, wie die Integration von Komponenten das Design von Wasserstofftankstationen vereinfacht, Kosten senkt und die Effizienz für eine nachhaltige Energiezukunft verbessert.
Der Wettlauf in Richtung einer nachhaltigeren Zukunft ist in vollem Gange, und Wasserstoff hat sich als vielversprechende Alternative zu fossilen Brennstoffen erwiesen.
Damit Wasserstoff jedoch als Kraftstoff langfristig erfolgreich ist und sich auf breiter Front durchsetzt, muss ein entscheidendes Hindernis überwunden werden: der Aufbau einer effizienten und zuverlässigen Infrastruktur – insbesondere die Entwicklung von effizienten und zuverlässigen Wasserstofftankstationen.
In diesem Artikel gehen wir auf die häufigsten Herausforderungen ein, mit denen OEMs bei der Installation und dem Betrieb von Tankstationen konfrontiert sind, und erläutern, wie eine Strategie zur Komponentenintegration nicht nur zu einer besseren Leistungseffizienz, sondern auch zu Kosteneinsparungen führen kann.
Wasserstoff als nachhaltige Kraftstoffquelle

Mit dem globalen Bestreben nach Erreichung eines Netto-Null-Emissionsziels setzen immer mehr Branchen auf alternative Energiequellen wie Wasserstoff.
Heute wird Wasserstoff in vielen verschiedenen Sektoren eingesetzt und spielt eine wichtige Rolle bei der Ölraffination, der Ammoniak- und Methanolproduktion und der Stahlherstellung.
Neben der industriellen Verwendung wird Wasserstoff zunehmend für die Stromerzeugung genutzt und ist eine der führenden Optionen für die Speicherung erneuerbarer Energien, womit eine größere Flexibilität in erneuerbaren Energiesystemen ermöglicht wird. Wasserstoff wird zusammen mit Ammoniak auch in Gasturbinen verwendet, um die Energiesysteme anpassungsfähiger zu machen.
Aufgrund dieser vielfältigen Einsatzmöglichkeiten hat sich die Nachfrage nach Wasserstoff seit 1975 mehr als verdreifacht, was die Versorgung von industriellen und gewerblichen Nutzern mit Wasserstoff zu einem riesigen globalen Geschäft macht – aber auch zu einer enormen Herausforderung, die es zu bewältigen gilt.
Die Herausforderungen von Wasserstofftankstationen
Angesichts der weltweit steigenden Nachfrage nach Wasserstoff ist die Entwicklung der Infrastruktur für Wasserstofftankstationen keine leichte Aufgabe. Um sicherzustellen, dass diese Tankstationen Wasserstoff sicher und effizient in großem Maßstab liefern können, müssen OEMs und Betreiber drei wichtige Herausforderungen meistern.
1. Komplexe Systeme und Überfrachtung mit Komponenten
Wasserstofftankstationen sind komplizierte Anlagen, die aus mehreren Subsystemen mit Kompressoreinheiten, Zapfsäulen, Speichertanks und mehr bestehen – und Hunderte oder gar Tausende von Einzelkomponenten erfordern.
Für jede Station sind zudem umfangreiche Rohrleitungen erforderlich, um die einzelnen Subsysteme miteinander zu verbinden, was die Gesamtkosten weiter in die Höhe treibt. Dies macht die Entwicklung von Stationen für Konstrukteure äußerst komplex, da ihre Designs sowohl für die Zertifizierung als auch für die Funktionalität unterschiedliche Anforderungen erfüllen müssen.
Hinzu kommt, dass die Nachfrage gestiegen ist. Die Ingenieure stehen bereits unter enormem Zeitdruck, um Wasserstofftankstationen zu entwickeln und umzusetzen, die allen Anforderungen gerecht werden. Dieser zusätzliche Zeitdruck kann zu einer Überfrachtung mit Komponenten führen, was das Risiko für Ineffizienz erhöht.
2. Wasserstofftaugliche Komponenten
Wenn eine Wasserstofftankstation erst einmal in Betrieb ist, stehen die Betriebsteams häufig vor Problemen mit unzuverlässigen oder schwer zu wartenden Komponenten. Wasserstoff stellt aufgrund seiner speziellen Eigenschaften eine besondere Herausforderung für Standardkomponenten dar, von denen viele – wie Ventile, Regler und Filter – nicht speziell nur für den Einsatz in Wasserstoffanwendungen ausgelegt sind.
Letztlich kann dies zu einer kürzeren Betriebsdauer, zu Leistungseinbußen und zu Problemen mit der Zuverlässigkeit führen. Ein Versagen diese Komponenten, kann den Austausch mit ungeplanten, kostspieligen Ausfallzeiten nach sich ziehen. Für Betreiber bedeutet dies höhere Wartungskosten und eine geringere Verfügbarkeit der Tankstationen, was die Akzeptanz von Wasserstoff als Kraftstoff für die breite Masse unterminiert.
3. Nahtlose Beschaffung
Die Wasserstoffbranche ist auf qualitativ hochwertige, leistungsstarke Systeme angewiesen, die den einzigartigen Anforderungen von Wasserstoff gerecht werden.
Doch es gibt ein Problem: Uneinheitliche Lieferketten machen es den Ingenieuren schwer, die richtigen Komponenten zu beschaffen. Häufig müssen Teile von verschiedenen Zulieferern kombiniert werden, was nicht nur die Kosten erhöht, sondern auch logistische Herausforderungen mit sich bringt, wenn Lagerbestände knapp werden.
Dieser fragmentierte Beschaffungsprozess wirkt sich daher direkt auf die Gesamtbetriebskosten einer Tankstation aus.
Komponentenintegration als Lösung
Um diese Herausforderungen zu meistern und die Komplexität zu reduzieren, stehen mittlerweile jedoch technische Lösungen zur Verfügung, die der Industrie den Übergang zu einer wasserstoffbasierten Zukunft erleichtern. Eine besonders wirksame Strategie ist die Integration von Komponenten, die das Systemdesign vereinfacht und den Wasserstoffbetankungsprozess optimiert.
Der Bau einer Wasserstofftankstelle erfordert in der Regel die Beschaffung und die Installation vieler verschiedener kleiner Bauteile wie Ventile, Rohre, Leitungen und anderer Komponenten für die allgemeine Montage.
Durch eine integrierte Herangehensweise können Ingenieure jedoch die Anzahl der benötigten Teile erheblich reduzieren – ohne dabei Kompromisse bei der Funktionalität einzugehen.
Die Bündelung verschiedener Funktionen – einschließlich von Filtration, Regelung und Drucksteuerung – in einem einzigen Verteiler macht die Integration von Komponenten einfacher und bedeutet:
kürzere Installationszeiten
weniger potenzielle Undichtigkeiten und
geringerer CO₂-Fußabdruck der Tankstation.
Modulare Verteilerlösungen
Unsere modularen Verteiler integrieren mehrere Funktionalitäten in kompakte, optimierte Einheiten. Diese Verteiler umfassen Ventile, Regler und Filter in einer einzigen Komponente, wodurch die Komplexität des Systemdesigns reduziert wird.
Dieses Konzept hat sich bereits bei der Entwicklung von Tankstellen für komprimiertes Erdgas (CNG) sowie in Hydraulikanwendungen bewährt und zeigt seine Machbarkeit und Vorteile auch für Wasserstofftankstationen. Die Integration von Komponenten vereinfacht die Wartung, erhöht die Betriebssicherheit und verkürzt Projektlaufzeiten – bei gleichzeitig optimierter Systemleistung.
Die Zukunft der Wasserstoffinfrastruktur erschließen
Mit der wachsenden Nachfrage nach Wasserstoff als alternativem Kraftstoff steigt auch die Notwendigkeit für eine effiziente, zuverlässige und kostengünstige Betankungsinfrastruktur.
Wasserstofftankstationen sind das Herzstück dieser neuen Infrastruktur, so dass es von entscheidender Bedeutung ist, ihre einzigartigen Herausforderungen zu bewältigen, um Wasserstoff als nachhaltige Energielösung großflächig einzuführen.
Durch die Anwendung einer Integrationsstrategie für Komponenten für die Beschaffung und Installation verschiedener Komponenten können OEMs und Betreiber ihre Systemdesigns vereinfachen, Betriebsrisiken minimieren und Kosten senken. Dieser Ansatz verbessert die Zuverlässigkeit der Stationen und minimiert ungeplante Ausfallzeiten, was ein robusteres und effizienteres Wasserstofftankstellennetz ermöglicht.
Möchten Sie mehr über die Zukunft der Wasserstoffinfrastruktur erfahren? Entdecken Sie unser Angebot an Lösungen für die Fluid- und Bewegungssteuerung in Wasserstofftankstationen!