Landwirtschaftliches Sprühen auf ein neues Niveau heben mit pneumatischer Technologie
Hier macht bahnbrechende Ingenieurskunst den entscheidenden Unterschied.
Unsere jüngste Zusammenarbeit mit Salus Aviation, einem globalen Anbieter von Hubschrauber- und Starrflüglerdiensten, zeigt, wie innovative pneumatische Technologie landwirtschaftliche Abläufe transformieren und Effizienz sowie Kosteneffektivität direkt aus dem Cockpit liefern kann.
Die Herausforderung: Präzises Sprühen unter schwierigen Bedingungen
Salus Aviation trat mit einem speziellen Bedarf an uns heran. Sie entwickelten leistungsstarke chemische Sprüheinheiten für den Airbus AS350-Hubschrauber, ein Arbeitstier im Agrarsektor. Die zentrale Herausforderung bestand darin, sicherzustellen, dass teure Chemikalien mit einer absolut konstanten Durchflussrate ausgebracht werden. Dies würde die Abdeckung der Pflanzen maximieren und gleichzeitig Verschwendung minimieren – ein entscheidender Faktor sowohl für die wirtschaftliche als auch für die ökologische Nachhaltigkeit.
Das System musste mehr als nur präzise sein. Es musste außergewöhnlich robust sein und den anspruchsvollen Bedingungen der landwirtschaftlichen Arbeit in abgelegenen Gebieten standhalten. Zuverlässigkeit war von größter Bedeutung; Piloten, die weit entfernt von Wartungsstützpunkten arbeiten, müssen vollstes Vertrauen haben, dass ihre Ausrüstung wie erwartet funktioniert.
Die Lösung: Ein maßgeschneidertes pneumatisches Steuersystem
Unser Ingenieurteam arbeitete in enger Partnerschaft mit Salus Aviation, um eine umfassende, maßgeschneiderte pneumatische Technologielösung zu entwickeln. Wir haben nicht nur Teile geliefert; wir haben zusammengearbeitet, um die spezifischen Anforderungen des Luftsprüheinsatzes zu verstehen und ein System entwickelt, das genau darauf zugeschnitten ist.
Das Herzstück der Lösung ist ein Kinetrol-Doppelwirkungszylinder, der auf einem Kugelventil montiert ist und eine präzise Steuerung des Chemikalienflusses ermöglicht. Das System wurde kürzlich durch die Integration unserer IMI Norgren V60-Pneumatiksteuerventile erweitert. Diese Ventile, die für eine lange Lebensdauer ausgelegt sind, ermöglichen es dem Piloten, das Öffnen und Schließen des Sprühsystems sicher und zuverlässig direkt vom Cockpit aus zu steuern. Das ganzheitliche System umfasst außerdem weitere bewährte IMI-Pneumatiktechnologien wie Schnellentlüftungsventile, Druckschalter, Pneufit C-Anschlüsse, und PA2-Nylonrohre. Zusammen schaffen diese Komponenten ein vertrauenswürdiges pneumatisches Steuersystem, das hält, was es verspricht.
Die Auswirkungen: Optimierte Leistung und höhere Effizienz
Die Ergebnisse dieser Zusammenarbeit sprechen für sich. Das von IMI gesteuerte pneumatische System bietet erhebliche Vorteile für den Einsatz beim Luftsprühen.
Optimierter Chemikalieneinsatz: Die präzise Durchflussregelung stellt sicher, dass Chemikalien so effizient wie möglich eingesetzt werden, wodurch Verschwendung reduziert und Betriebskosten gesenkt werden.
Erhöhte Zuverlässigkeit: Das robuste Design der IMI Norgren V60-Ventile gibt den Piloten die Sicherheit, dass das Sprühsystem jedes Mal genau dann aktiviert wird, wenn es benötigt wird. Diese Zuverlässigkeit ist entscheidend für die Sicherheit und den Erfolg der Mission.
Verbesserte Kosteneffizienz: Durch die Maximierung der Effizienz und die Reduzierung der Flugzeit macht das System den gesamten Sprühprozess kostengünstiger.
Wir freuen uns, den Bau des effektiven AS350-Sprühsystems unterstützt zu haben. Unsere robusten IMI Norgren V60-Ventile bieten eine zuverlässige Leistung, sodass die Piloten sicher sein können, dass das Öffnen und Schließen des Sprühsystems bei Bedarf wie gewünscht funktioniert. Ed Ablan, Key Account Manager, IMI.
Eine Partnerschaft, die auf Vertrauen und Innovation basiert
Dieses Projekt unterstreicht die Kraft der Zusammenarbeit. Durch die enge Zusammenarbeit mit dem spezialisierten Entwicklungsteam für Sprühsysteme bei Salus Aviation konnten wir unser Fachwissen in der Pneumatiktechnologie mit deren tiefem Wissen über Luftfahrtdienstleistungen kombinieren.
Unser spezialisiertes Entwicklungsteam für Sprühsysteme hat eng mit IMI zusammengearbeitet, um eine zuverlässige und bewährte Lösung zur Unterstützung der Sprüheinheiten zu finden, die wir für Kunden entwickeln. Wir installieren jetzt das V60-Steuerventil zusammen mit anderen IMI-Technologien um von einem ganzheitlichen pneumatischen Steuersystem zu profitieren, dem wir vertrauen können. Philipp Antwerpen, EGM MRO Services, Salus Aviation.
Diese erfolgreiche Einführung in Neuseeland und Australien ist erst der Anfang; es gibt bereits Pläne, das AS350-Sprühsystem weltweit bereitzustellen. Dies ist ein Beweis dafür, was erreicht werden kann, wenn wir mit unseren Kunden zusammenarbeiten, um die Anforderungen von heute zu erfüllen und uns auf die Chancen von morgen vorzubereiten.
Bild mit freundlicher Genehmigung von Helisika Helicopters https://helisikahelicopters.co.nz/.