Revolutionierung der Verpackungsbranche: Präzision, Nachhaltigkeit und Effizienz.
Nie wieder Luft versenden: Wie IMI Bahr-Antriebe und OPITZ die Verpackungsindustrie revolutionieren
In der modernen Industrielandschaft sieht sich jedes Unternehmen dem gleichen zunehmenden Druck ausgesetzt: Abfall reduzieren, Kosten senken, Geschwindigkeit erhöhen und nachhaltig handeln.
Nirgendwo ist dieser Druck so groß wie in der Verpackungsbranche.
Wir alle haben dies als Verbraucher schon einmal erlebt. Man bestellt einen kleinen Artikel, der dann in einem unverhältnismäßig großen Karton geliefert wird. Man öffnet ihn und findet darin eine großzügige Menge Luftpolsterfolie oder Papier, umgeben von leerem Raum.
Das ist nicht nur ärgerlich, sondern bringt für Verpackungsunternehmen auch Nachteile in Bezug auf Betrieb, Nachhaltigkeit und Kosten mit sich, da viel Kartonmaterial verschwendet wird, unnötige CO2-Emissionen entstehen und die Versandkosten in die Höhe getrieben werden. Im Grunde genommen bezahlen Unternehmen dafür, Luft um die Welt zu transportieren.
Da die Verpackungsindustrie jedoch versucht, solche Ineffizienzen zu beseitigen, ist die Opitz Packaging Systems GmbH – ein deutscher Verpackungsinnovator – führend auf diesem Gebiet.
In Zusammenarbeit mit dem Bereich Industrial Automation von IMI hat Opitz modulare Linearantriebsplattformen von IMI Bahr spezifiziert. Das Ergebnis ist ein leistungsstarkes Bewegungssystem – ein patentiertes System zur Reduzierung des Kartonvolumens –, das Präzision, Geschwindigkeit und Flexibilität für verschiedene Verpackungsfunktionen bietet. Das vollautomatische Bewegungssystem passt die Verpackung genau an den einzelnen zu versendenden Artikel an.
Die Ergebnisse dieser intelligenten Bewegungslösung sind greifbar.
Aus Sicht der Nachhaltigkeit hat das System bis zu 85 % der zuvor in jeder Verpackung vorhandenen Luft eliminiert. Neben einer erheblichen Reduzierung der Füllmaterialmenge und geringeren CO2-Emissionen leisten solche Verbesserungen einen positiven Beitrag zur Umweltbilanz der Verpackungsbranche.
Da die betriebliche Effizienz für Produktivitätssteigerungen von entscheidender Bedeutung ist, sorgt die Möglichkeit, Kartons in verschiedenen Formaten über ein automatisiertes System zu verarbeiten, für schnelle, zuverlässige und präzise Ergebnisse.
Schließlich trägt das Bewegungssystem auch zur finanziellen Kontrolle bei. Die Einsparungen bei Versand-, Material- und Arbeitskosten sind offensichtlich, ebenso wie die kurze Amortisationszeit dank der gesteigerten betrieblichen Effizienz.
IMI Bahr-Aktuatoren als Schlüssel zum Erfolg
Die modulare Linearaktuatorplattform von IMI Bahr bildet die Grundlage des intelligenten Kartonvolumenreduzierungssystems.
Die Aktuatoren werden verwendet, um:
die Schneide- und Verschlussfunktion für staubfreies Kartonschneiden und Klappenfalten zu unterstützen
das Anbringen von Klebeband auf einzelnen Paketen präzise und schnell durchzuführen, wobei ein paralleles Aktuatorsystem einen reibungslosen Kartonfluss über mehrere Formate hinweg gewährleistet
die Grundlage für einen präzisen Klebstoffauftrag zu schaffen, um eine sichere Versiegelung des Pakets für den Versand aus dem Lager zu gewährleisten
Preisgekrönt
Die Bedeutung des Opitz-Bewegungssystems für die Branche wurde vom Deutschen Verpackungsinstitut anerkannt und mit dem Deutschen Innovationspreis für die automatisierte „Right-Size-Verpackungslösung” ausgezeichnet. Insbesondere wurde es für seinen Beitrag zur Nachhaltigkeit durch die Reduzierung von Verpackungsabfällen und CO₂-Emissionen gewürdigt.
In einer Zeit, in der Geschäftseffizienz, Nachhaltigkeitsaspekte und Kostenkontrolle oberste Priorität haben, trägt die überzeugende technische Zusammenarbeit zwischen Opitz und IMI dazu bei, dass die Verpackungsbranche die gewünschten und erforderlichen Ergebnisse erzielt.
Erfahren Sie, wie unsere innovativen Lösungen Ihre Verpackungsprozesse optimieren und die Nachhaltigkeit fördern können