Revolutionierung der Wasserwiederaufbereitung in Autowaschanlagen
Angesichts steigender Wasser- und Abwasserkosten sowie des zunehmenden Drucks, die begrenzten Wasserressourcen effizienter zu verwalten, suchen Waschanlagenbetreiber nach nachhaltigen Lösungen zur Optimierung der Wasserwiederaufbereitung.
Dank vielfach bewährter Expertise in hochentwickelten Pneumatiksystemen wurde die innovative IMI Norgren VR-Ventilinsel eingeführt, die den Wiederaufbereitungsprozess durch höhere Wiederverwendungsraten und vereinfachte Wartung revolutioniert. Dieser Blog zeigt, wie diese richtungsweisenden Lösungen die Zukunft von Autowaschanlagen gestalten.
Die Herausforderung
Ein führender Autowaschanlagenbetreiber wollte sein Wasserwiederaufbereitungssystem neu gestalten, um die steigenden Betriebskosten besser in den Griff zu bekommen. Im Laufe der Jahre waren die Kosten für Wasserversorgung sowie Abwasserentsorgung in die Höhe geschnellt, so dass die begrenzte Effizienz des bestehenden Wiederaufbereitungssystems von 50 % nicht mehr ausreichte.
Das Ziel der Neugestaltung mit einem Wasserwiederverwendungsanteil von 80 % oder mehr war jedoch ehrgeizig.
Dieses Vorhaben wurde jedoch nicht nur aus finanziellen Gründen angegangen. Die Wasserverfügbarkeit ist zu einem heiklen Thema geworden, da viele Gemeinden am Rande ihrer Kapazität angekommen sind. Dies erhöhte auch den Druck auf die Betreiber von Autowaschanlagen, ihren Wasserverbrauch insbesondere während der Nachfragespitzen zu optimieren. Der Betreiber benötigte eine Lösung, die nicht nur Nachhaltigkeit bot, sondern auch die Betriebskosten senkte.
Ein zentraler Fokus lag auf der Verbesserung der pneumatischen Steuerung des Rückspülprozesses, bei dem die Systemfilter in regelmäßigen Abständen (etwa alle 20 Minuten) gereinigt werden. Hier wurde eine zuverlässige und effiziente Ventillösung benötigt, um diese regelmäßigen Reinigungszyklen reibungslos durchzuführen.
Unsere Lösung
Dank eines langjährigen Vertrauens des Betreibers in die Produkte von IMI Norgren wurde IMI zur Unterstützung bei der Neugestaltung hinzugezogen. Nach ausführlichen Gesprächen empfahl das IMI-Team die Ventilinsel der VR-Serie als ideale Lösung für die pneumatische Aufrüstung.
Die VR-Ventilinsel zeichnet sich durch eine kompakte Bauweise aus, die es dem Betreiber ermöglichte, pneumatische und elektrische Leitungen effektiv und zentral zu organisieren. Diese verbesserte Ordnung vereinfachte die Installation und reduzierte gleichzeitig den Wartungsaufwand, indem sie einzeln verdrahtete Ventile durch eine integrierte Lösung ersetzte.
Ein weiterer wesentlicher Vorteil war darüber hinaus die Langlebigkeit. Die Ventilinsel der VR-Serie hat eine Nutzungsdauer von über 30 Millionen Zyklen und garantiert damit eine zuverlässige Leistung auf lange Sicht. Darüber hinaus lieferten wir ergänzende Komponenten, einschließlich von Druckluftaufbereitungseinheiten und Anschlüssen, um die pneumatische Effizienz des Systems weiter zu verbessern.
Entscheidende Vorteile
Unser Beitrag spielte eine entscheidende Rolle bei der erfolgreichen Implementierung eines leistungsstarken Wasserwiederaufbereitungssystems beim Betreiber. Durch die Bereitstellung der VR-Ventilinsel konnte der Betreiber eine Reihe von Vorteilen nutzen, um seine Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und die betriebliche Effizienz zu steigern:
Verbesserte Effizienz bei der Wasserwiederverwendung: Der Rückgewinnungsanteil wurde deutlich erhöht und geht nun über den Branchenstandard von 50 Prozent mit Zielrichtung 80 % oder mehr hinaus.
Optimiertes pneumatisches System: Die VR-Ventilinsel vereinfacht mithilfe zentralisierter Pneumatikleitungen die Installation und minimiert den Wartungsaufwand.
Langfristige Zuverlässigkeit: Die VR-Ventilinsel ist für über 30 Millionen Zyklen ausgelegt und gewährleistet eine konsistente Funktion sowie eine hohe Robustheit.
Das hochentwickelte System dient nun als Pilot für fortschrittliche Wasserwiederverwendungskonzepte und setzt damit neue Maßstäbe für Effizienz in der Autowaschbranche. Die Rolle der VR-Ventilinsel bei der Gewährleistung eines reibungslosen Betriebs unterstreicht ihre Bedeutung für diese bahnbrechende Lösung.
Triebfeder für zukünftige Autowaschanlagen
Die Spitzentechnologie von IMI Norgren hat diesem Betreiber von Autowaschanlagen dabei geholfen, die Standards für die Wasserrückgewinnung neu zu definieren und eine nachhaltige, hocheffiziente Lösung bereitzustellen. Durch die gezielte Bewältigung zentraler Herausforderungen beim Kosten- und Ressourcenmanagement hat IMI die Entwicklung von Autowaschanlagen der nächsten Generation vorangetrieben und den Weg für eine nachhaltigere Zukunft in der Branche geebnet.
Wenn Sie beabsichtigen, Ihre Systeme zu optimieren, nehmen Sie noch heute Kontakt mit uns auf und erfahren Sie, wie unsere innovativen Lösungen Ihnen dabei helfen können, Ihre Ziele zu erreichen.