Sprachen

Konto

Willkommen zurück


Mein Konto

Sehen Sie sich Ihre Kontoinformationen an, einschließlich Bestellverlauf, gespeicherte Warenkörbe und Lieferadressen.

Konto anzeigen

Konto

Einloggen

Login to gain access to your account.

Forgot password?

Einloggen

Registrierung

Don't have an account? Register to access price and availability of your favourite Norgren products.

Registrierung
  • Kontakt
  • Handelspartner
  • Sprachen
  • Einloggen
  • 0Warenkorb
  • Menu
  • Produkte
  • Branchen
  • Leistungsspektrum
  • Ressourcen
  • Über uns
  • Kontakt
  • Handelspartner
  • Einloggen
Blog

Roboter auf Schienen: Linearachsen als 7. Achse nutzen

18. Mai 2026

Eine praxisorientierte Betrachtung, wie lineare Bewegung die Leistungsfähigkeit von Robotern erweitert und flexible Layouts, größere Arbeitsräume und skalierbare Automatisierung ermöglicht.

Warum eine 7. Achse bei Industrierobotern einsetzen?

Industrieroboter müssen zunehmend mehr leisten – größere Reichweiten abdecken, größere Arbeitsbereiche bedienen und sich an veränderte Produktionsanforderungen anpassen. Während sechsachsige Roboter hohe Flexibilität und Präzision bieten, ist ihr Arbeitsraum fest definiert.

Die Integration einer linearen Achse als 7. Achse – also die Platzierung des Roboters auf einer Schiene – ermöglicht es dem Roboter, sich entlang eines definierten Pfades zu bewegen. Dieses einfache Konzept vergrößert die Reichweite erheblich, während Positioniergenauigkeit und Wiederholbarkeit erhalten bleiben.

Für OEMs, Maschinenbauer und Automatisierungsingenieure bieten Roboter auf Schienen eine skalierbare Möglichkeit, die Leistungsfähigkeit von Robotersystemen zu erweitern, ohne auf größere oder komplexere Robotermodelle umsteigen zu müssen.

Was ist ein Robotersystem mit 7. Achse?

Ein 7.-Achsen-System integriert eine lineare Bewegungseinheit unter oder neben einem Roboter und ermöglicht zusätzliche horizontale oder vertikale Bewegungen über den ursprünglichen Arbeitsbereich des Roboters hinaus.

Diese lineare Achse kann:

  • Erweiterung des Arbeitsbereichs des Roboters

  • Ein Roboter kann mehrere Stationen bedienen

  • Neupositionierung ohne Umrüstung oder Standortwechsel

Die Robotersteuerung synchronisiert in der Regel die Bewegungen zwischen dem Roboter und der Linearachse und gewährleistet so koordinierte Bewegungen und eine gleichbleibende Bahngenauigkeit.

Die wichtigsten Vorteile von Schienenrobotern

Erweiterte Reichweite und Abdeckung

Eine Linearachse ermöglicht es einem einzelnen Roboter, sich zwischen mehreren Arbeitsbereichen zu bewegen, beispielsweise zwischen Schweiß-, Kommissionier-, Prüf- oder Montagezellen, ohne dass doppelte Anlagen erforderlich sind.

Effizientere Anordnungen

Durch die Bewegung des Roboters anstelle der Duplizierung von Robotern können Hersteller die Stellfläche reduzieren, Anordnungen vereinfachen und den Materialfluss optimieren.

Skalierbarkeit und Flexibilität

Systeme können im Laufe der Zeit durch Anpassung der Schienenlänge, Hinzufügen von Stationen oder Neukonfiguration von Prozessen erweitert werden, was modulare und skalierbare Automatisierungsstrategien unterstützt.

Optimierte Roboterauslastung

Eine 7. Achse ermöglicht eine höhere Roboterauslastung, insbesondere bei Prozessen mit mehreren aufeinanderfolgenden Aufgaben oder verteilten Arbeitsstationen.

Konstruktionsaspekte für Linearachsen in Roboteranwendungen

Die Spezifizierung von Linearachsen für den Einsatz als 7. Achse erfordert eine sorgfältige Abwägung sowohl der mechanischen als auch der steuerungstechnischen Anforderungen.

  • Belastung und dynamisches Verhalten: Die Achse muss die Gesamtmasse von Roboter, Werkzeug und Nutzlast tragen und dabei auch bei dynamischen Bewegungen die Steifigkeit und Positioniergenauigkeit aufrechterhalten.

  • Genauigkeit und Wiederholbarkeit: Eine konsistente Positionierung entlang der Schiene ist entscheidend, insbesondere wenn der Roboter

  • Auswahl von Antrieb und Führung: Je nach Anforderungen an Geschwindigkeit, Traglast und Verfahrweg können Linearachsen mit Riemenantrieb, Zahnstangenantrieb oder Spindelantrieb gewählt werden.

  • Integration in Robotersteuerungssysteme: Erfolgreiche 7-Achsen-Systeme basieren auf einer nahtlosen Kommunikation zwischen der Robotersteuerung und dem Antriebssystem der Linearachsen.

Typische Anwendungen für 7-Achsen-Robotersysteme

Roboter auf Schienen finden breite Anwendung in:

  • Karosseriebau und Endmontage

  • Schweißen, Schneiden und Oberflächenbearbeitung

  • Bestückungs- und Materialhandhabungssysteme

  • Palettier- und Verpackungslinien

  • Großflächeninspektion und -prüfung

In diesen Anwendungen wird die Linearachse zu einem entscheidenden Bestandteil der Automatisierungsarchitektur und ist nicht nur ein Zubehörteil.

Unterstützung einer flexiblen und zukunftsfähigen Automatisierung

Da sich die Anforderungen an die Automatisierung ständig weiterentwickeln, bieten 7-Achsen-Systeme eine praktische Möglichkeit, die Leistungsfähigkeit von Robotern zu erweitern, ohne ganze Produktionszellen neu konzipieren zu müssen.

Durch die Kombination von Linearbewegung mit der Flexibilität von Robotern können Hersteller Automatisierungslösungen schaffen, die leichter skalierbar, umkonfigurierbar und zukunftssicher sind.

Zusammenfassung

Durch den Einsatz von Linearachsen als 7. Achse können Roboter:

  • größere Arbeitsbereiche abdecken

  • mehrere Stationen effizient bedienen

  • eine flexible, skalierbare Automatisierung ermöglichen

Für viele Anwendungen stellen Roboter auf Schienen ein intelligentes Gleichgewicht zwischen Leistung, Effizienz und langfristiger Anpassungsfähigkeit dar.

Verwandte Inhalte zu Linearbewegung und Roboterautomatisierung

  • Elektrische Bewegung – Auswahl der besten Lösung für Ihre Anforderungen Ein Überblick über unser komplettes Portfolio an elektrischen Antriebssystemen, einschließlich Linearachsen, elektrischer Aktuatoren und Mehrachsensysteme, unterstützt durch unser anwendungstechnisches Know-how.

  • Linearachsen für Roboter- und Automatisierungssysteme Entdecken Sie modulare Linearachsenlösungen, die für dynamische Bewegungen, große Verfahrwege und präzise Positionierung in Automatisierungsanwendungen ausgelegt sind.

  • Unterstützung bei Zertifizierung und Konformität Greifen Sie auf Anleitungen und Dokumentationen zu, die Sie bei der konformen Spezifikation von Bewegungssystemen in regulierten und sicherheitskritischen Automatisierungsumgebungen unterstützen.

  • Sie sind hier
Norgren Ltd, Wall Island, Birmingham Road, Lichfield, WS14 0QP, Vereinigtes Königreich

We're a proud part of IMI plc

Erfahren Sie mehr über IMI plc

Schnellzugang

      Hilfe

        Impressum

          © 2026 Norgren Ltd, All Rights Reserved

          Norgren Ltd, Wall Island, Birmingham Road, Lichfield, WS14 0QP, Vereinigtes Königreich
          • Kontakt
          • Registrierung