Sprachen

Konto

Willkommen zurück


Mein Konto

Sehen Sie sich Ihre Kontoinformationen an, einschließlich Bestellverlauf, gespeicherte Warenkörbe und Lieferadressen.

Konto anzeigen

Konto

Einloggen

Login to gain access to your account.

Forgot password?

Einloggen

Registrierung

Don't have an account? Register to access price and availability of your favourite Norgren products.

Registrierung
  • Kontakt
  • Handelspartner
  • Sprachen
  • Einloggen
  • 0Warenkorb
  • Menu
  • Produkte
  • Branchen
  • Leistungsspektrum
  • Ressourcen
  • Über uns
  • Kontakt
  • Handelspartner
  • Einloggen
Case Study

Unterstützung des Agrarsektors für eine nachhaltige Zukunft

10. November 2023

Die Optimierung des Ertrags aus der Pflanzenproduktion ist ein Hauptziel für den Agrarsektor, der vor der Herausforderung steht, eine wachsende Weltbevölkerung ernähren und gleichzeitig so nachhaltig und ressourcenschonend wie möglich arbeiten zu wollen.

Widerstandsfähige, genaue, flexible und vernetzte Prozesssteuerungslösungen spielen eine Schlüsselrolle, wenn es darum geht, innovative Ansätze zu unterstützen, die für eine erfolgreiche Zukunft in der Lebensmittelproduktion von Nöten sind.

Norgrens Prozesssteuerungstechnologien unterstützen zwei wichtige Projekte in Singapur und in den USA. Diese Projekte zeigen alternative Ansätze auf, wie wir Herausforderungen der Nahrungsmittelsicherheit bewältigen und durch den besseren Einsatz von Ressourcen landwirtschaftlich effektiver arbeiten können.

Mike Audy (Regional Sales Leader Amerika, Process Control, Norgren) erläutert, wie das Unternehmen Mehrwert schafft, um den Erfolg voranzutreiben.

Bessere Steuerung für betriebliche Effizienz

Das in Singapur ansässige Agri-Tech-Unternehmen, Singrow steht an vorderster Front, um Antworten auf fortlaufende Herausforderungen der Lebensmittelsicherheit und eine effektive sowie nachhaltige Pflanzenproduktion zu finden. Die einzigartige Genom- und Präzisionslandwirtschaftsplattform wird für die effektive Züchtung, den Anbau und den Vertrieb von Produkten (wie beispielsweise klimaresistente Erdbeeren) unter kontrollierten Bedingungen eingesetzt.

Gemeinsam mit Singrow haben wir eine betriebliche Effizienz realisiert (wie beispielsweise erhebliche Energieeinsparungen), um nachhaltige Betriebsabläufe zu fördern, die die Nutzung kostbarer Ressourcen wie Wasser und Energie optimieren.

Dank unserer innovativen Steuerungstechnologie, dank Visualisierungstools und Systemkonnektivität, die in den Bereichen Bewässerung, Beleuchtung und Belüftung zum Einsatz kommen, stehen bei Singrow nun Energieeinsparungen von 40 % zu Buche.

Singrow-blog-story

Norgrens Steuerungstechnologien umfassen digitale Multimedia-Ventiltechnologie, intelligente Temperatur- und Lichtintensitätssensoren sowie Datenerfassung. Diese Lösungen ermöglichen Singrow die Visualisierung und ein vernetztes Systemsteuerungsmanagement sowie fundierte Rückmeldungen. Kritische Prozesse wie Energieverbrauch und Wasserverbrauch werden kontinuierlich überwacht, gesteuert und Ressourcen innerhalb der Anbauflächen optimiert.

Buschjost-Solenoidventile werden verwendet, um die Bewässerungspumpe im Rahmen des Bewässerungs- und Nährstofflieferprozesses zu starten und zu stoppen. Da Singrows Erdbeerpflanzen ständig mit Wasser und Nährstoffen versorgt werden müssen, gewährleistet eine genaue und zuverlässige Ventilsteuerung, dass nur die angegebene Menge an Wasser und Nährstoffen zugeführt wird und die Bereitstellung automatisch zu bestimmten Zeiten im 24-Stunden-Zyklus erfolgt.

Da Licht für das Wachstum der Pflanzen benötigt wird, automatisiert das Steuersystem auch die Bereitstellung von Licht in den Anbauflächen und stellt sicher, dass die Lichtquelle bei Nichtgebrauch ausgeschaltet ist.

Die Belüftungssteuerung ist ebenfalls Teil des intelligenten Systems von Norgren und ermöglicht die Gesamtsteuerung von Temperatur und Luftströmen in den kritischen Anbauflächen, wobei immer ein standardisierter Durchfluss gewährleistet ist und die Temperatur entsprechend den Heiz- oder Kühlanforderungen angepasst wird.

Das automatisierte Konnektivitätskontrollsystem gewährleistet die Verfügbarkeit informationsbasierter Datenerfassung in Echtzeit, die als Grundlage für die Entscheidungsfindung von Singrow dient.

Die verschiedenen Sensoren des Systems erfassen regelmäßig Daten zu Wärmepegeln, Lichtintensität und dem RGB-Lichtverhältnis. Diese werden dann verwendet, um hochgenaue Messungen zu Temperatur, Stromverbrauch, Wasservolumen und Nährstoffgehalt im Boden der Pflanzen zu ermöglichen. Durch die ständige Rückkopplung der Daten werden die optimalen Bedingungen für ein erfolgreiches und produktives Ertrags-Kosten-Verhältnis erreicht.

Raven - Maximierung von Ernteerträgen

Norgren arbeitet seit einem Jahrzehnt mit Raven zusammen. Das Unternehmen entwirft, entwickelt und fertigt präzisionsbasierte, landwirtschaftliche Spritzsysteme als Teil seines Lösungsportfolios, die fortschrittliche Landwirtschaft durch Technologie und Innovation ermöglichen soll.

Ravens Systeme bieten verschiedene Technologien, die es Landwirten ermöglichen, Erträge zu maximieren und eine Rendite durch beispielsweise die Reduzierung von teurem Dünger oder dem übermäßigen Einsatz von Pestiziden zu erzielen, um Kosten zu senken und die Umwelt besser zu schützen.

crop-spraying-blog

Ein kürzlich eingeführtes Spritzsystem, das 'Hawkeye 2', verwendet Norgren-Ventiltechnologie, um präzise, zuverlässige und robuste Kontrolle für die Düsengehäuse zu bieten, die das Medium auf die Felder verteilen.

Auf einer einzigen Spritzlanze können zwischen 70 und 140 Düsengehäuse vorhanden sein, und jede Düse enthält ein Norgren-Solenoidventil. Das Ventil steuert die Pulsweitenmodulationslösung, die dafür sorgt, dass eine schnelle Pulsabfolge und ein gleichmäßiger Fluss verschiedener Dünger, Pestizide und anderer Medien erfolgen kann, damit sie nach Bedarf genau auf die Pflanzen verteilt werden.

Die in landwirtschaftlichen Spritzsystemen verwendeten Substanzen sind teuer in der Anschaffung, und jede Einsparung durch selektive Behandlung der Anbauflächen bietet einen wirtschaftlichen Vorteil für Landwirte und verringert den Eintrag von unnötigen Chemikalien in den Boden.

Die Ventilsteuerung erstreckt sich bis zur Modulation individueller Durchflussraten der Düsen, um Traktormanöver beim Abbiegen zu berücksichtigen, wenn ein Ende der Spritzlanze die Substanz schneller abgeben muss als die andere.

Die Arbeit in anspruchsvollen Umgebungen, die starken Vibrationen durch den Traktor und die Landschaft ausgesetzt sind und verschiedene anspruchsvolle Substanzen handhaben müssen, bedeutet, dass die bewährte Zuverlässigkeit des Norgren-Ventils greifbare Vorteile während des Betriebs für Landwirte bietet, die wiederum darauf vertrauen müssen, dass unerwünschte, lästige und teure Sprühunterbrechungen vermieden werden.

Die mit Ravens firmeneigener Platine (PCB) und Elektroniktechnologie verbundenen Norgren-Ventile können auch mit anderen Teilen des Spritzsystems kommunizieren. Sie schalten die Düsensprühgeräte ein oder können den Durchfluss gemäß dem betrieblichen Bedarf abschalten, sodass der Landwirt die Gewissheit hat, dass der Einsatz teurer Dünger und Pestizide kontinuierlich optimiert wird.

Unsere Zusammenarbeit mit Singrow und Raven sind Beispiele dafür, wie innovative und vernetzte Steuerungslösungen greifbare Nachhaltigkeitsvorteile bringen und Kunden bei fundierten Entscheidungen und betrieblicher Effizienz unterstützen. Der Verbrauch von Ressourcen, Energien und Chemikalien wird reduziert, Kosten werden eingespart und Bemühungen zur Steigerung der Nahrungsmittelproduktion zum Nutzen aller unterstützt.

  • Sie sind hier
Norgren Ltd, Wall Island, Birmingham Road, Lichfield, WS14 0QP, Vereinigtes Königreich

We're a proud part of IMI plc

Erfahren Sie mehr über IMI plc

Schnellzugang

      Hilfe

        Impressum

          © 2026 Norgren Ltd, All Rights Reserved

          Norgren Ltd, Wall Island, Birmingham Road, Lichfield, WS14 0QP, Vereinigtes Königreich
          • Kontakt
          • Registrierung