Warum ein Proportionalventil verwenden?
Warum ein Proportionalventil verwenden?
Ein Proportionalventil sorgt für eine Änderung des Ausgangsdrucks oder Durchflusses im gleichen Verhältnis wie die Änderung des Eingangs; Wenn sich beispielsweise die Eingabe verdoppelt, verdoppelt sich auch die Ausgabe.

Was sind die Hauptmerkmale?
Proportionalventile eignen sich für Anwendungen, bei denen der Ausgangsdruck schwankt – entweder schrittweise oder kontinuierlich. Abgestufter Ausgangsdruck bedeutet, dass der Druck auf einem Wert gehalten wird, bevor der Druck auf einen anderen Wert erhöht wird. Kontinuierlicher Ausgangsdruck bedeutet, dass der Druck kontinuierlich mit einer festgelegten Rate erhöht wird. Proportionalventile können beispielsweise miteinander verbunden werden, wobei der Ausgang von einem als Eingang für einen anderen verwendet wird. Viele sind programmierbar, mit Onboard-Diagnose, wodurch sie sich hervorragend für das Industrie-4.0-Systemdesign eignen. Sie sind zuverlässig, kostengünstig (insbesondere luftpilotbetrieben), bieten schnelle Reaktion und konsistente Kontrolle.
Was sind die Vorteile?
Proportionalventile können helfen, Zykluszeiten zu verkürzen, indem sie schnell einen stabilen Druck erreichen. Sie haben eine schnelle und präzise Reaktion, was die Effizienz verbessert. Sie geben auch wiederholbare Steuer- und Druckausgaben und geben jedes Mal die erwartete Reaktion.
Was sind die wichtigsten Kriterien für die Auswahl?
Es gibt einige grundlegende Parameter zu beachten. Erstens, was wird kontrolliert? Druck, Durchfluss oder ein anderes Merkmal. Welcher Eingangs- und Ausgangsdruckbereich wird benötigt und bei welchem Durchflussbereich? Was ist die wahrscheinliche Betriebstemperatur, die das Proportionalventil erfahren wird? Gibt es andere Umweltaspekte, wie z. B. eine nasse und schmutzige Anwendung?
Es ist wichtig zu überlegen, ob es sich um einen statischen, schrittweisen oder dynamischen Prozess handelt. Dies kann sehr wohl die erforderliche Ansprechzeit und Hystereseleistung diktieren.
Die Kosten können eine Überlegung sein, und, wie gesagt, luftgesteuerte Ventile sind besonders kosteneffektiv.
Was sind die typischen Anwendungen?
Proportionalventile eignen sich für Analyse- und Testinstrumente sowie Prozessanwendungen wie Spannen, Sprühen und Blasformen. Sie finden sich auch in medizinischen und Gießereianwendungen. Sie können aber auch in vielen anderen Anwendungen eingesetzt werden. Bitte kontaktieren Sie uns bei konkreten Anfragen.