Was sind Balgzylinder (Luftbälge) und wie werden sie verwendet?
Was sind Balgzylinder (Luftbälge) und wie werden sie verwendet?
Bei Anwendungen, die eine hohe Schubkraft bei einem kurzen Hub erfordern, wo eine beträchtliche Menge an Vibrationen auftritt und der Standort (Einsatzfall) Wartungsfreiheit sein sollte - sind Balgzylinder eine perfekte Lösung.

Ein Balgzylinder mit einem Nenndurchmesser von z. B. 12 Zoll kann bei dem empfohlenen Betriebsdruck von 5,5 bar eine Anfangskraft von etwa 35.000 Newton aufbringen, ist hochgradig schwingungsisoliert und arbeitet reibungsfrei.
Wie sind Balgzylinder aufgebaut?
Die Balgzylinder werden aus gewebeverstärktem Gummi hergestellt und haben in der Regel eine, zwei oder drei Falten, je nach dem erforderlichen Hub. Es gibt je nach Temperatur bei der Anwendung verschiedene Gummiwerkstoffe zur Auswahl. Der Bälge sind zwischen zwei Endplatten befestigt, und an jeder Endplatten sind Stahlbolzen angeschweißt, oder Gewindebohrungen vorhanden; dadurch lassen sich Balgzylinder leicht in die Maschine installieren. Allerdings muss die gesamte Fläche der Endkappen zur Aufnahme der Kraft genutzt werden, und es sollten seitliche Führungen verwendet werden.
Extrem wichtig sind zwei Einbauhinweise:
Es muss genügend Freiraum um den Balg vorhanden ist. Sollte der Balg extern Anschlagen oder reiben kann er zerstört werden.
Der Balgzylinder ist extern in Bezug auf Maximal und minimal Hub zu begrenzen.
Was sind typische Anwendungen?
Wie bereits erwähnt, eignen sich Balgzylinder ideal für Anwendungen mit hohen Lasten und kurzen Schubkräften sowie für Anwendungen, bei denen Vibrationen ein Problem darstellen. Gute Beispiele sind Handhabungsanwendungen, wie Scheren- oder Plattformlifte, Maschinenstopps oder -füße, Trichterschwingungsdämpfer, Rollenspannungen und Stanzpressen. Es gibt noch mehr solcher Anwendungen, bei denen Balgzylinder entweder zur Erzeugung von Bewegung (als Antrieb/Aktuator) oder zur Isolierung in Situationen mit starken Vibrationen eingesetzt werden.
Was unterscheidet einen Balgzylinder von anderen pneumatischen Antrieben im Betrieb?
Bei der Konstruktion ist zu beachten, dass die Schubkraft nicht konstant ist, sondern mit zunehmender Höhe des Balgs abnimmt, dies ist auf die Änderung der wirksamen Fläche des Balgs selbst bei Änderung des Hubs zurückzuführen. Die Hersteller stellen Diagramme zur Verfügung, die die Veränderung der erzeugten Kraft bei verschiedenen Betriebsdrücken zeigen, wenn die Höhe bzw. der Hub variiert. Es ist wichtig, dass der Balgzylinder nicht aufgeblasen werden darf, bevor er installiert ist, und es sollten Endanschläge vorgesehen werden, um zu verhindern, dass er über die empfohlenen Mindest- und Maximalhöhen hinaus betrieben wird. Wenn ein Ausbau erforderlich ist, sollte die Luft aus dem Balg vollständig abgelassen werden, bevor mit der Demontage begonnen wird. Beachten Sie daher immer die Bedienungsanleitungen. Obwohl die Materialien bei normalem Gebrauch robust sind, sollten die Balgzylinder nicht ständig mit Hydraulikölen, Schmiermitteln, Lösungsmitteln, Metallspänen und Schweißfunken in Berührung kommen.