Blog

Was ist ein manuell oder mechanisch betätigtes Ventil?

29. Juli 2019

In diesem Artikel wird erklärt, was ein manuell und mechanisch betätigtes Ventil ist und wie es funktioniert.

Was ist ein manuell oder mechanisch betätigtes Ventil?

Manuell betätigte Ventile, wie z.B. ein Taster oder Schalter, erfordern menschliches Einwirken. Mechanisch betätigte Ventile, wie z.B. einen Stößel oder eine Tastrolle, sind prozessbetrieben und werden durch eine Maschine oder einen Prozess ausgelöst. Es gibt die verschiedensten Ventilbetätigungen, wobei die Ventilfunktionen immer die üblichen sind (3/2- Wege, 5/2- Wege und 5/3- Wege).

Wie funktioniert ein manuell oder mechanisch betätigtes Ventil?

Der Ventilkörper besteht aus mehreren pneumatischen Anschlüssen, dem Druckanschluss (1), den Arbeitsanschlüssen (2+4) und den Entlüftungsanschlüssen (3+5). So hat z.B. ein 5/2 Wege-Ventil - fünf Anschlüsse, denn die erste Ziffer bezieht sich auf die Anzahl der Anschlüsse an einem Ventil.

manualormechanical-valves

Manuell und mechanisch betätige Ventile sind Kolbenschieberventile. Bei einem Kolbenschieberventil gleitet der Kolbenschieber in einer Bohrung. Während sich der Kolbenschieber in der Bohrung bewegt, sperrt oder öffnet das Profil des Kolbenschiebers die Verbindung zwischen den Anschlüssen; die zweite Ziffer bezogen auf unser Beispiel des 5/2 Wege-Ventils. Die 2 bezieht sich auf die Anzahl der Schaltpositionen, die der Kolbenschieber einnehmen kann.

Sowohl bei manuell als auch mechanisch betätigten Ventilen führt die Ventilbetätigung dazu, dass sich der Kolbenschieber bewegt.

Abbildung 1 zeigt eine manuell betätigte Ventilbetätigung. Hierzu muss eine Person den Knopf drücken, um das Ventil zu schalten. Abbildung 2 zeigt einen mechanisch betätigten Tastrollenhebel. Eine Nocke an einer mechanischen Vorrichtung in der Maschine betätigt den Hebel des Ventils an einer entsprechenden Stelle im Prozess.

Abbildung 1

Manuelle Mechanische Ventile Bild3

Abbildung 2

Manuelle Mechanische Ventile Bild4

Wie funktioniert nun das Ventil, nachdem die Ventilbetätigung betätigt wurde, um den Luftstrom zu steuern?

Abbildung 3 zeigt ein Ventil mit Druckknopfbetätigung und Federrückstellung. In Stellung "1" ist Anschluss 1 (Druckluftanschluss) mit Arbeitsanschluss 2 (12) verbunden und die Druckluft strömt durch das Ventil z. B. zu einem doppeltwirkenden Zylinder in die Kolbenstangenseite des Zylinders und lässt diesen einfahren.

Abbildung 3

Die Druckluft der Kolbenbodenseite des Zylinders strömt in den Anschluss 4 des Ventils und wird über den Anschluss 5 des Ventils (die Entlüftung) entlüftet. Der Entlüftungsanschluss 3 ist gesperrt.

Stellung "2" (siehe Abbildung 4) - sobald die Taste betätigt wird, bewegt sich das Ventil in die 14-Position. Die Druckluft strömt nun vom Anschluss 4 des Ventils in die Kolbenbodenseite des Zylinders und lässt diesen ausfahren. Die Druckluft von der Kolbenstangenseite des Zylinders strömt nun durch den Anschluss 2 des Ventils und wird über den Anschluss 3 des Ventils (die Entlüftung) entlüftet. Der Anschluss 5 ist gesperrt.

Abbildung 4