Sprachen

Konto

Willkommen zurück


Mein Konto

Sehen Sie sich Ihre Kontoinformationen an, einschließlich Bestellverlauf, gespeicherte Warenkörbe und Lieferadressen.

Konto anzeigen

Konto

Einloggen

Login to gain access to your account.

Forgot password?

Einloggen

Registrierung

Don't have an account? Register to access price and availability of your favourite Norgren products.

Registrierung
  • Kontakt
  • Handelspartner
  • Sprachen
  • Einloggen
  • 0Warenkorb
  • Menu
  • Produkte
  • Branchen
  • Leistungsspektrum
  • Ressourcen
  • Über uns
  • Kontakt
  • Handelspartner
  • Einloggen
Blog

Warum einen einfachwirkenden Zylinder wählen?

31. Oktober 2019

Einfachwirkende Zylinder verwenden Luft, um die Kolbenstange des Zylinders in eine Richtung zu bewegen. Lesen Sie, warum dies in einigen pneumatischen Systemen effektiver und effizienter ist.

Wann ist die Verwendung von einfachwirkenden Zylindern sinnvoll?

Was ist ein einfachwirkender Zylinder oder Aktuator und welches sind die Vorteile? Dieser Artikel stellt einfachwirkende Zylinder vor und gibt Hinweise, wann Sie einfachwirkende gegenüber doppeltwirkenden wählen sollten. Wie der Name schon sagt, verwendet ein einfachwirkender Zylinder Luft (pneumatischer Druck), um die Kolbenstange nur in eine Richtung anzutreiben. Die Rückstellung erfolgt über eine eingebaute Druckfeder.

Es gibt also zwei mögliche Ruhelagen:

  • Grundstellung "eingefahren" Einfachwirkende Feder Bodenseitig, Stellung in der der Kolben im Ruhezustand vollständig zurückgezogen ist; und

  • Grundstellung "ausgefahren" Einfachwirkende Feder Deckelseitig, Stellung in der die Kolbenstange im Ruhezustand vollständig ausgefahren ist

Wann ist ein einfachwirkender Zylinder einem doppeltwirkenden Zylinder vorzuziehen?

Es gibt vier Hauptgründe, warum ein einfachwirkender Zylinder eine effektivere und/oder effizientere Option sein kann:

  • Ausfallsicher - wo Sicherheit ein kritischer Aspekt sein kann, hat der einfachwirkende Zylinder eine definierte Ruheposition im Falle eines Stromausfalls

  • Zurücksetzen auf eine bekannte Position - die bekannte Ruheposition erleichtert auch das Zurücksetzen

  • Reduzierter Luftverbrauch - da Luft nur in einer Richtung verwendet wird, ist der Verbrauch geringer als bei einem doppeltwirkenden Zylinder; dies ergibt eine optimale Effizienz und senkt die Betriebskosten

  • Einfacher zu steuern - schließlich ist die Steuerung mit einem 3/2-Wege-Pneumatikventil relativ einfach. Der Luftstrom von Anschluss 1 zu Anschluss 2 fährt die Kolbenstange aus (hereingefedert) oder zieht sie ein (herausgefedert). Durch das Ablassen von Luft von Anschluss 2 zu Anschluss 3 kann die Feder die Kolbenstange in ihre Ruheposition zurückführen.

Was sind typische Anwendungen für einfachwirkende Zylinder?

Einfachwirkende Zylinder sind ideal, wenn eine angetriebene Bewegung nur in eine Richtung erforderlich ist:

  • Klemmen – ein Werkstück kann durch vom Zylinder betätigte Backen in Position gehalten werden; Dann kann ein Vorgang wie Bohren durchgeführt werden, bevor die Feder die Backen zurückzieht

  • Positionieren – ein Werkstück oder Produkt kann beispielsweise auf ein Förderband geschoben oder gezogen werden, bevor die Feder wirkt und den Zylinder für das nächste Werkstück vorbereitet

  • Stanzen - Der Schub eines einfach wirkenden Zylinders kann zum Stanzen oder Markieren eines Objekts verwendet werden; Die Feder zieht dann den Stempel zurück, bereit für das nächste Objekt.

Es sei darauf hingewiesen, dass ein doppeltwirkender Zylinder für alle oben genannten Anwendungen verwendet werden könnte, jedoch ohne die bereits definierten Vorteile. Deshalb ist die Verwendung von einfachwirkenden Zylindern vorzuziehen, wenn eine angetriebene Bewegung nur in eine Richtung erforderlich ist. Doppeltwirkende Pneumatikzylinder finden Ihre Einsatzmöglichkeiten bei Anwendungen bei der Arbeit in beide Richtungen benötigt wird.

  • Sie sind hier
Norgren Ltd, Wall Island, Birmingham Road, Lichfield, WS14 0QP, Vereinigtes Königreich

We're a proud part of IMI plc

Erfahren Sie mehr über IMI plc

Schnellzugang

      Hilfe

        Impressum

          © 2026 Norgren Ltd, All Rights Reserved

          Norgren Ltd, Wall Island, Birmingham Road, Lichfield, WS14 0QP, Vereinigtes Königreich
          • Kontakt
          • Registrierung