Blog

Wie die Verteilertechnologie die moderne Bahntechnik verändert

6. Juni 2025

Erfahren Sie, wie die Verteilertechnologie das Design von Bahnsystemen verändert, die Zuverlässigkeit und Effizienz steigert und gleichzeitig die Installation vereinfacht.

Wie die Verteilertechnologie die moderne Bahntechnik verändert

Ein bekanntes Problem in der Bahntechnik: Sie entwickeln ein pneumatisches Steuersystem, das jahrzehntelang einwandfrei funktionieren, ständigen Vibrationen standhalten und extremen Temperaturen trotz muss – und das alles auf engstem Raum.

Vergessen Sie nicht den Wartungszugang, denn irgendwann müssen diese Komponenten auch instandgehalten werden.

Hier kommen pneumatische Verteiler ins Spiel. Anstatt sich mit Dutzenden von Einzelkomponenten herumzuschlagen - jede mit ihren eigenen Befestigungspunkten, Anschlüssen und potenziellen Fehlerquellen - ermöglichen es Ihnen Verteiler alles in einem einzigen präzisionsgefertigten Paket zusammenfassen.

In diesem Artikel befassen wir uns mit der Schlüsselrolle, die Verteiler im Design von Bahnsystemen spielen. Dabei werden wichtige Fertigungsfaktoren hervorgehoben und bewährte Lösungen vorgestellt, die sich bereits heute im Bahnbetrieb bewähren.

Definition von pneumatischen Verteilern und ihre Rolle in der Bahntechnik

Pneumatische Verteiler sind scheinbar einfache Geräte - strukturierte Blöcke oder Gehäuse, die Flüssigkeitsströme durch mehrere zusammenlaufende Kanäle leiten. Allerdings ist die Technik, die in ihr Design und ihre Herstellung einfließt, präziser, als man vermuten könnte.

Der entscheidende Prozess ist das Präzisions-Querbohrverfahren, bei dem präzise positionierte Öffnungen entstehen, die sich innerhalb des Verteilerblocks kreuzen und ein komplexes Netzwerk interner Wege bilden. Durch diese Kanäle werden die Flüssigkeitsströme geleitet, was externe Verbindungen überflüssig macht.

Von entscheidender Bedeutung bei Querbohrverfahren ist die Präzision. Beim Bohrvorgang zurückgebliebene Späne oder Grate können die empfindlichen Ventilmechanismen beschädigen und das gesamte System gefährden.

Der Erfolg bei der Herstellung von Ventilblöcken beruht auf einem umfassenden Fachwissen in den Bereichen Präzisionsbearbeitung, Komponentenintegration und schienenspezifische Anforderungen - ein Fachwissen, das wir uns in über 70 Jahren in der Fluid- und Bewegungssteuerung angeeignet haben.

Die Rolle von Verteilern im modernen Schienenwesen

Von Bremssystemen und Steuerungen im Nasenkonus bis hin zu Sandstreuvorrichtungen ist der Verteiler das Bindeglied, der viele der pneumatischen Kreisläufe zusammenhält, die für den sicheren und zuverlässigen Betrieb eines Zuges verantwortlich sind.

Durch die Konsolidierung und Vereinfachung kritischer Funktionen in einem einzigen, technisch ausgefeilten Paket bieten Verteiler eine Vielzahl von Vorteilen, die das Design von Bahnsystemen unterstützen. Dazu gehören:

Erhöhte Zuverlässigkeit

Ausfälle von pneumatischen Bahnsystemen können schwerwiegende Folgen haben – von Betriebsunterbrechungen bis hin zu Sicherheitsproblemen. Lecks sind dafür die Hauptursache, wobei jedes einzelne Bauteil eine potenzielle Fehlerquelle darstellt.

Verteiler können jedoch diese Gleichung ändern, indem sie potenzielle Leckquellen reduzieren. Die Anordnung von Ventilen, Sensoren und anderen Teilen in einer einzigen integrierten Baugruppe minimiert die Anzahl der Verbindungen, die potentiell ausfallen könnten. Wenn Probleme auftauchen, macht das systematische, modulare Design die Fehlersuche einfach.

Dies führt zu einer erhöhten Zuverlässigkeit bei unternehmenskritischen Bahnsystemen und reduziert ungeplante Ausfallzeiten und Wartungskosten. Weniger Lecks, schnellere Instandsetzung – eine Win-Win-Situation für die betriebliche Effizienz und die Sicherheit der Fahrgäste.

Vereinfachte Installation

Denken Sie an die Installation herkömmlicher pneumatischer Bahnsysteme, bei denen es zahlreiche Komponenten, Befestigungspunkte und Anschlüsse zu überschauen gilt. Verteiler transformieren diesen gesamten Prozess, da sie als vorgefertigte, Plug-and-Play-Pakete geliefert werden, die nahtlos in Zugsysteme integriert werden.

Durch die Verringerung der Anzahl der Verbindungen wird die Installationszeit erheblich verkürzt.

Es sind weniger Teile zu verbauen, so dass Techniker schneller arbeiten können und dabei weniger Fehler auftreten.

Die Vorteile liegen auf der Hand: einfachere Wartungsdokumentation, reduzierte Ersatzteilvorhaltung und insgesamt schlankere Abläufe. Dies gilt sowohl für neue Züge als auch für die Instandhaltung oder Umrüstung bereits in Betrieb befindlicher Züge, was bei der Rentabilität der Investitionen positiv zu Buche schlägt.

Kompakter Fußabdruck

In den engen Räumen des Untergestells eines Zuges und in den Deckenhohlräumen zählt jeder Kubikzentimeter.

Einzelne sperrige Ventile, Regler und andere pneumatische Komponenten beanspruchen schnell den verfügbaren Platz.

Verteiler ermöglichen eine wesentlich dichtere Anordnung der Komponenten, indem sie mehrere Funktionen in einer einzigen kompakten Baugruppe zusammenfassen. Ihr platzsparendes Design ermöglicht eine größere Flexibilität bei der Anordnung kritischer Systeme und eröffnet neue Möglichkeiten zur Optimierung der technischen Gesamtarchitektur.

Damit verbunden sind zahlreiche Vorteile: indem man beispielsweise Komponenten für eine bessere Zugänglichkeit neu positioniert oder mehr Platz für redundante Sicherungssysteme findet.

Einsparungen bei den Lebenszykluskosten

Verteiler ermöglichen Kosteneinsparungen über den gesamten Projektlebenszyklus hinweg, von der Erstbeschaffung bis zur laufenden Instandhaltung.

Die Zusammenarbeit mit einem einzigen Zulieferer für Verteiler und vorintegrierte Komponenten macht eine komplexe Lieferkette überflüssig. Zusammen mit einer schnelleren Installation, einem geringeren Arbeitsaufwand und standardisierten modularen Designs, die die Ersatzteilvorhaltung minimieren, führen rasch zu größeren Einsparungen.

Die finanziellen Vorteile reichen sogar noch weiter, da die Zuverlässigkeit und die Raumeffizienz verbessert werden. Geringere Ausfallzeiten bei der Wartung und eine effektivere Nutzung des wertvollen Unterwagenraums führen zu deutlich niedrigeren Gesamtbetriebskosten bei Bahnsystemen.

Verschiedene Verteilertypen

Die Bauweise von Verteilerblöcken ist alles andere als einheitlich. Verschiedene Systeme unterliegen unterschiedlichen Anforderungen, von ultimativer modularer Flexibilität bis hin zu spezifischen Materialeigenschaften für schwierige Umgebungen.

Hier sind einige Beispiele für Verteilerblöcke, die von uns hergestellt und gebaut werden:

Massiv gefertigte Verteilerblöcke

Massiv gefertigte Verteilerblöcke enthalten ein Netzwerk an präzisionsgebohrten Kanälen, die durch einen Block aus Metall oder Hochleistungskunststoff - Aluminium, Edelstahl, Messing oder Acetal - verlaufen.

Die Bohrungen müssen äußerst präzise sein, da Grate an den Kanalübergängen den Durchfluss stören oder die Komponenten beschädigen könnten. Wir wissen um die Bedeutung von Querbohrvorgängen, um saubere, glatte Blockinnenräume zu schaffen, die den Durchfluss maximieren.

Sie können in Ihrem Entwurf verschiedene Anschlusstypen angeben, von NPT bis hin zu geraden Gewindebohrungen.

Verteilerblöcke aus dem 3D-Drucker

Der Einsatz hochentwickelter 3D-Metall- und Polymerdrucktechnologie ermöglicht die Herstellung komplizierter Formen und optimierter Fließwege, die bisher nur schwer oder gar nicht zu realisieren waren. Darüber hinaus werden bei diesem Ansatz die Herausforderungen einer überholten Technik und von langen Vorlaufzeiten sowie von schnelleren und anpassungsfähigeren Lösungen für sich ändernde Anforderungen berücksichtigt.

Maßgeschneiderte Verteilerblöcke

Maßgeschneiderte Verteilerblöcke bauen auf einem soliden, maschinell bearbeiteten oder 3D-gedruckten Grundstock auf und integrieren Ihre Ventile, Regler und andere Steuerkomponenten direkt in den Verteilerblock.

Beispiele aus der Praxis für die Anwendung von Verteilerblöcken

Die Verteilertechnologie bietet eine vielseitige Plattform, die für eine Vielzahl von Herausforderungen im Bereich Bahnsysteme angepasst werden kann.

Verteiler können mit den richtigen Komponenten, Materialien und Konfigurationen hergestellt werden, um zuverlässige, platzsparende Lösungen zu liefern – ganz gleich ob sie nun sicherheitsrelevante Bremssteuerungen, empfindliche Steuerungen im Nasenkonus oder wichtige Sandstreuvorrichtungen unterstützen.

Sehen wir uns drei Beispiele an, die zeigen, wie unsere vielfältigen Verteilerlösungen reale technische Herausforderungen lösen:

Sifang Front Nose

Nasenkonus-Verteilerblock

Die Steuerung im Nasenkonus stellt eine immerwährende Herausforderung dar, um absolute Zuverlässigkeit auf engstem Raum zu gewährleisten.

Unsere integrierte Lösung kombiniert Solenoid-Ventile, mechanische Ventile und einen Druckregler in einem gewichtsoptimierten Paket.

Nicht zu vergessen ist, dass integrierte manuelle Ventile dafür sorgen, dass der Nasenkonus auch bei einem kompletten Stromausfall funktioniert.

A1517-M03 Sanding module

Verteilerblock für Sandstreuvorrichtungen

Die Sicherheit im Schienenverkehr ist eng mit der Traktion verbunden, insbesondere bei schlechtem Wetter oder an starken Steigungen, wo Sandstreuvorrichtungen unerlässlich sind.

Wir haben mit Hilfe von Verteilern eine modulare, leichtgewichtige Lösung für Sandstreuvorrichtungen entwickelt, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Zweckmäßigkeit bietet. Alle Komponenten wurden für einen zuverlässigen Betrieb unter widrigen Bedingungen ausgewählt, während die modulare Bauweise eine einfache Wartung ermöglicht.

Das daraus resultierende System erfüllt die strengen Zertifizierungsnormen für Schienenfahrzeuge und bietet gleichzeitig die angestrebte gleichbleibende Leistung.

Schöpfen Sie mit uns das volle Potenzial von Ventilblöcken aus

Bahnsysteme werden von Jahr zu Jahr komplexer und verschieben die Grenzen von Geschwindigkeit, Effizienz und Leistung.

Die Fortschritte in der Bahntechnik bringen neue Herausforderungen für pneumatische Systeme mit sich – und hier bewährt sich die Verteilertechnologie, indem sie mehrere pneumatische Funktionen in einem elegant konstruierten Paket vereint.

Die Wahl des richtigen Partners macht den Unterschied bei der Gestaltung besserer Bahnsysteme, wenn es um die Verbesserung der Leistung, Steigerung der Zuverlässigkeit und Vereinfachung der Installation geht.

Mit mehr als 70 Jahren Erfahrung in der Feinmechanik und Fluidsteuerung wissen wir, was es braucht, um diese anspruchsvollen Systeme unter realen Bedingungen zu entwickeln, herzustellen und zu implementieren.

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie hochwertige Verteilerblöcke einem Bahnsystem zugutekommen kann, sollten Sie noch heute Kontakt mit unserem Team aufnehmen.