22/02/2022
Adaptix Soft Jaw gibt sein britisches Debüt auf der MACH 2022
Norgren, ein Unternehmen der IMI plc, stellt auf der MACH 2022, die vom 4. bis 8. April im NEC in Birmingham (Vereinigtes Königreich) stattfindet, am Stand 17-221 erstmals Adaptix™ Soft Jaw vor – seine einzigartige und universelle Einspannlösung mit weichen Backen.
Adaptix™ Soft Jaw bietet die gleiche Robustheit wie eine herkömmliche weiche Aluminiumbacke und passt sich an flache und einzigartige Teilegeometrien an, um die erforderlichen Kräfte für den sicheren Halt eines Werkstücks bereitzustellen. Die einfache Konfiguration und austauschbaren Fingeraufsätze bedeuten, dass Maschinenbediener Rüst- und Maschinenzeiten und die damit verbundenen Arbeitskosten radikal verringern können.
Neben der Möglichkeit, die revolutionäre Adaptix™ Soft Jaw-Lösung in Aktion zu erleben, können Besucher des Norgren-Standes auch die breite Palette an unterstützenden Systemkomponenten wie Fingeraufsätze und Verriegelungsbolzen sehen, die es Soft Jaw ermöglichen, Spannkräfte und Griffigkeit materialabhängig anzupassen.
Die Anwendungsingenieure von Norgren werden vor Ort sein, um technische Fragen zu beantworten und das maßgeschneiderte ROI-Online-Tool zu demonstrieren, mit dem sich die Investitionsrentabilität von Adaptix™ Soft Jaw im Vergleich zu herkömmlichen Weichbackenlösungen sofort berechnen lässt.
Tom Wood, Senior Director, Growth Initiatives bei Norgren, sagt dazu: „Wir freuen uns, auf der MACH die einzigartige Adaptix™ Soft Jaw von Norgren auf dem britischen Markt vorzustellen. Es ist die erste universelle Weich-/Schraubbackenlösung, die dieselbe hohe Kraft, Wiederholbarkeit und unschlagbare Genauigkeit wie eine herkömmliche weiche Aluminiumbacke bietet und sich dennoch an die meisten Teileformen anpassen kann.“
„Sie bietet dem CNC-Markt bahnbrechende Zeit- und Kosteneinsparungen, da keine unterschiedlichen weichen Backen auf Lager gehalten werden müssen, und ermöglicht eine ultraschnelle Anpassung an neue Teileformen, was die Produktionseffizienz unterstützt. Dank austauschbarer Fingeraufsätze für höchste Flexibilität und eines garantierten Leistungsniveaus in Bezug auf Spannkräfte können Benutzer die Lösung vertrauensvoll in ihr Werkzeugportfolio aufnehmen.“
Zur Unterstützung von Adaptix™ Soft Jaw hat Norgren ein ausführliches Whitepaper speziell für den Maschinenmarkt verfasst, in dem die beeindruckenden Merkmale der Lösung sowie die konkreten Vorteile für Maschinenbetreiber beschrieben werden.
Visit our Workholding section to find out more.