News

IMI Norgren Minneapolis geht mit einem großen neuen Solarsystem einen wichtigen Schritt zur Verringerung der Kohlendioxidemissionen

8. April 2024

Erfahren Sie, wie das IMI Norgren-Werk in Minneapolis mit einer großflächigen neuen Solaranlage Emissionen reduziert und einen großen Schritt in Richtung seiner Klimaziele gemacht hat.

Die Inspiration

Durch eine mutige Änderung sollte die Kohlendioxidemissionen in einer Produktionsstätte mit 3-Schichtbetrieb erheblich gesenkt werden.

Kühne Ziele für ein rund-um-die-Uhr arbeitendes Werk

Das Norgren-Werk in Minneapolis ist Tag und Nacht in Betrieb und produziert wichtige Komponenten für Erstausrüster in aller Welt.

Aber um Maschinen im 3-Schichtbetrieb am Laufen zu halten, wird sehr viel Energie verbraucht.

Für Norgren war dieser Energieverbrauch eine große Chance - eine Chance, Änderungen vorzunehmen, die einen wichtigen und wertvollen Einfluss auf die Kohlendioxidemissionen haben würden.

In den letzten Jahren hat das Team in Minneapolis große Anstrengungen unternommen, um den Stromverbrauch am Standort zu senken.

Die traditionellen Halogenlampen wurden im gesamten Werk durch LED-Beleuchtung ersetzt. Darüber hinaus wurde ein Luftkompressor mit Drehzahlregelung in Betrieb genommen, der der Luft im Sommer überschüssige Wärme entzieht und im Winter Wärme zurückgewinnt, wodurch die Temperatur im Werk effizienter geregelt wird. Und das Werk hat damit begonnen, seinen Maschinenpark zu modernisieren, um alte Maschinen gegen neuere, energieeffizientere Modelle auszutauschen.

Nun wollte man aber nicht nur den Energieverbrauch senken, sondern auch einen Weg finden, um die genutzte Energie nachhaltiger zu gestalten.

Erste Berechnungen ergaben, dass es eine eindeutige Möglichkeit gab, Nägel mit Köpfen zu machen: die Installation einer großen Solaranlage auf dem Dach der Fabrik.

Volle Kraft voraus bei der Solarstromerzeugung

Das Team war fest entschlossen, bei der Solarstromerzeugung nicht zu geizen. Wenn man die Emissionen durch den Einsatz von mehr erneuerbaren Energien verringern wollte, war es erforderlich, sich voll und ganz dem Projekt zu verschreiben.

Es wurde also beschlossen, das Dach der Fabrik so weit wie möglich und in einem Zug mit Solarmodulen zu bedecken.

Nach sorgfältiger Prüfung der Anbieter von Solarmodulen und der Genehmigung eines Energieversorgers zur Einspeisung von Energie aus den Solarmodulen in das örtliche Netz konnte das Team in Minneapolis mit der Installation beginnen.

Eine glänzende Zukunft für Nachhaltigkeit in Minneapolis

Als das Team in Minneapolis die Solarmodule installiert hatte, war es das Ziel, 50 % des Stromverbrauchs mit Sonnenenergie abzudecken.

Nur wenige Monate nach der Installation erfüllt das Solarsystem die Erwartungen und ist auf dem besten Weg, genau das zu liefern, was das Team erhofft hatte. Daten deuten darauf hin, dass der Standort auf dem besten Weg ist, über 50 % seines Stroms aus dem neuen Solarsystem zu beziehen – eine beträchtliche Reduzierung des CO2-Fußabdrucks der Fabrik in Minneapolis.

Dies ist jedoch nur ein Schritt in einem kontinuierlichen Prozess für die Fabrik. Das dortige Team hat sich vorgenommen, auch weiterhin neue Wege zur Verringerung der Emissionen zu gehen. Aktuell wird dort in die Umstellung der Teilewaschanlage investiert, dem derzeit größten Energieverbraucher des Werks, hin zu einem System, das deutlich weniger Wasser und Strom verbraucht.

Gleichzeitig werden auch andere Formen erneuerbarer Energien erprobt, einschließlich von Windenergie, um den Anteil des Stroms aus umweltfreundlicheren Quellen zu erhöhen. Diese Pläne sind ein perfektes Beispiel für das Engagement des Teams in puncto Umweltverträglichkeit - und damit für den Aufbau einer besseren Zukunft für alle.

Weitere Informationen darüber, wie Norgren seinen CO2-Fußabdruck reduziert – für einen höheren Mehrwert unserer Kunden und Mitarbeiter – finden Sie hier.