Was sind die Vorteile der Verwendung von Schaltschränken?
Was sind die Vorteile der Verwendung von Schalttafeln?
"Schaltschrank" ist ein Oberbegriff für einen Schaltschrank oder eine auf einer Rückwand montierte Unterbaugruppe, die eine maßgeschneiderte pneumatische oder elektropneumatische Steuerungssystemlösung liefert. Sie werden neben Schalttafeln und modifizierten Produkten als kundenspezifische Lösungen kategorisiert.

In unserem letzten Artikel haben wir uns mit den Unterschieden zwischen diesen Optionen befasst. In diesem Artikel erläutern wir die Vorteile, die eine maßgeschneiderte technische Lösung für den Kunden haben kann.
Von der Installationsumgebung abhängige Vorteile
Umgebungsfaktoren sind ein wichtiger Faktor bei der Systemauslegung. Für explosionsgefährdete Umgebungen ist ein geeigneter Schrank für die ATEX-Zone wahrscheinlich die effizienteste Lösung, da er ein sicheres Gehäuse für die Steuergeräte bietet und die Sicherheit in einem gefährlichen Bereich gewährleistet. Ebenso eignen sich nasse oder schmutzige Anwendungen am besten für die Verwendung eines Schranks mit ausreichendem Schutzgrad, der alle Steuerungskomponenten enthält.
Darüber hinaus können die Kunden durch die Auswahl geeigneter Materialien für den Bau des Gehäuses bereits im Vorfeld einige ihrer ökologischen Herausforderungen meistern. 316er Edelstahl ist beispielsweise eine beliebte Option für die Schifffahrtsindustrie.
Durch die Anwendung bedingte Vorteile
Die Komplexität des Systemdesigns kann auch die Entscheidung für kundenspezifische Lösungen beeinflussen. Schränke und Schalttafeln bieten eine ästhetisch ansprechende und effiziente Möglichkeit, Komponenten zu verbinden, während ein Steuerblock dem Kunden ermöglicht, ein potenziell sperriges System in einen drastisch reduzierten Betriebsraum einzupassen. Darüber hinaus kann es Auswirkungen auf die Gesundheit & Sicherheit geben, wenn Systemkomponenten nicht korrekt angeschlossen oder untergebracht sind; diese können durch die Verwendung eines Schaltschranks vermieden werden.
Engineering und technische Vorteile
Neben den verkürzten Inbetriebnahmezeiten bringt die oben erwähnte Prozessvereinfachung eine Reihe von Vorteilen innerhalb des logistischen Prozesses des Kunden mit sich. Die Ressourcen können aufgrund des geringeren Arbeitsaufwands für Konstruktion und Produktion besser genutzt werden. Die Ingenieure verbringen auch weniger Zeit mit der Beschaffung von Komponenten, die unter anderen Umständen von mehreren Lieferanten bezogen werden müssten.
Dies wiederum führt zu einer weiteren möglichen Kostensenkung durch die Reduzierung der Lieferantenbasis. Beschaffungsteams können die Effizienz steigern, indem sie mehr Zeit auf den Aufbau engerer Beziehungen zu einer sorgfältig ausgewählten Gruppe strategischer Lieferanten verwenden. Der Kauf eines gesamten Steuerungssystems, von einem einzigen Lieferanten, kann dazu beitragen. Schließlich können die verschiedenen Komponenten des Steuerungssystems und der Schalttafel als eine Teilenummer dargestellt werden für einen vereinfachten Bestellprozess.