Blog

Was sind die verschiedenen Arten von Schaltschränken und kundenspezifischen Lösungen?

22. Mai 2018

Finden Sie heraus, welches Schalttafel oder welcher Schaltschrank für Ihre Anwendung geeignet ist.

Was sind die verschiedenen Arten von Schaltschränken und kundenspezifischen Lösungen?

"Schaltschrank" ist ein Oberbegriff für einen Schaltschrank oder eine auf einer Rückwand montierte Unterbaugruppe, die eine maßgeschneiderte pneumatische oder elektropneumatische Steuerungssystemlösung liefert. Sie werden neben Steuerblöcken und Sonderkonstruktionen als kundenspezifische Lösungen kategorisiert.

different-types-of-control-panels (1)
Was sind Schaltschränke?

Ein Schaltschrank ist ein Gehäuse, in dem eine Reihe von elektropneumatischen Steuerungskomponenten untergebracht sind. Aufgrund des erhöhten Schutzes, den das Gehäuse bietet, können Schaltschränke die ideale Wahl für schwierige Umgebungen sein, einschließlich solcher, in denen eine ATEX-Zertifizierung erforderlich ist. Schaltschränke verfügen in der Regel über separate Eingänge für Luft und Strom und anschließende Ausgänge für die Anwendung.

Auf diese Weise können die internen Komponenten des Steuersystems von der Umgebung isoliert werden, was zu einem ästhetisch ansprechenden Erscheinungsbild führt - oft auch mit Kennzeichnungen und Beschriftungen, die auf die Funktionalität hinweisen, Anweisungen geben und den sicheren Betrieb fördern.

Sie werden in der Regel einbaufertig als "Plug-and-Play"-Lösungen geliefert. Falls erforderlich oder wenn der Wunsch besteht, die Funktionalität verschiedener Prozesse zu trennen, können mehrere miteinander verbundene Schränke zusammen verwendet werden.

Was ist eine Schalttafel?

Hierbei handelt es sich um eine Konfiguration, bei der die Komponenten des Steuerungssystems auf einer einzigen Platte, der so genannten Schalttafel, montiert sind. Wie bei Schaltschränken können separate Schalttafeln miteinander verbunden werden, um verschiedene Elemente eines Prozesses abzubilden oder zusätzliche Funktionen bereitzustellen, die ein einzelnes System sonst nicht erfüllen könnte. Der Hauptunterschied zu einem Schaltschrank besteht darin, dass die Komponenten nicht eingeschlossen sind; sie sind daher leichter zugänglich und offen für die Betriebsumgebung.

Steuerblöcke und modifizierte Produkte?

Ein Steuerblock kann mehrere Durchflusswege für verschiedene Medien oder Funktionen innerhalb eines einzigen Blocks bereitstellen. Dies könnte beispielsweise ein Aluminiumblock sein, der gebohrt und mit einem Gewinde versehen wird, um mehrere Systemkomponenten zu einer einzigen Station zu verbinden. Die Hauptvorteile eines Steuerblocks bestehen darin, dass er einen kleineren Arbeitsbereich einnimmt (was ihn zu einer guten Wahl für Anwendungen mit eingeschränktem Arbeitsraum macht) und das Auftreten von Leckagen reduziert, da weniger Lufteingangsanschlüsse und eine deutlich geringere Anzahl von Armaturen erforderlich sind.

Die Ausgänge befinden sich ebenfalls direkt am Steuerblock, so dass die Verrohrung und Verdrahtung weiter vereinfacht werden kann. Steuerblöcke können aus einer Vielzahl von Materialien wie Aluminium, Messing oder sogar Polymeren wie PTFE hergestellt werden.

Eine weitere kundenspezifische Lösung, die Norgren anbietet, sind modifizierte Produkte. Bei modifizierten Produkten handelt es sich um Standardprodukte, die neu entwickelt wurden, um den Anforderungen einer bestimmten Anwendung gerecht zu werden. Ein sehr einfaches Beispiel ist eine pneumatische Antriebsanwendung, die zwar den ISO-Standard benötigt, aber einen nicht standardisierten Hub mit einem Führungssystem. In diesem Fall könnte ein modifizierter ISOLine™-Antrieb verwendet werden. In unserem nächsten Artikel werden wir die Vorteile, die eine kundenspezifische Lösung dem Kunden bringen kann, genauer betrachten.