News

Wie die Einführung von Solarenergie in der IMI Norgren-Fabrik in Rockford 242 Tonnen Kohlendioxid einspart

23. August 2023

Erfahren Sie, wie IMI Norgren in seinem Werk in Rockford Solarmodule einsetzt, um seinen CO 2 -Fußabdruck zu verringern und seinen Kunden zu helfen, deren Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

Die Inspiration

Ehrgeizige Nachhaltigkeitsziele durch die Einführung von Solarenergie in Norgrens Werken verwirklichen.

Der Anfang: Solarenergie auf felsenfestem Fundament

Diese Geschichte beginnt mit einer Aufforderung zum Handeln: ein unternehmensweites Ziel, den ökologischen Fußabdruck von Norgren bis 2025 um 50 % zu reduzieren.

Das ist ein ehrgeiziges Ziel. Aber auch ein notwendiges. Für die Kunden von Norgren und für den Planeten. Norgren spielt eine wichtige Rolle in den Lieferketten seiner Kunden - und diese Kunden brauchen einen Partner, von dem sie wissen, dass er der Nachhaltigkeit Priorität einräumt.

In einigen Fällen bedeutet das, dass kleinere Änderungen mit großer Wirkung vorgenommen werden - wie zum Beispiel die Umstellung auf LED-Leuchten in den Norgren-Werken.

Aber es erfordert auch einige Veränderungen im großen Rahmen. Projekte, die genauso ehrgeizig sind wie die Nachhaltigkeitsziele von Norgren.

Zum Beispiel die Einführung von Solarenergie in allen Werken des Unternehmens - beginnend mit dem Standort in Rockford, Illinois.

Rockford stellt die branchenführenden NFPA-Zylinder von Norgren her - pneumatische und hydraulische Stellantriebe, die auf der Grundlage der von der National Fluid Power Association für den US-Markt geschaffenen Normen entwickelt wurden.

Jedes größere Projekt braucht einen Testfall. Dieses Projekt war ein klarer Beweis für die Kraft der Solarenergie - und dafür, wie wichtig ein umfassendes Engagement ist, um Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

Der Plan: Groß denken, aber klein anfangen

Die Einführung der Solarenergie in Rockford bedeutete mehr als nur die Installation einiger Solarmodule. Norgren wollte die Zeit und die Investitionen aufbringen, die erforderlich sind, um die Solarenergie zu einer bedeutenden Energiequelle am Standort zu machen - und die CO2-Bilanz des Unternehmens deutlich zu verbessern.

Eine sorgfältige Umsetzung ist jedoch bei derartigen Großprojekten entscheidend. Daher wurde beschlossen, mit einem kleineren Testprojekt zu beginnen und dies dann schnell zu erweitern.

Theorie im Test: 7.5 % von Rockfords Energie aus Solarenergie

In dieser Projektphase konnten Theorien ausgetestet und mögliche Probleme aufgedeckt werden, bevor mit der weitreichenden Installation begonnen wurde.

Die Umstellung auf Solarenergie im Werk Rockford begann also in einem relativ kleinen Rahmen.

Der erste Schritt war eine Investition von 200.000 Dollar in Solarmodule, bei deren Montage auch mehrere Teile des Fabrikdachs ersetzt wurden. Ein wesentlicher Schritt, wenn Rockford die gewünschten Ergebnisse sehen wollte.

Nach der Reparatur des Daches wurden in dieser ersten Phase des Projekts 254 Solarmodule installiert. In dieser Zeit konnte das Team die Chance nutzen, um seine Vorgehensweise zu verfeinern und die nächste Phase des Projekts genau zu planen.

Aber in dieser Phase ging es nicht nur um die Vorbereitung auf die Zukunft. Sie sollte auch schnelle, echte Ergebnisse erzielen. Und so war es.

90.000 kWh Solarstrom pro Jahr, wodurch 65 Tonnen Kohlendioxid eingespart werden. Das sind 7,5 % des Energieverbrauchs in Rockford, der durch Solarenergie gedeckt wird.

Und das war nur der Anfang.

Fortschritt: 32,5 % unserer Energie aus Sonnenenergie

Diese beeindruckenden Ergebnisse veranlassten Rockford, den Umfang des Projekts zu erweitern.

Es war an der Zeit, einen weiteren großen Schritt nach vorn zu machen und das Ziel der Reduzierung von CO2-Emissionen um 50 % bis 2025 weiter zu verfolgen.

Im Jahr 2023 begann die zweite Phase des Projekts, in der die in der ersten Phase installierte Solaranlage um Solarmodule im Wert von rund 700.000 Dollar ergänzt wurde.

Das war eine erhebliche Investitionssteigerung, die sich aber bereits auszahlt.

In dieser Phase des Projekts werden voraussichtlich 40.000 kWh pro Jahr erzeugt, was weitere 25 % unseres Energieverbrauchs ausmacht. Dies bedeutet, dass bis Ende 2023 rund 32,5 % der Energie in Rockford direkt aus einer sauberen, erneuerbaren und nachhaltigen Quelle stammen werden.

Ziel: 58 % der Energie in Rockford sollen aus Sonnenenergie gewonnen werden

Rockford befindet sich nun in der nächsten Phase dieses Projekts und plant Solaranlagen, die es ermöglichen würden, weitere 25 % des Stroms aus Sonnenkollektoren zu gewinnen. Dies wiederum hätte zur Folge, dass 58 % der Energie aus Solarenergie gewonnen werden, was die Emissionen um weitere 242 Tonnen Kohlendioxid reduziert.

Höhere Ziele als je zuvor

Rockford war ein unglaubliches Versuchsfeld. Als Nächstes wird das Projekt auf das Norgren-Gelände im University Park ausgeweitet, wobei für 2024 ein Projekt im Wert von 200.000 Dollar geplant ist.

Und Norgren hat sein Ziel erreicht: seine Umweltbelastung zu verringern und seine Kunden dabei zu unterstützen, den CO2-Fußabdruck ihrer Lieferketten zu reduzieren. Das zeigt, dass die Solarenergie mit engagierten Investitionen, sorgfältiger Planung und großen Ambitionen die Werke von Norgren positiv verändern kann.

Weitere Informationen darüber, wie Norgren seinen CO2-Fußabdruck reduziert – für einen höheren Mehrwert unserer Kunden und Mitarbeiter – finden Sie hier.