Componentes fluídicos de alta precisión
Contamos con competencias sólidas en el diseño de rutas de fluido innovadoras que se ajustan al pequeño espacio en planta requerido en un dispositivo analítico.
Las capacidades de diseño de las válvulas en miniatura, racores, controladores de presión, reguladores y colectores Norgren y FAS son idóneas para reducir el tamaño de sus instrumentos, disminuir remanentes y optimizar su ruta fluídica. Las válvulas de microsolenoide como FLEXISOL, la válvula más pequeña en cartera, están diseñadas específicamente para integración en entornos compactos.
Como expertos fluídicos, nuestros productos están específicamente adaptados para aplicaciones de manipulación de líquidos como el muestreo automático. Nuestras jeringas de cristal precisas y duraderas para uso manual o montadas en la bomba, nuestra tecnología de bombeo y los accesorios relacionados suministran muestras, reactivos e incluso residuos líquidos en el lugar correcto, con exactamente la dosis adecuada, cada vez. Altamente precisas y duraderas, nuestras bombas de jeringa se han utilizado repetidas veces para muestreo automático, dosificación, disolución y otras aplicaciones de manipulación de líquidos con resultados más que satisfactorios. Disponemos de la capacidad para manipular los medios, velocidades de caudal, presión y condiciones de vacío más exigentes. Si requiere una solución personalizada, nuestros equipos de categoría mundial pueden colaborar con usted durante todo el proceso de diseño y fabricación.
Ofrecemos soluciones de alta calidad para cumplir las necesidades estrictas de la industria de la instrumentación analítica.
Nuestros componentes fluídicos de alta precisión aportan un nuevo nivel de precisión a muchas aplicaciones con instrumentación.Espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente (EMPAI)
El ICO-MS es un instrumento analítico capaz de detectar rastros de prácticamente todos los elementos.
Estos instrumentos se pueden utilizar en varios sectores como químico/petroquímico, farmacéutico, medioambiental, clínico, forense, alimentación y bebidas, semiconductores y geológico. Las muestras, generalmente líquidos, se nebulizan, rocían e ionizan en la pieza de plasma acoplado inductivamente del instrumento. En esta pieza se utiliza argón, nitrógeno y oxígeno como gas portador, gas plasma y gas auxiliar. La velocidad de caudal del gas portador de control requiere válvula de apagado/encendido, válvulas proporcionales y caudalímetros másicos (MFC, por sus siglas en inglés). En la pieza de espectrometría de masas del instrumento, se necesitan las válvulas de encendido/apagado y los MFC para controlar el caudal de los gases de reacción como el helio, hidrógeno y amoniaco y para incrementar el rendimiento del instrumento.
Cromatografía de gases (GC, por sus siglas en inglés)
La cromatografía de gases (GC) es un método analítico utilizado para separar y analizar compuestos en una muestra que se puede vaporizar sin descomposición.
La cromatografía de gases se utiliza en muchos sectores como químico, farmacéutico, medioambiental, clínico, forense y alimentación y bebidas. En la cromatografía de gases, la muestra o solución se inyecta en el instrumento y accede a un caudal de gas que transporta la muestra a un tubo de separación conocido como una «columna». Aquí el helio o nitrógeno se utiliza como el gas portador. Cada componente de la muestra se separa dentro de la columna. El detector mide la cantidad de los componentes que salen de la columna. La calidad de la medición depende de la precisión del control del caudal de gas dentro del instrumento y de la contaminación interna/externa potencial. Norgren es el proveedor elegido para OEM de cromatografía de gases, gracias a las válvulas proporcionales de caudal bajo (FASPROP), caudalímetros másicos (CHIPREG) y válvulas de encendido/apagado.
Análisis de carbono orgánico total en agua
Los analizadores del carbono orgánico total (TOC, por sus siglas en inglés) son instrumentos que miden la concentración de carbono presente en una muestra en forma de compuestos orgánicos.
Estos analizadores se utilizan habitualmente en una variedad de sectores, incluidos tratamiento de aguas, farmacéuticos y monitorización medioambiental. Uno de los principales desafíos de los OEM es la necesidad de mejorar constantemente el rendimiento y la precisión de los analizadores TOC, al mismo tiempo que reducen el coste del instrumento. Esto requiere una inversión significativa en investigación y desarrollo para mejorar la sensibilidad y especificidad de las técnicas analíticas utilizadas en el análisis TOC.
Análisis elemental
Los analizadores elementales suelen utilizar una variedad de técnicas para analizar la composición de una muestra, como combustión, detección de infrarrojos y espectrometría de masas.
Para obtener resultados precisos, es importante que el analizador disponga de un control preciso del entorno de gas en el cual se realiza el análisis. En general, el control preciso del entorno de gas es esencial para obtener resultados precisos y reproducibles en un analizador elemental. Esto requiere utilizar un control de caudal preciso y un control de presión preciso.
Para hacer frente a esos desafíos, nuestros ingenieros han desarrollado el CHIPREG MFC, un caudalímetro másico que ofrece un control de caudal estable independientemente de las fluctuaciones, tamaño compacto y montaje del colector.