Aumento de la eficiencia y la seguridad en la minería con soluciones de automatización industrial
La automatización industrial ya no es una opción en el dinámico sector minero,
sobre todo en la región de Asia-Pacífico: es una necesidad. China (50 %), India (12 %), Indonesia (7 %) y Australia (6 %) representan el 75 % de la producción mundial de carbón, por lo que esta región desempeña un papel fundamental en el panorama energético mundial.
Aunque la implantación de energías renovables sigue aumentando, el carbón sigue siendo indispensable para muchas economías de APAC. Sin embargo, ante el endurecimiento de la normativa medioambiental y los riesgos inherentes a la minería subterránea, el sector se ve sometido a una presión cada vez mayor para mejorar su eficiencia, seguridad y sostenibilidad.
Necesidad de soluciones mineras más inteligentes
Para hacer frente a estos retos, las empresas mineras están recurriendo a la automatización. Las tecnologías avanzadas pueden optimizar las operaciones, reducir las emisiones y mejorar la seguridad de los trabajadores. En IMI, suministramos válvulas, reguladores y soluciones de control de presión de IMI Buschjost diseñadas a medida para las demandas únicas de la minería, para abordar distintas necesidades, como el suministro de gas industrial, el tratamiento de aguas residuales, la protección contra incendios y la captación de polvo.

El desafío
Las operaciones en minas de carbón subterráneas y plantas de lavado exigen equipos capaces de soportar condiciones extremas, como:
Una exposición constante al polvo
Un rendimiento a alta presión
La fluctuación de las temperaturas
La solución
Proporcionamos un sistema personalizado con reguladores de colectores R72M de IMI Norgren R72M y válvulas 8240202 con bobinas Ex de IMI Buschjost. Esta solución a medida ofrecía:
Una durabilidad excepcional en entornos difíciles
Un control preciso de la presión, para satisfacer las demandas de alta presión
Una anulación manual para una mayor seguridad y control
Filtración de aire y agua integradas para mejorar la fiabilidad del sistema
¿El resultado? Un sistema de supresión de polvo optimizado que mejoraba la eficacia operativa al tiempo que garantizaba un lugar de trabajo más seguro y limpio.
Diseños para entornos difíciles, respaldados por la experiencia
En IMI, creamos soluciones diseñadas para ofrecer precisión, fiabilidad y durabilidad, incluso en las aplicaciones mineras más difíciles. Nuestros productos se pueden personalizar para satisfacer sus necesidades específicas, con el apoyo de una cartera diversa y un equipo de expertos en control de fluidos.
Independientemente de si busca optimizar la supresión de polvo, perfeccionar los sistemas de manipulación de gases o reforzar los protocolos de protección contra incendios, puede confiar en nuestras soluciones de automatización industrial para innovar en el sector de la minería.
¿Está listo para optimizar sus operaciones mineras?
Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para colaborar con nuestros expertos y descubrir cómo podemos ayudarle a conseguir una minería más inteligente, segura y eficiente.