Blog

¿Cuánto podría ahorrar con una isla de válvulas inteligente?

11 de marzo de 2025

Con los precios de la energía en alza, los fabricantes industriales y los de equipos originales se encuentran más presionados que nunca para optimizar sus operaciones. Todos los componentes deben funcionar a la perfección. El tiempo de inactividad debe reducirse al mínimo y eliminar casi por completo los parones no planificados.

Las islas de válvulas inteligentes ayudan a recortar el gasto energético, reducir la cantidad de averías y ofrecerle una nueva ventaja competitiva

Con los precios de la energía en alza, los fabricantes industriales y los de equipos originales se encuentran más presionados que nunca para optimizar sus operaciones.

Todos los componentes deben funcionar a la perfección. El tiempo de inactividad debe reducirse al mínimo y eliminar casi por completo los parones no planificados.

Esto es imprescindible para cualquier instalación que busque ofrecer resultados sobresalientes, ya sea impulsando la innovación, manteniendo el ritmo de las líneas de producción o permitiendo que los procesos críticos y los sistemas vitales funcionando sin problemas.

Optimizar el rendimiento de su tecnología de isla de válvulas le permite reducir las ineficiencias y, de paso, tomar el control del gasto energético.

En este blog, le explicaremos cómo puede ayudarle la última tecnología digital de islas de válvulas: Sea más flexible; Impulse la conectividad; Reduzca la complejidad de sus sistemas; Haga que sus sistemas neumáticos sean más fiables

¿Qué es una isla de válvulas?

Una isla de válvulas – a veces llamada colector de válvulas— es un sistema formado por varias válvulas individuales, conectadas y montadas juntas con una única entrada de aire y una salida común.

Usar una isla de válvulas suele ser mucho más eficaz que emplear válvulas independientes. Al reducir las tuberías y las conexiones eléctricas, se simplifica el diseño del sistema. Esto facilita bastante el montaje y reduce la posibilidad de que una conexión defectuosa afecte al rendimiento de las válvulas y provoque tiempos de inactividad.

Las islas de válvulas modulares son cada vez más populares en aplicaciones de automatización en una amplia gama de sectores, como alimentación y bebidas, herramientas mecanizadas, envasado, manipulación de materiales y producción de papel.

How Much Could A Smart Valve Island Save You?

¿Cómo puede mejorar el rendimiento de su sistema una solución de isla de válvulas conectada?

La mayoría de sistemas desperdician alrededor del 20 % del aire comprimido que generan por fugas e ineficiencias.

Teniendo en cuenta que la generación de aire comprimido suele suponer alrededor del 20 % de la factura de electricidad mensual de una empresa, reducir este desperdicio tiene mucho sentido desde el punto de vista empresarial.

Si puede utilizar la última tecnología de islas de válvulas y detectar las ineficiencias del aire comprimido en su sistema neumático, podrá evitar fugas y reducir el consumo de energía. Y eso, a su vez, le permitirá mejorar su presupuesto y su huella de carbono.

Por ejemplo, reducir la presión operativa de un sistema de aire comprimido tan sólo un bar puede reducir su gasto de luz hasta un 7 %. En otras palabras, este tipo de mejoras pueden conllevar un cambio real y medible.

Las islas de válvulas más nuevas utilizan tecnología inteligente para identificar y mitigar las fugas de aire:

Conectividad - las islas de válvulas equipadas con IO-Link incorporan inteligencia y potencia de procesamiento para poder realizar un seguimiento de los datos de rendimiento clave. Estos datos le permitirán tomar decisiones operativas precisas y sólidas e identificar las áreas en que se malgastan recursos.

Visibilidad en tiempo real - las islas de válvulas pueden integrar ahora pantallas en el PLC, o recopilar datos a través de las HMI existentes o de forma remota a través de un PC o un teléfono móvil. Esto le proporciona la información que necesita para identificar fallos y descubrir por qué se producen, para poder resolver rápidamente cualquier problema.

Ventajas de las islas de válvulas conectadas

La tecnología inteligente de islas de válvulas puede mejorar la eficiencia de tres formas, principalmente.

Minimizando el tiempo de inactividad de los procesos y mejorando la eficiencia de la máquina

Las averías de las máquinas son inoportunas, costosas y dificultan la consecución de los objetivos de producción; y cuanto más dura una avería, mayor es el perjuicio.

La tecnología IO-Link puede proporcionarle información de rendimiento basada en datos, alertándole de si un componente tiene un mayor riesgo de fallo y ayudándole a predecir y evitar errores antes incluso de que se produzcan. Por ejemplo, una isla de válvulas conectada puede indicarle cuándo es necesario cambiar una bobina de solenoide, lo que le permitirá solucionar el problema mucho antes de que falle la isla de válvulas.

Reduciendo la complejidad de la construcción y el diseño de una máquina

Necesita componentes que le permitan crear máquinas de forma rápida, sencilla y rentable; de ese modo, podrá reducir los costes de hardware y el tiempo de los técnicos.

Las últimas islas de válvulas son modulares, tienen un diseño más sencillo y pueden montarse de diversas maneras. Esto facilita su montaje, desmontaje y reposición, reduciendo significativamente la cantidad de tiempo y dinero invertidos en cada construcción.

Y lo que es más importante, esto no le obliga a sacrificar ni flexibilidad ni funcionalidad. Una isla de válvulas modular le permite personalizar las configuraciones, las funciones de las válvulas y las conexiones.

Mejorando la integración de los sistemas de automatización industrial

Integrar múltiples productos y tecnologías de detección en una solución puede ser una tarea compleja para cualquiera que se dedique al diseño de sistemas o al control del movimiento.

Construir un sistema completo a menudo conlleva integrar elementos de una amplia gama de fabricantes, todos ellos con especificaciones ligeramente diferentes.

La tecnología IO-Link tiene un valor incalculable, ya que le permite integrar fácilmente todo su hardware y software en un único sistema. Independientemente del origen del PLC, su isla de válvulas IO-Link funcionará sin problemas con otros productos IO-Link.

Podrá integrar y añadir con rapidez y confianza numerosos dispositivos en un solo sistema. Es un verdadero enfoque plug-and-play en el diseño de sistemas.

Ofrecemos un recurso completo para islas de válvulas flexibles y de alto rendimiento

Sean cuales sean las necesidades de su sistema, le ofreceremos la solución de isla de válvulas que necesita para ahorrar costes, mejorar su rendimiento y reducir su huella de carbono.

Nuestros productos habilitados para IO-Link le ofrecen una visión en tiempo real basada en datos del rendimiento y el estado de componentes críticos como las islas de válvulas, así como de sistemas neumáticos más amplios.

En estos momentos, nuestras soluciones están ayudando a crear potentes infraestructuras que permiten a nuestros clientes industriales comprender, gestionar y seguir mejor sus procesos de fabricación.

Estamos trabajando en avances que harán de nuestras islas de válvulas piezas centrales del hardware, consolidando todos los puntos de datos que necesita para poder tener una imagen completa de todo su sistema de aire comprimido. Esto le proporciona la información que necesita para optimizar todo el proceso y, al hacerlo, llevar sus mejoras de rendimiento al siguiente nivel.

¿Desea encontrar la isla de válvulas IMI Norgren más adecuada para sus necesidades? Consulte toda nuestra gama de productos aquí.