Blog

Cómo protegerse contra la sobrepresión en las estaciones de repostaje de hidrógeno

16 de febrero de 2022

Protección contra sobrepresión: distintos tipos de válvulas de seguridad

Protección contra sobrepresión: distintos tipos de válvulas de seguridad

Las válvulas de seguridad se utilizan ampliamente en toda la industria de procesos. Suelen ser las barreras de seguridad más importantes de un proceso, ya que protegen los componentes del sistema frente a daños mecánicos o su liberación al medioambiente.

Lo normal es ajustar la presión de respuesta entre un 5 y un 10 % por encima de la presión de funcionamiento "PS".

There are two main types of safety valve which can be differentiated by their behaviour:

  • Válvula de seguridad proporcional - Libera el caudal del sistema proporcionalmente al aumento de presión. Cuanto mayor sea el caudal ascendente, mayor será la descarga.

  • Válvula de seguridad de carrera completa - Abre el orificio de descarga a 'carrera completa' y libera la sobrepresión hasta que está por debajo de la presión máxima de funcionamiento (histéresis) antes de cerrarse.

Además, existen válvulas de seguridad piloto, que combinan comportamientos de distintos tipos y permiten caudales mayores.