IECEx y zonificación de zonas peligrosas en estaciones de repostaje de hidrógeno
IECEx y zonificación de zonas peligrosas en estaciones de repostaje de hidrógeno
Protección contra explosiones
La protección contra explosiones se divide en dos áreas:
Clasificación eléctrica
Clasificación mecánica
Las electroválvulas accionadas eléctricamente pertenecen, por supuesto, a la clasificación eléctrica. Cuando se utilizan en el servicio de hidrógeno, hay que tener en cuenta un par de cuestiones. Corresponde al diseñador de la estación de hidrógeno definir la zonificación del área peligrosa. Se definen tres zonas diferentes:
Zona 2 — El hidrógeno en la zona de protección definida es inusual, pero puede ocurrir.
Zona 1 — El hidrógeno debe considerarse ocasionalmente durante el funcionamiento normal
Zona 0 — El hidrógeno está presente sobre todo en la zona de protección.
Para las zonas mencionadas, existen diferentes clases de protección, que garantizan que no haya ninguna fuente potencial de ignición.
Las clases de protección son la "A", la "B" y la "C". La clase de protección "A" es la más alta, seguida de la "B" y la "C".
En áreas peligrosas de la Zona 0, todos los componentes deben tener un grado de protección de Clase "A".
En áreas peligrosas de la Zona 1, los componentes deben tener, como mínimo, protección de Clase "B", pero es preferible la Clase "A" al tener una clasificación más alta.
En áreas peligrosas de la Zona 2, se pueden utilizar todas las clases de protección ("A", "B" o "C").
El hidrógeno pertenece al grupo de fluidos "IIC", que también incluye el acetileno y el disulfuro de carbono.
Temperatura
El siguiente criterio es la temperatura superficial máxima permitida. La gama de temperaturas va desde los 85 °C (clase T6) hasta los 450 °C (clase T1). Hay un par de escalones intermedios, pero para el hidrógeno la clase T1 es suficiente, ya que el hidrógeno tiene una temperatura de ignición elevada.
Calificación eléctrica
En general, la clasificación mínima de los equipos eléctricos para el servicio de hidrógeno debe incluir Ex IIC T6 G_.