Lista de comprobación en 14 puntos del ahorro de energía en sistemas de aire comprimido
Cada año se desperdicia hasta el 30% del aire comprimido, lo que supone un recorte en los beneficios y contribuye a las ineficiencias en entornos industriales.
Afortunadamente, existen muchas soluciones efectivas para reducir el consumo, algunas de las cuales se pueden implementar hoy en día.
Esta lista de comprobación en 14 puntos, desarrollada en colaboración con ingenieros y expertos de la industria, busca ayudar a minimizar el desperdicio de aire comprimido y garantizar un rendimiento óptimo del sistema 24/7. Se puede seguir en orden cronológico en la planta de fabricación o en cualquier otro punto con una instalación de aire comprimido.
Lista de comprobación
1. Detección de fugas en todo el sistema
Mientras las máquinas no están funcionando, escuche para ver si detecta la presencia de fugas en el sistema.
Incluso las fugas pequeñas pueden suponer una gran cantidad de desperdicio de energía con el tiempo. Utilice sus oídos como primera línea de defensa. Valore la utilización de sensores de flujo para una monitorización más sofisticada.
2. Función de autodrenaje
¿Los drenajes automáticos de los filtros y de los reguladores de los filtros funcionan correctamente o tienen fugas? ¿Los drenajes presentan fugas que se escuchan?
Los drenajes automáticos defectuosos pueden provocar desperdicio de energía e ineficiencias. Se debe eliminar la condensación sin desperdiciar aire comprimido. Si se escuchan siseos constantes, es probable que el drenaje no funcione y necesite atención.
3. Rendimiento de los lubricadores
¿Los lubricadores de las líneas de aire comprimido suministran el nivel correcto de aceite aguas abajo?
Una lubricación adecuada reduce la fricción y el consumo de energía. Una cantidad insuficiente de aceite aumenta el desgaste y el uso de energía, mientras que demasiado aceite supone un desperdicio y puede contaminar el sistema. Ajuste los lubricadores basándose en las especificaciones del equipo y los patrones de uso.
4. Función de manómetro
Asegúrese de que su manómetro monitoriza con precisión la presión de salida y no funciona mal.
Una monitorización precisa de la presión es esencial para la eficiencia del sistema. Unos medidores defectuosos pueden provocar una presión excesiva, desperdiciando energía. Puede comprobar visualmente si hay signos como roturas, daños o una aguja indicadora pegada en o por debajo de cero.
5. Limpieza del elemento filtrante
Verifique que su elemento filtrante esté lo suficientemente limpio como para evitar caídas de presión.
Unos filtros limpios mejoran la eficiencia y reducen la carga de trabajo de los compresores. Unos filtros sucios pueden hacer que la presión caiga, obligando al compresor a trabajar más duro. Puede comprobarlo utilizando el indicador de caída de presión del filtro (donde esté instalado) o buscar cualquier cambio notable en el rendimiento del equipo aguas abajo.
6. Optimización de los reguladores
¿Sus reguladores mantienen una presión óptima? ¿El orificio de descarga muestra una fuga audible continua cuando está bajo presión?
Una regulación adecuada garantiza un funcionamiento eficiente y evita el desperdicio de energía. Ajuste la presión al nivel aceptable más bajo para sus aplicaciones. Reducir la presión en 1 bar (14,5 psi) puede ahorrar hasta un 7% en costes de electricidad.
7. Flujo de filtro aguas arriba
Compruebe que los filtros aguas arriba no estén restringiendo el flujo de aire a las válvulas.
Una restricción den el flujo puede causar caídas de presión y un mayor uso de energía. Asegúrese de que los filtros estén correctamente dimensionados para el caudal de su sistema y compruebe si hay restricciones o bloqueos inusuales. El rendimiento de los equipos aguas abajo es un buen indicador del tamaño adecuado del filtro.
8. Cumplimiento y estado de los depósitos
Confirme que su depósito de policarbonato cumpla con la BS 6005:1997 y no muestre ninguna grieta o cuarteo.
Los depósitos dañados pueden provocar fugas y peligros para la seguridad. Realizar inspecciones visuales periódicamente puede ayudar a prevenir fallos repentinos. Reemplace cualquier depósito que muestre signos de daños o degradación inmediatamente.
9. Desgaste de los operadores mecánicos
Inspeccione los operadores mecánicos, como palancas o rodillos de válvulas, para detectar el desgaste general y reemplácelos si es necesario. ¡Los fallos pueden tener consecuencias peligrosas!
Unos operadores bien mantenidos garantizan un funcionamiento fluido del sistema y eficiencia energética. Busque indicios de desgaste excesivo, ruidos inusuales o funcionamiento no constante.
10. Fugas en los puertos de escape de las válvulas
Compruebe que los puertos de escape en las válvulas no presenten fugas audibles continuas.
Las fugas en las válvulas pueden causar una pérdida significativa de aire y energía. Escuche los silbidos y sienta el movimiento del aire alrededor de los puertos de escape.
11. Función de amortiguación de los cilindros
Si el modelo de cilindro incluye amortiguación ajustable, ¿está funcionando satisfactoriamente?
Una amortiguación adecuada optimiza el uso de energía y prolonga la vida útil de los componentes. Reduce las fuerzas de impacto al final de las carreras, ahorrando energía y evitando daños. Ajuste la amortiguación para lograr un funcionamiento suave sin una desaceleración excesiva.
12. Limpieza de las varillas de los pistones
Retire la acumulación de residuos en las varillas de los pistones para evitar fugas.
Unas varillas limpias permiten evitar fugas en las juntas y mantienen la eficiencia. Una limpieza periódica prolonga la vida útil de las juntas y evita que entre contaminación en los cilindros. Utilice materiales de limpieza apropiados para evitar dañar la superficie de las varillas.
13. Contaminación de las camisas de los cilindros
Elimine la humedad o la contaminación por residuos (que podrían dañar las juntas de los pistones) de las camisas de los cilindros
La contaminación puede provocar fallos de sellado, causando fugas de aire y una eficiencia reducida. Implemente un tratamiento de aire adecuado aguas arriba para evitar la contaminación, y limpie las camisas durante el mantenimiento programado para garantizar un funcionamiento sin problemas.
14. Estado de las varillas de los pistones
Inspeccione las varillas de los pistones para detectar daños causados por residuos, óxido o corrosión.
Unas varillas dañadas pueden afectar a la integridad de las juntas y a la eficiencia del sistema. Busque arañazos, picaduras u otras imperfecciones superficiales. Para extender la vida útil de las varillas, valore usar materiales resistentes a la corrosión en entornos difíciles.
Terminación
Esta lista de comprobación está diseñada para ser flexible y adaptable a su instalación de aire comprimido.
Mientras que algunos controles se pueden realizar semanalmente o mensualmente, otros deben incorporarse en inspecciones trimestrales o anuales más completas.
La clave es tener una buena rutina periódica que funcione para su operación y le permita rastrear el impacto de sus esfuerzos de ahorro de energía.
¿Listo para sacarle más partido a su ahorro de energía? En nuestra página de ahorro de energía se ofrecen estrategias y técnicas adicionales para mejorar la eficiencia del aire comprimido, minimizar los residuos y reducir los costes operativos.
Descubra cómo cambios pequeños pueden generar grandes ahorros y un rendimiento del sistema drásticamente mejorado.