Llega la revolución en la recuperación de agua de los sistemas de lavado de coches
Ante el aumento de los costes del agua y alcantarillado y la creciente presión para gestionar eficazmente unos recursos hídricos limitados, los operadores de lavaderos de coches están buscando soluciones sostenibles que les permitan optimizar la recuperación del agua.
Debido a su experiencia demostrada en sistemas neumáticos avanzados, IMI Norgren aportó su innovadora isla de válvulas VR para revolucionar el proceso de recuperación al aumentar las tasas de reutilización y simplificar el mantenimiento. Este blog analiza cómo están dando forma al futuro de los sistemas de lavado de coches este tipo de soluciones vanguardistas.
El desafío
Un importante operador de lavaderos de coches quería rediseñar su sistema de recuperación de agua para controlar mejor el aumento de los costes de explotación. A lo largo de los años, el coste de los servicios de agua y alcantarillado se ha disparado, por lo que la limitada eficacia del 50 % de su actual sistema de regeneración resultaba inadecuada.
El objetivo del rediseño era ambicioso: lograr tasas de reutilización del agua iguales o superiores al 80 %.
Sin embargo, esta iniciativa no obedecía únicamente a cuestiones financieras. La disponibilidad de agua se estaba convirtiendo en un problema crítico, ya que muchos municipios establecen una capacidad máxima. Esto ha obligado a los operadores de los lavaderos de coches a buscar formas de optimizar el uso del agua, especialmente durante los picos de demanda. El operador necesitaba una solución que no sólo fuera sostenible, sino que también redujera los costes de explotación.
Uno de sus objetivos principales era mejorar el control neumático del proceso de retrolavado del sistema, que limpia los filtros a intervalos regulares (aproximadamente cada 20 minutos). Necesitaban una solución de válvulas fiable y ágil que permitiera realizar sin problemas estos ciclos de limpieza periódicos.
Nuestra solución
Basándose en su larga confianza en los productos de IMI Norgren, el operador recurrió a IMI para que ayudara en el rediseño. Tras una serie de consultas detalladas, el equipo de IMI recomendó la isla de válvulas de la serie VR como la solución ideal para la actualización neumática.
La isla de válvulas VR cuenta con un diseño compacto y eso permitió al operador centralizar y organizar eficazmente las líneas neumáticas y eléctricas. Esta mejora en la organización simplificó la instalación al tiempo que redujo la complejidad del mantenimiento al sustituir las válvulas cableadas individualmente por una solución más integrada.
La durabilidad era otra ventaja crítica. La isla de válvulas de la serie VR tiene una vida útil de más de 30 millones de ciclos, lo que garantiza un rendimiento fiable a largo plazo. Además, suministramos componentes complementarios, como unidades de preparación del aire y accesorios, para reforzar aún más la eficacia neumática del sistema.
Principales ventajas
Nuestra participación jugó un papel clave en el éxito de la implantación del sistema de recuperación de agua de alto rendimiento del operador. Con la introducción de la isla de válvulas de la serie VR, el operador obtuvo varias ventajas que impulsaron sus objetivos de sostenibilidad y eficiencia operativa:
Mejora de la eficiencia en la reutilización del agua: las tasas de recuperación aumentaron considerablemente, superando el estándar del sector del 50 % y alcanzando el 80 % e incluso m ás.
Sistema neumático ágil: la válvula de islas VR centralizó las líneas neumáticas, lo que simplificó la instalación y redujo al mínimo las necesidades de mantenimiento.
Fiabilidad a largo plazo: diseñada para más de 30 millones de ciclos, la isla de válvulas VR garantiza un funcionamiento constante y mejora la durabilidad general del sistema.
El sistema modernizado está probando ahora diseños avanzados de reutilización del agua, estableciendo una nueva referencia de eficiencia en el sector del lavado de coches. El papel de la isla de válvulas VR para garantizar un funcionamiento sin problemas subraya su importancia en esta innovadora solución.
El futuro de los sistemas de lavado de coches
Las tecnologías punteras de IMI Norgren han ayudado a este operador de lavaderos de coches a redefinir los estándares de recuperación de agua, ofreciendo una solución sostenible y de alta eficiencia. Al abordar los retos críticos de la gestión de costes y recursos, IMI ha contribuido a diseñar la próxima generación de sistemas de lavado de coches, allanando el camino para un futuro más sostenible en el sector.
Si está listo para optimizar sus sistemas, póngase en contacto con nosotros hoy mismo para saber cómo pueden ayudarle nuestras soluciones innovadoras a alcanzar sus objetivos.