Mejora de la seguridad y la eficiencia del taller de bicicletas con una solución de elevación eléctrica personalizada para Decathlon
Satisfacer las demandas de las bicicletas eléctricas y de carga más pesadas en los talleres modernos
A medida que la movilidad eléctrica sigue transformando la forma en que las personas se desplazan, también está transformando la realidad del mantenimiento de las bicicletas. Los talleres de bicicletas eléctricas se ven cada vez más obligados a reparar bicicletas más pesadas y complejas, desde modelos eléctricos hasta grandes bicicletas de carga, lo que plantea nuevas exigencias en cuanto a equipos, procesos y técnicos.
Cuando Decathlon, el minorista de artículos deportivos más grande del mundo, se propuso mejorar sus talleres, el objetivo era claro: mejorar la seguridad, respaldar la eficiencia operativa y crear una solución que pudiera implementarse de manera coherente en toda su red global.
Este caso práctico explora cómo colaboramos con Decathlon para desarrollar una solución personalizada de elevación de bicicletas de carga diseñada específicamente para las demandas cambiantes de los talleres de bicicletas modernos.
El reto: riesgos de la manipulación manual de bicicletas eléctricas y de carga pesadas
La bicicleta media ha cambiado significativamente en los últimos años. Mientras que una bicicleta de carretera tradicional puede pesar menos de 10 kg, las bicicletas eléctricas y de carga modernas pueden superar los 55 kg, lo que hace que la manipulación manual sea poco práctica y potencialmente peligrosa. Las directrices del sector recomiendan la asistencia para cargas superiores a 15 kg con el fin de reducir el riesgo de trastornos musculoesqueléticos y lesiones en el lugar de trabajo. Decathlon descubrió que las soluciones existentes en el mercado no eran adecuadas para su propósito. Los accesorios estándar de los talleres tenían dificultades para sujetar con seguridad los cuadros más anchos y las geometrías poco convencionales de las bicicletas de carga, lo que aumentaba los riesgos de seguridad para los técnicos. Para mantener unos altos estándares de servicio y proteger al personal, Decathlon necesitaba una solución de elevación que pudiera manejar con seguridad cargas más pesadas, adaptarse a cuadros no estándar e integrarse perfectamente en entornos de taller muy concurridos.
La solución: un elevador eléctrico personalizado diseñado para bicicletas de carga pesada
En estrecha colaboración con los equipos de Decathlon, adoptamos un enfoque de desarrollo colaborativo centrado en comprender las condiciones reales de los talleres. Durante un programa de diseño y pruebas de nueve meses, los ingenieros perfeccionaron una solución personalizada basada en la tecnología estándar del elevador IMI Bahr Bike. En lugar de basarse en equipos estándar, el elevador se diseñó específicamente para la geometría y el peso de las bicicletas de carga pesadas. Un sistema de accesorios modular permite a los técnicos cambiar rápidamente entre diferentes configuraciones, lo que permite que una sola estación de trabajo pueda dar servicio a todo, desde scooters eléctricos ligeros hasta bicicletas de carga pesadas.
Las características clave de la solución incluyen:
Alta capacidad de carga: diseñado para elevar con seguridad bicicletas que pesan más de 55 kg.
Mayor seguridad: mecanismos de sujeción seguros adaptados a cuadros no estándar.
Silenciosidad operativa: motor de bajo ruido que favorece entornos de trabajo más cómodos.
Diseño modular: configuración más rápida y uso coherente en múltiples talleres.
Este enfoque configurable reduce la necesidad de múltiples herramientas especializadas, lo que favorece una implementación más rápida y una adopción más sencilla en toda la red mundial de talleres de Decathlon.
Aportar valor a gran escala
Para Decathlon, el éxito dependía no solo del rendimiento del diseño, sino también de la escalabilidad. La implantación de una solución coherente en muchos talleres requería un socio capaz de apoyar el despliegue global sin interrupciones.
Nuestra capacidad de producción industrial permitió fabricar y entregar la solución a gran escala, garantizando un rendimiento y unos estándares de seguridad coherentes en todas las regiones. Esto redujo el riesgo operativo para Decathlon, al tiempo que apoyó los procesos y la formación estandarizados de los talleres.
El resultado es una solución que se ajusta a los objetivos operativos a largo plazo de Decathlon y que permite un mantenimiento seguro y eficiente a medida que las demandas de los talleres siguen evolucionando.
Los resultados: talleres de bicicletas eléctricas más seguros, silenciosos y eficientes
La introducción del elevador eléctrico personalizado ha mejorado significativamente las condiciones de trabajo diarias de los técnicos de Decathlon.
Mayor seguridad: la asistencia eléctrica elimina el esfuerzo físico asociado a la elevación de bicicletas eléctricas y bicicletas de carga pesadas, lo que favorece el bienestar de los técnicos.
Mayor versatilidad: ahora, una sola estación de trabajo puede acomodar una amplia gama de dispositivos de movilidad, lo que mejora la productividad y la flexibilidad.
Entorno de trabajo mejorado: el funcionamiento silencioso y las herramientas que no requieren mantenimiento contribuyen a crear espacios de taller más cómodos y sostenibles.
Al reducir el esfuerzo físico, el ruido y los requisitos de mantenimiento, la solución favorece entornos de trabajo más saludables y operaciones de taller más eficientes y sostenibles.
Diseñando juntos una solución escalable
Al combinar el profundo conocimiento de Decathlon sobre las necesidades de los talleres con nuestra experiencia en ingeniería en aplicaciones de manipulación de materiales y movilidad ligera, los equipos desarrollaron una solución que aborda los retos actuales y se prepara para el crecimiento futuro. Este proyecto demuestra el valor de la estrecha colaboración con el cliente y la ingeniería configurable, ofreciendo una innovación práctica que mejora la seguridad, la eficiencia y la resiliencia operativa en toda una red global.
¿Está listo para mejorar la seguridad y la eficiencia de su taller de bicicletas con una solución de elevación eléctrica personalizada?
Nuestros ingenieros colaboran con clientes de los sectores de la movilidad, la manipulación de materiales y las aplicaciones industriales para diseñar soluciones configurables y de alto rendimiento adaptadas a los retos del mundo real.