Robots sobre raíles: el uso de ejes lineales como séptimo eje
¿Por qué añadir un séptimo eje a los robots industriales?
Cada vez se exige más a los robots industriales: que alcancen más lejos, cubran áreas de trabajo más amplias y se adapten a las cambiantes demandas de producción. Aunque los robots de seis ejes ofrecen flexibilidad y precisión, su área de trabajo es fija.
Añadir un eje lineal como séptimo eje —colocando, en la práctica, el robot sobre raíles— permite que el robot se desplace a lo largo de una trayectoria definida. Este sencillo concepto aumenta drásticamente el alcance, al tiempo que mantiene la precisión de posicionamiento y la repetibilidad.
Para los fabricantes de equipos originales (OEM), los constructores de máquinas y los ingenieros de automatización, los robots sobre raíles ofrecen una forma escalable de ampliar la capacidad robótica sin tener que pasar a modelos de robot más grandes o complejos.
¿Qué es un sistema robótico de 7.º eje?
Un sistema de 7.º eje integra un eje de movimiento lineal debajo o junto al robot, lo que permite un movimiento horizontal o vertical adicional más allá del alcance nativo del robot.
Este eje lineal puede:
Ampliar el espacio de trabajo del robot
Permitir que un solo robot atienda a varias estaciones
Permitir el reposicionamiento sin necesidad de reequipamiento ni reubicación
El controlador del robot suele sincronizar el movimiento entre el robot y el eje lineal, garantizando un movimiento coordinado y una precisión constante de la trayectoria.
Ventajas clave de los robots sobre raíles
Mayor alcance y cobertura
Un eje lineal permite que un solo robot se desplace entre múltiples zonas de trabajo, por ejemplo, células de soldadura, recogida, inspección o montaje, sin necesidad de duplicar el equipo.
Disposición más eficiente
Al mover el robot en lugar de duplicar los robots, los fabricantes pueden reducir el espacio de planta, simplificar la disposición y optimizar el flujo de material.
Escalabilidad y flexibilidad
Los sistemas pueden ampliarse con el tiempo ajustando la longitud de los raíles, añadiendo estaciones o reconfigurando los procesos, lo que permite estrategias de automatización modulares y escalables.
Optimización de la utilización del robot
Un 7.º eje permite una mayor utilización del robot, especialmente en procesos con múltiples tareas secuenciales o estaciones de trabajo distribuidas.
Consideraciones de diseño para ejes lineales en aplicaciones robóticas
La especificación de ejes lineales para su uso como 7.º eje requiere una cuidadosa consideración de los requisitos tanto mecánicos como de control.
Carga y comportamiento dinámico: El eje debe soportar la masa combinada del robot, el utillaje y la carga útil, manteniendo al mismo tiempo la rigidez y la precisión de posicionamiento bajo movimiento dinámico.
Precisión y repetibilidad: El posicionamiento consistente a lo largo del raíl es fundamental, especialmente cuando el robot realiza tareas de precisión en múltiples ubicaciones.
Selección del accionamiento y la guía: Se pueden seleccionar ejes lineales accionados por correa, cremallera y piñón o husillo, dependiendo de los requisitos de velocidad, carga útil y longitud de recorrido.
Integración con los sistemas de control del robot: El éxito de los sistemas de 7.º eje depende de una comunicación fluida entre el controlador del robot y el sistema de accionamiento del eje lineal.
Aplicaciones típicas de los sistemas robóticos de 7.º eje
Los robots sobre raíles se utilizan ampliamente en:
Carrocería y montaje final de automóviles
Soldadura, corte y tratamiento de superficies
Sistemas de «pick-and-place» y de manipulación de materiales
Líneas de paletización y embalaje
Inspección y pruebas de grandes superficies
En estas aplicaciones, el eje lineal se convierte en una parte fundamental de la arquitectura de automatización, no solo en un accesorio.
Apoyo a una automatización flexible y preparada para el futuro
A medida que las exigencias de la automatización siguen evolucionando, los sistemas de 7.º eje ofrecen una forma práctica de ampliar la capacidad de los robots sin tener que rediseñar células de producción completas.
Al combinar el movimiento lineal con la flexibilidad robótica, los fabricantes pueden crear soluciones de automatización más fáciles de escalar, reconfigurar y preparadas para el futuro.
Resumen
El uso de ejes lineales como 7.º eje permite a los robots:
Cubrir áreas de trabajo más amplias
Atender múltiples estaciones de manera eficiente
Ofrecer una automatización flexible y escalable
Para muchas aplicaciones, los robots sobre raíles representan un equilibrio inteligente entre rendimiento, eficiencia y adaptabilidad a largo plazo.
Contenido relacionado con el movimiento lineal y la automatización robótica
Movimiento eléctrico: selección de la mejor solución para sus necesidades Una visión general de nuestra completa gama de productos de movimiento eléctrico, que incluye ejes lineales, actuadores eléctricos y sistemas multieje, respaldada por nuestra experiencia en ingeniería de aplicaciones.
Ejes lineales para sistemas robóticos y automatizados Descubra soluciones modulares de ejes lineales diseñadas para soportar movimientos dinámicos, largos recorridos y un posicionamiento preciso en aplicaciones de automatización.
Asistencia en materia de certificación y cumplimiento normativo Acceda a guías y documentación para garantizar el cumplimiento de las especificaciones de los sistemas de movimiento en entornos de automatización regulados y críticos para la seguridad.