Case Study

Améliorer l’efficacité de l’embouteillage du PET : comment une solution de bloc de soufflage sur mesure a permis d’augmenter de 10 % le rendement de Tech-Long

29 juin 2026

La production de bouteilles en PET est l’un des procédés les plus gourmands en air comprimé de l’industrie des boissons – et l’un des plus exposés à la hausse des coûts énergétiques, au renforcement des exigences en matière d’hygiène et à la demande croissante d’un rendement plus élevé.

Le défi : faire plus avec moins dans la production de bouteilles en PET

Pour les équipementiers fournissant l’industrie mondiale de l’embouteillage, les lignes de production de PET doivent répondre simultanément à trois exigences : un débit élevé, une faible consommation d’énergie et le respect des normes d’hygiène requises pour les boissons sensibles telles que les produits laitiers, les jus et les boissons fonctionnelles. À mesure que les objectifs de production augmentent et que les coûts énergétiques grimpent, même de petites inefficacités au niveau du bloc de soufflage prennent une importance considérable sur la durée de vie d’une ligne.

Tech‑Long, l’un des principaux fournisseurs de l’industrie mondiale de l’embouteillage, se heurtait précisément à ces contraintes avec son ancien système. La forte demande en air comprimé faisait grimper la consommation d’énergie, tandis que le rendement restait inférieur aux besoins de ses clients. L’entreprise recherchait une solution qui allie efficacité et hygiène, sans que l’une ne se fasse au détriment de l’autre.

Partir de l’application, et non du produit

Plutôt que de proposer un simple remplacement de composants standard, nous sommes partis de l’application. Notre équipe en Chine a travaillé en étroite collaboration avec Tech‑Long pour comprendre les conditions d’exploitation, les vitesses de ligne, les exigences d’hygiène et le profil énergétique de ses environnements d’embouteillage PET.

Cette approche axée sur l’application caractérise la manière dont nos équipes d’ingénierie locales collaborent avec les équipementiers du monde entier. L’objectif n’est jamais simplement de remplacer une vanne, mais de repenser l’architecture en fonction des priorités commerciales et opérationnelles du client, et d’apporter des gains de performance mesurables tout au long de la durée de vie de la ligne.

Un bloc de soufflage à quatre vannes sur mesure, conçu pour répondre aux besoins de Tech-Long

À partir de ce cahier des charges, nous avons développé un système de bloc de soufflage à quatre vannes configurable, intégrant une vanne unique Px/AR, spécialement conçue pour la production efficace de bouteilles en PET. Le système est conçu pour fonctionner de manière fiable aussi bien dans des conditions aseptiques que non aseptiques, offrant ainsi à Tech-Long une plateforme unique capable de répondre à un large éventail d’applications dans le secteur des boissons sans nécessiter de refonte de la ligne.

En repensant l’architecture du bloc de soufflage, plutôt que de moderniser celle existante, nous avons pu répondre simultanément aux exigences d’efficacité et d’hygiène, et offrir à Tech-Long une solution évolutive en fonction des besoins de production de ses clients.

10 % de rendement en plus, une consommation d’air comprimé réduite

Le nouveau système a permis de réduire la consommation d’air comprimé – l’un des aspects les plus énergivores de la production de bouteilles en PET – tout en augmentant simultanément le rendement de la machine de 10 %. Pour les clients de Tech-Long, cette combinaison a un impact commercial direct : plus de bouteilles par heure, moins d’énergie par bouteille et un profil d’exploitation plus durable sur l’ensemble de la ligne.

Tout aussi important, le système répond aux exigences d’hygiène strictes de la production aseptique, ce qui le rend adapté aux applications sensibles dans le secteur des boissons telles que les produits laitiers, les jus et les boissons fonctionnelles — des catégories où le risque de contamination et la fiabilité des processus sont non négociables.

L’intérêt d’une collaboration étroite avec les équipementiers

Pour Tim Chen, responsable du développement commercial pour l’automatisation industrielle chez IMI, ce projet met en évidence ce qu’il est possible de réaliser lorsque les équipementiers et les partenaires d’ingénierie travaillent ensemble dès le début. En collaborant étroitement avec Tech‑Long, nos ingénieurs d’application ont développé un nouveau concept pour les applications de blocs de soufflage PET utilisées dans l’ensemble de l’industrie de l’embouteillage », a-t-il expliqué.

Cette solution surmonte les défis antérieurs liés à la capacité de production et à la consommation d’énergie, tout en garantissant un fonctionnement fiable dans des environnements stériles.

Il a ajouté : « Les résultats ont permis des gains d’efficacité mesurables, contribuant ainsi aux objectifs de performance opérationnelle de Tech-Long. »

Pourquoi cela est-il important pour l’avenir de l’embouteillage en PET ?

Alors que la demande mondiale en boissons embouteillées en PET ne cesse de croître, les équipementiers et les embouteilleurs sont confrontés à la même question fondamentale : comment augmenter la production et préserver la qualité des produits, tout en réduisant l’empreinte énergétique et environnementale de chaque bouteille produite ?

Ce projet illustre clairement comment ces objectifs peuvent être conciliés. En associant une ingénierie d’application approfondie à une conception de bloc de soufflage configurable et conforme aux normes d’hygiène, nous avons aidé Tech‑Long à produire davantage avec moins de ressources, sans transiger sur les normes auxquelles ses clients sont attachés. Pour les équipementiers du secteur de l’embouteillage en PET qui cherchent à réaliser des gains d’efficacité et de capacité sur leur prochaine ligne, le message est clair : les améliorations de performance les plus significatives proviennent d’une refonte de l’architecture, et non d’une simple mise à niveau des composants.

Découvrez nos solutions destinées aux équipementiers du secteur de l'embouteillage en PET.