Comment choisir la bonne filtration
Comment choisir la bonne filtration
Cet article explique les options de filtres à air comprimé disponibles chez Norgren.
Quels sont les filtres à air comprimé disponibles ?
Nous avons des filtres de 40µm (usage général - air standard), de 5µm (usage général - air propre), des filtres coalescents (jusqu'à 0.01µm) et des filtres d'élimination des vapeurs d'huile. Les filtres à usage général éliminent l'eau, la poussière et les particules de l'air jusqu'à la taille indiquée.


Comment puis-je envisager la taille des particules ?
Les tailles de µm (micron) ci-dessus sont souvent difficiles à visualiser. Pour donner des exemples, le brouillard d'eau peut atteindre 40µm, le pollen 10µm, les nuages et le brouillard 1µm, la poussière d'insecticide 0,5µm et la fumée de tabac et les aérosols d'huile 0,01µm.
Comment choisir le bon filtre à air comprimé pour le travail à effectuer ?
Vérifiez toujours les spécifications de l'outil ou du composant à fournir. Tout d'abord, le fluide est-il de l'air ? Cela peut sembler évident, mais il est clair qu'un filtre à air ne fonctionnera pas dans un système hydraulique. Que faut-il filtrer ? Des particules (de quelle taille) et de l'eau ? Des gouttelettes d'huile (dans des applications telles que les coussinets d'air, les jauges pneumatiques, les machines textiles ou de fabrication du papier) ou de la vapeur d'huile ? N'oubliez pas que les filtres à vapeur d'huile n'éliminent que les gaz de compresseur, pas le CO, le CO2 ou d'autres hydrocarbures. Nous recommandons d'utiliser un filtre de 5µm pour pré-filtrer un filtre coalescent et ce dernier doit toujours être utilisé comme pré-filtre pour l'élimination de la vapeur d'huile.
Ensuite, il faut tenir compte de l'environnement (par exemple, des solvants sont-ils utilisés pour le nettoyage ?) et de la température et de la pression d'utilisation ; cela déterminera le type de cuve et de drain à utiliser. Enfin, il faut tenir compte des exigences de débit pour le fonctionnement ; dimensionnez en fonction du débit et non du raccordement de la tuyauterie et tenez compte des pertes de charge à travers le ou les filtres choisis.
Il est important de ne pas dépasser les débits à travers les filtres à coalescence d'huile et d'élimination des vapeurs, sinon la qualité de l'air sera réduite. Un conseil : un filtre de plus grande surface (plus grand), de même µm, aura une perte de charge plus faible.
Comment assurer la continuité des performances dans le temps ?
Par définition, les filtres recueillent des contaminants et doivent donc être remplacés pour maintenir leurs performances. Nous proposons des kits d'entretien qui doivent être utilisés à intervalles réguliers. Les filtres à usage général doivent être entretenus tous les 12 mois et la même fréquence est conseillée pour les filtres coalescents. Les filtres d'élimination des vapeurs doivent être entretenus toutes les 1000 heures à 21°C. Cette fréquence diminue lorsque la température augmente ; par exemple, à 38°C, la durée est réduite à 200 heures.