Blog

L'intégration des composants pour l'avenir des infrastructures à hydrogène

9 avril 2025

Découvrez comment l'intégration des composants permet de simplifier la conception des stations de ravitaillement en hydrogène, réduire les coûts et améliorer leur efficacité pour un avenir aux énergies durables.

Comment l'intégration des composants est un moteur pour l'avenir des infrastructures à hydrogène

Découvrez comment l'intégration des composants permet de simplifier la conception des stations de ravitaillement en hydrogène, réduire les coûts et améliorer leur efficacité pour un avenir aux énergies durables.

C'est une course contre la montre pour atteindre un futur durable et l'hydrogène s'avère être un chef de file pour une alternative plus propre et renouvelable des carburants fossiles.

Mais pour que le carburant hydrogène atteigne un succès à long terme et que son adoption soit généralisée, il fait face à un obstacle clé : la construction des infrastructures de soutien nécessaires. Particulièrement le développement de stations de ravitaillement en hydrogène fiables et efficaces.

Dans cet article, nous explorerons les obstacles communs rencontrés par les OEM lors de l'installation et de l'utilisation de stations de ravitaillement et comment une stratégie d'intégration des composants peut permettre de meilleures performances et des économies.

L'hydrogène en tant que source de carburant durable

shutterstock 2306132661

Avec les initiatives mondiales pour atteindre zéro émission nette, de plus en plus d'industries s'éloignent des carburants fossiles pour adopter des sources d'énergie alternatives comme l'hydrogène.

Aujourd'hui, l'hydrogène a des applications dans une large gamme de secteurs différents et joue un rôle essentiel dans le raffinage du pétrole, la production d'ammoniac et de méthanol et la fabrication de l'acier.

Au-delà de ses usages industriels, l'hydrogène est de plus en plus utilisé pour la production d'électricité et est l'une des options principales pour stocker des énergies renouvelables, ce qui permet plus de flexibilité dans les systèmes à énergie renouvelable. L'hydrogène, avec l'ammoniac, est également utilisé dans les turbines au gaz pour rendre les systèmes électriques plus adaptables.

De ce fait, la demande pour l'hydrogène a plus que triplé depuis 1975, la fourniture d'hydrogène à des utilisateurs industriels et commerciaux est donc une énorme activité mondiale et un défi colossal à relever.

Les défis des stations de ravitaillement en hydrogène

Avec la demande croissante pour l'hydrogène à travers le monde, développer les infrastructures des stations de ravitaillement en hydrogène n'est pas une mince affaire. Pour garantir que ces stations pourront distribuer de l'hydrogène en toute sécurité et efficacement à grande échelle, il existe trois batailles clés que les OEM et les opérateurs doivent remporter.

1. Des systèmes complexes et une surcharge des composants

Les stations de ravitaillement en hydrogène sont des systèmes complexes qui sont constitués de plusieurs sous-stations, impliquant des compresseurs, des distributeurs, des panneaux de stockage et bien plus et nécessitant des centaines voire même des milliers de composants individuels.

Chaque station nécessite également un réseau étendu de pipelines pour connecter chaque sous-station, ce qui s'ajoute aux coûts globaux. Cela rend la conception d'une station extrêmement complexe pour les ingénieurs de conception, dont les designs doivent respecter différentes exigences en matière de certification et de fonctionnalité.

L'augmentation de la demande vient également s'y ajouter. Les ingénieurs subissent déjà une pression importante pour concevoir et mettre en œuvre rapidement des systèmes de station à hydrogène qui répondent à toutes les exigences, et cette contrainte de temps supplémentaire peut entraîner une surcharge de différents composants, ce qui augmente le risque d'inefficacité.

2. Des composants prêts pour l'hydrogène

Lorsqu'une station de ravitaillement en hydrogène est en service, les équipes opérationnelles peuvent devoir gérer des composants peu fiables ou difficiles à entretenir. Les propriétés de l'hydrogène posent des difficultés particulières pour les composants standard, dont la plupart, comme les vannes, régulateurs et filtres, ne sont pas spécifiquement conçus pour une utilisation dans des applications d'hydrogène.

Au final, cela peut entraîner des durées de vie opérationnelles plus courtes, des inefficacités des performances et des problèmes de fiabilité. Lorsque ces composants tombent en panne, le remplacement peut entraîner des temps d'arrêt imprévus et coûteux. Pour les opérateurs, cela signifie des coûts d'entretien plus élevés et une disponibilité réduite de la station, ce qui entrave l'adoption de l'hydrogène en tant que carburant principal.

3. Un approvisionnement fluide

L'industrie de l'hydrogène repose sur des systèmes haute performance axés sur la qualité et capables de gérer les exigences uniques de l'hydrogène.

Mais il y a un problème : les chaînes logistiques fragmentées compliquent l'approvisionnement des composants adaptés pour les ingénieurs. L'approvisionnement de ces composants implique souvent de choisir un mélange de fournisseurs différents, ce qui augmente les coûts et complexifie la logistique lorsque les stocks sont faibles.

De ce fait, ce processus fragmenté d'approvisionnement impacte directement le coût total de possession d'une station de ravitaillement.

L'intégration des composants est la réponse

Pour relever ces défis et réduire les complexités, des solutions techniques sont désormais disponibles pour aider les industries à passer à un avenir basé sur du carburant hydrogène. Une stratégie particulièrement efficace est l'intégration des composants, qui simplifie les designs des systèmes et optimise le processus de ravitaillement en hydrogène.

Construire une station de ravitaillement en hydrogène implique généralement d'acheter et d'installer de nombreux types de petits accessoires différents, comme des vannes, des tubes, des tuyaux et d'autres composants pour le montage général.

Cependant, en utilisant une approche intégrée, les ingénieurs peuvent grandement réduire le nombre de pièces nécessaire pour construire une station de ravitaillement en hydrogène, et ce sans compromis sur le plan de la fonctionnalité.

Regrouper différentes fonctions, dont la filtration, la régulation et le contrôle de pression dans un seul collecteur fait que l'intégration des composants peut aider à :

  • réduire les échéances d'installation,

  • éliminer des points de fuite potentiels, et

  • diminuer l'empreinte carbone générale de la station.

Collecteurs modulaires

Nos collecteurs modulaires intègrent plusieurs fonctionnalités dans des unités compactes et rationalisées. Ces collecteurs intègrent des vannes, des régulateurs et des filtres dans un seul composant, ce qui réduit la complexité des designs des systèmes.

Cette approche fait déjà son chemin dans le développement des stations de ravitaillement en gaz naturel comprimé (GNC) et dans les applications hydrauliques, ce qui démontre sa faisabilité et ses avantages pour les stations de ravitaillement en hydrogène. L'intégration des composants simplifie la maintenance, garantit des opérations plus fiables et accélère les délais des projets tout en optimisant les performances des systèmes.

Libérez le futur des infrastructures à hydrogène

Alors que la demande pour l'hydrogène en tant que carburant alternatif de choix continue d'augmenter, il en va de même pour la nécessité de créer des infrastructures de soutien au ravitaillement qui sont optimisées, fiables et rentables.

Les stations de ravitaillement en hydrogène sont au cœur de ces nouvelles infrastructures, il est donc essentiel de relever leurs défis uniques pour faire de l'hydrogène une solution d'énergie durable.

En utilisant une stratégie d'intégration des composants pour se procurer et installer différents composants, les OEM et les opérateurs peuvent simplifier les designs de leurs systèmes, réduire les risques opérationnels et découvrir de nouvelles économies. Cette approche améliore la fiabilité de la station et réduit les temps d'arrêt imprévus, ce qui crée un réseau de ravitaillement en hydrogène plus robuste et efficace.

Vous êtes prêt à en savoir plus sur l'avenir des infrastructures à hydrogène ? Découvrez notre gamme de solutions pour le contrôle du mouvement et des fluides pour les stations de ravitaillement en hydrogène.