IMI Norgren Minneapolis a pris des mesures importantes pour réduire les émissions de carbone avec un nouveau système de panneaux solaires
L'inspiration
Entreprenez un changement courageux qui ferait une grosse différence sur les émissions de carbone dans une usine qui tourne en continu.
Des objectifs courageux pour une usine en continu
L'usine de Norgren à Minneapolis fonctionne de jour comme de nuit pour produire des composants essentiels aux OEM à travers le monde.
Mais faire tourner des machines 24/24 heures demande beaucoup d'énergie.
Pour Norgren, cette consommation d'énergie était une opportunité en or : l'occasion d'apporter des changements ayant un impact précieux et important sur les émissions de carbone.
Pendant ces dernières années, l'équipe de Minneapolis a pris des mesures importantes pour réduire la quantité d'électricité consommée sur site.
Elle a échangé les ampoules halogènes traditionnelles par des LED dans toute l'usine. Elle a installé un compresseur d'air à vitesse variable, qui évacue l'excès de chaleur de l'air pendant l'été et récupère la chaleur en hiver, contrôlant la température de l'usine de façon plus efficace. Et l'usine a également commencé à mettre à niveau ses machines en remplaçant l'équipement vieillissant par de nouveaux modèles plus écoénergétiques.
Mais l'équipe ne s'est pas contentée de réduire la consommation d'énergie, elle voulait aussi trouver un moyen de rendre l'énergie utilisée plus durable.
Les calculs initiaux ont indiqué un changement qui ferait la différence : installer un grand système de panneaux solaires sur le toit de l'usine.
Un plongeon dans la production d'énergie solaire
L'équipe était déterminée à faire plus que juste prendre la température de la production d'énergie solaire. S'il fallait réduire les émissions en utilisant une énergie plus renouvelable, il fallait s'investir pleinement dans le projet.
L'équipe a décidé de couvrir la plus grande surface possible du toit avec des panneaux solaires, le tout en une installation.
Après avoir minutieusement évalué les fournisseurs de panneaux solaires et avoir obtenu l'approbation d'un fournisseur d'énergie pour transférer l'énergie des panneaux solaires vers le réseau local, l'équipe de Minneapolis était prête pour l'installation.
Un avenir radieux pour la durabilité à Minneapolis
Lorsque l'équipe de Minneapolis a installé les panneaux solaires, son objectif était d'y puiser 50 % de la consommation d'énergie du site.
Quelques mois seulement après son installation, le système solaire répond aux attentes et est en passe de fournir exactement ce que l’équipe espérait. Les données indiquent que le site est en passe de tirer plus de 50 % de son énergie du nouveau système solaire – une réduction considérable de l'empreinte carbone de l'usine de Minneapolis.
Mais ce n'est qu'une étape dans un processus permanent pour l'usine. L'équipe y est déterminée à continuer de découvrir de nouvelles façons de réduire les émissions. Elle réfléchit actuellement à changer son système de nettoyage des pièces, qui est désormais la première source de consommation d'énergie de l'usine, pour le remplacer par un système qui utilise moins d'eau et d'électricité.
L'équipe envisage également d'autres formes d'énergie renouvelable, y compris l'énergie éolienne, dans l'espoir d'augmenter la proportion d'électricité issue de sources vertes. Ces projets représentent parfaitement l'engagement de l'équipe envers l'amélioration continue de son impact environnemental et, par la même occasion, la création d'un meilleur avenir pour tous.
Pour plus d'informations sur la manière dont Norgren réduit son empreinte carbone et offre de nouveaux avantages à ses clients et à son personnel, cliquez ici.