Réduire la perte de charge de 20 % : un nouveau système de filtration en trois étapes pour les locomotives à forte puissance
Le défi : une filtration performante dans les environnements ferroviaires les plus exigeants
Les équipementiers ferroviaires exploitant des locomotives de forte puissance ont besoin d’une filtration qui ne se contente pas de répondre à des exigences de conformité. Dans des environnements très poussiéreux, soumis à de fortes vibrations et à une humidité élevée, les systèmes d’admission doivent protéger les moteurs de traction et les équipements sensibles contre une exposition prolongée à l’eau, à la poussière et aux débris, tout en restant fiables pendant des décennies de service et en conservant une maintenance simple.
Notre client nous a soumis un cahier des charges précis : une solution de filtration pour des locomotives de 12 000 hp respectant les normes EN strictes, sans compromis sur l’efficacité, et permettant une réduction significative de la perte de charge de bout en bout. En d’autres termes, un air plus pur, une résistance du système réduite et une durée de vie plus longue et plus prévisible.
Partir de l’application, pas du catalogue
Plutôt que d’adapter un produit existant, nous sommes partis de l’application. Notre équipe de Noida a travaillé en étroite collaboration avec le client pour comprendre l’environnement d’exploitation, le profil du flux d’air, les problèmes de contamination et les réalités de la maintenance liées à l’exploitation de locomotives à forte puissance.
C’est grâce à cette approche axée sur l’application que nos équipes d’ingénierie mondiales collaborent avec les équipementiers ferroviaires. L’objectif n’est jamais simplement de spécifier un filtre, mais de concevoir un système qui protège les équipements critiques, optimise le flux d’air et contribue à réduire le coût total de possession tout au long de la durée de vie de la locomotive.
Un système de filtration sur mesure en trois étapes
À partir de ce cahier des charges, nous avons conçu et développé un système sur mesure en trois étapes afin d’assurer une protection optimale du moteur dans toutes les conditions d’exploitation. Une grille à l’entrée empêche l’eau et les grosses particules de pénétrer dans le système, tandis que notre technologie exclusive de filtration cyclonique exploite la force centrifuge pour éliminer la poussière avant qu’elle n’atteigne le moteur. Un filtre à média tissé fournit ensuite de l’air propre et sec au système moteur, le protégeant ainsi à la fois contre l’usure et contre le dépôt ou l’accumulation de poussière.
Ensemble, ces trois étapes offrent un rendement de filtration supérieur à 92 % dans les environnements exigeants des locomotives, avec la faible perte de charge dont le client avait besoin pour maintenir la puissance et le rendement du moteur.
Conçu, testé et fabriqué sous un même toit
Notre processus verticalement intégré à Noida nous a permis de contrôler entièrement la conception, les essais et la production, ce qui a rendu possible une approche accélérée sans compromis sur la qualité. Nous avons construit un banc d’essai spécialement conçu pour simuler le flux d’air réel d’une locomotive, ce qui nous a permis de valider les performances conformément à la norme ISO 5011 avant de passer à la production.
Après optimisation de la conception, nous avons fabriqué le système de filtration en totale conformité avec les normes EN 61373, EN 45545 et EN 15085 – les normes fondamentales couvrant les chocs et les vibrations, la protection contre l’incendie, ainsi que le soudage des véhicules ferroviaires et de leurs composants. Cette combinaison d’essais en interne et d’une fabrication conforme aux normes a permis au client d’accéder plus rapidement à un système sur lequel il pouvait compter en service.
Perte de charge réduite, durée de vie prolongée, coût du cycle de vie réduit
Le résultat est un système qui offre une perte de charge inférieure de 20 % à celle des systèmes concurrents, optimisant ainsi le débit d’air et réduisant la résistance globale du système. Cela se traduit directement par une meilleure efficacité énergétique, une puissance moteur accrue et un fonctionnement plus fiable sur l’ensemble du parc de locomotives.
La durabilité était tout aussi cruciale. Les tubes cycloniques sont fabriqués à partir de matériaux résistants aux produits chimiques et à la chaleur, avec une durée de vie nominale supérieure à 30 ans, et l’unité est certifiée pour 960 heures de résistance au brouillard salin – un critère important pour les lignes côtières et à forte humidité. Afin de réduire les coûts de cycle de vie, nous avons conçu le système selon une architecture modulaire permettant un entretien rapide et un remplacement aisé des pièces. De plus, comme un air d’admission plus pur favorise une combustion plus efficace, le système contribue également à réduire les émissions et à améliorer la durabilité tout au long de la durée de vie de la locomotive.
Une vision d’ensemble pour les équipementiers ferroviaires
Pour Chris Showering, responsable de la gestion des produits et du marketing pour le secteur ferroviaire mondial chez IMI, ce projet reflète ce que les clients du secteur ferroviaire moderne attendent de leurs partenaires d’ingénierie. Dans le secteur ferroviaire actuel, les performances, la fiabilité et la durabilité sont essentielles », a-t-il déclaré. « Ce projet met en avant notre capacité à tirer parti d’une collaboration étroite et d’une ingénierie de pointe pour transformer des besoins techniques complexes en performances concrètes, grâce à une solution complète de bout en bout qui a non seulement répondu aux attentes du client, mais les a dépassées.»
Ce projet met en avant notre capacité à tirer parti d’une collaboration étroite et d’une ingénierie de pointe pour transformer des besoins techniques complexes en performances concrètes, grâce à une solution complète de bout en bout qui a non seulement répondu aux attentes du client, mais les a dépassées.
Il a ajouté : « Sur nos sites de production mondiaux, notamment à Noida, nous proposons des solutions qui non seulement relèvent les défis actuels, mais façonnent également la technologie de filtration ferroviaire grâce à une innovation ciblée, offrant des solutions évolutives et reproductibles. Alors que les réseaux ferroviaires mondiaux continuent de s’étendre et de se moderniser, nous sommes idéalement placés pour jouer un rôle de premier plan – non seulement dans la fourniture de produits – mais aussi dans la définition de l’avenir des systèmes ferroviaires où la performance est essentielle, grâce à un accompagnement complet du véhicule, de la conception des composants à l’intégration au niveau du système.»
Pourquoi cela est-il important pour l’avenir du rail ?
À mesure que les réseaux ferroviaires s’étendent, s’électrifient et se modernisent, la pression exercée sur chaque sous-système – de la traction à la filtration – ne cesse de croître. Les équipementiers ont besoin de partenaires capables d’allier une expertise technique approfondie à une connaissance des applications locales et à une capacité de fabrication mondiale, et qui puissent passer rapidement d’un cahier des charges à une solution validée et opérationnelle.
Ce projet illustre parfaitement cette approche : un cahier des charges spécifique au client, un processus de conception axé sur l’application, des essais et une fabrication intégrés, ainsi qu’une amélioration mesurable des performances qui favorise des opérations ferroviaires plus propres, plus efficaces et plus fiables.