Soutenir le secteur agricole pour un avenir durable
Des solutions de contrôle des processus robustes, précises, flexibles et connectées jouent un rôle clé lorsqu'il s'agit de soutenir les approches innovantes nécessaires à une production alimentaire fructueuse à l'avenir.
Les technologies de contrôle des processus de Norgren contribuent à deux projets importants à Singapour et aux États-Unis. Ils mettent en évidence des approches alternatives pour relever les défis de la sécurité alimentaire et améliorer l'efficacité de l'agriculture grâce à une meilleure utilisation des ressources.
Mike Audy, Responsable régional des ventes pour les Amériques et du Contrôle des processus de Norgren, explique comment l'entreprise ajoute de la valeur pour favoriser le succès.
Un meilleur contrôle pour une meilleure efficacité opérationnelle
Agri-Tech, Singrow basée à Singapour, est à l'avant-garde de la recherche de réponses aux problèmes persistants de sécurité alimentaire et de production agricole efficace et durable. Son génome unique et sa plateforme d'agriculture de précision permettent de cultiver, de faire pousser et de distribuer avec efficacité des produits tels que des fraises résistantes au climat dans des conditions contrôlées.
Norgren a collaboré avec Singrow pour l'aider à réaliser des gains d'efficacité opérationnelle, tels que des économies d'énergie significatives, et à mettre en place des opérations durables qui optimisent l'utilisation de ressources précieuses telles que l'eau et l'électricité.
Grâce à notre technologie de contrôle innovante, à nos outils de visualisation et à la connectivité du système de contrôle des fonctions d'irrigation, d'éclairage et de ventilation, Singrow bénéficie d'une réduction substantielle de 40 % des économies d'énergie.

Les technologies de contrôle de Norgren comprennent la technologie des vannes numériques multimédias, des capteurs intelligents de température et d'intensité lumineuse, ainsi que l'acquisition de données. Ces solutions offrent à Singrow une visualisation et une gestion connectée du contrôle du système, ainsi qu'un retour d'information, de sorte que des processus critiques comme l'utilisation de l'énergie et la consommation d'eau sont continuellement surveillés, régulés et que les ressources sont optimisées dans les chambres de culture.
Les électrovannes Buschjost servent à démarrer et à arrêter la pompe d'irrigation dans le cadre du processus d'arrosage et d'apport de nutriments. Les cultures de fraises de Singrow nécessitant un accès constant à l'eau et aux nutriments, la commande précise et fiable de la vanne garantit que seul le volume d'eau et de nutriments spécifié est fourni et que sa mise à disposition est automatisée pour une utilisation à des moments précis sur une période de 24 heures.
Le système de contrôle automatise également l'apport de lumière dans les zones de culture et veille à ce que la source lumineuse soit éteinte lorsqu'elle n'est pas nécessaire.
Le contrôle de la ventilation fait également partie du système intelligent de Norgren. Ce dispositif permet un contrôle global de la température et des flux d'air dans les zones de culture critiques, en garantissant toujours un débit standardisé et en ajustant la température pour tenir compte des besoins de chauffage ou de refroidissement.
Le contrôle automatisé de la connectivité assure la disponibilité de l'acquisition de données en temps réel, basées sur l'intelligence, afin d'éclairer la prise de décision de Singrow.
L'ensemble des capteurs du système acquiert régulièrement des données sur les niveaux de chaleur, l'intensité de l'éclairage et le rapport RVB de la lumière. Ce système permet ensuite d'accéder à des mesures très précises de la température, de la consommation d'énergie, de l'utilisation du volume d'eau et des niveaux de nutriments dans les sols cultivés. Le feedback constant des données permet d'atteindre les conditions optimales pour un rapport rendement/coûts fructueux et productif.
Raven - Une aide pour maximiser les rendements des cultures.
Norgren a collaboré avec Raven au cours de la décennie écoulée. L'entreprise conçoit, développe et fabrique des systèmes de pulvérisation agricole de précision dans le cadre de son portefeuille de solutions qui permettent une agriculture avancée grâce à la technologie et à l'innovation.
Les systèmes Raven offrent une variété de technologies permettant aux agriculteurs de maximiser les rendements et le retour sur investissement en réduisant, par exemple, la pulvérisation excessive d'engrais ou de pesticides coûteux afin de réduire les coûts et de mieux protéger l'environnement.

Un système de pulvérisation récemment lancé, le "Hawkeye 2", utilise la technologie des vannes Norgren pour fournir un contrôle précis, fiable et robuste des corps de buse qui distribuent le produit sur les champs.
Une rampe de pulvérisation peut comporter entre 70 et 140 corps de buse et chaque buse est équipée d'une électrovalve Norgren. La valve contrôle la solution de modulation de largeur d'impulsion qui assure un débit rapide et régulier des différents engrais, pesticides et autres produits afin qu'ils soient distribués avec précision sur les cultures, au moment et à l'endroit où ils sont nécessaires.
Les supports utilisés dans les systèmes de pulvérisation agricole sont onéreux à l'achat, et toute réduction des déchets, puisque seules les zones de culture essentielles sont traitées, constitue un avantage économique pour les agriculteurs et permet de réduire la quantité de produits chimiques inutiles qui pénètrent dans le sol.
La commande des valves s'étend à la modulation des débits de chaque buse pour tenir compte des manœuvres de virage du tracteur pendant lesquelles une extrémité de la rampe de pulvérisation doit distribuer le produit plus rapidement que l'autre extrémité.
La fiabilité éprouvée des valves Norgren, qui doivent fonctionner dans des environnements difficiles, soumis à de fortes vibrations du tracteur et du relief, et manipuler une variété de produits difficiles, offre des avantages opérationnels tangibles aux agriculteurs qui ont besoin de faire confiance à leur système de pulvérisation pour éviter les arrêts indésirables, gênants et coûteux de la pulvérisation.
Connectées à la technologie PCB et électronique propriétaire de Raven, les valves Norgren peuvent également communiquer avec d'autres parties du système de pulvérisation. Ce système permet d'activer les pulvérisateurs à buses ou de couper le flux en fonction des besoins de l'exploitation. L'agriculteur a ainsi l'assurance que l'utilisation d'engrais et de pesticides coûteux est constamment optimisée.
Notre collaboration avec Singrow et Raven est un exemple de solutions de contrôle innovantes et connectées qui présentent des avantages tangibles en matière de développement durable, tout en aidant les clients à prendre des décisions en connaissance de cause et à améliorer leur efficacité opérationnelle. La consommation de ressources, d'énergie et de produits chimiques est ainsi réduite, des économies sont réalisées et les efforts visant à augmenter la production alimentaire au profit de tous sont soutenus.