Stimuler L’innovation dans L’emboutissage de Métal
Un partenariat qui encourage l’innovation
Notre partenariat avec Design & Automation Solutions (DAS) a été couronné de succès et a défini de nouvelles normes en matière d’emboutissage du métal de précision. En combinant notre expertise avec DAS, nous avons créé une machine de rognage du métal de pointe pour Batten & Allen, un grand nom dans les services d’emboutissage de métal de précision.
La nouvelle machine d’emboutissage de métal, alimentée par notre technologie du mouvement linéaire avancée, offre une flexibilité et une productivité améliorées. C’est un excellent exemple de ce qui peut être créé lorsqu’on travaille de concert pour repousser les limites du possible dans l’automatisation industrielle.

Le défi : précision et flexibilité
Dans le monde de l’emboutissage de métal de précision, l’efficacité et l’adaptabilité sont essentielles. Batten & Allen avait besoin d'une machine capable de répondre à des exigences de production diverses sans compromis sur la qualité ou la vitesse. Le défi principal était de créer un système qui pouvait facilement basculer entre les différentes têtes d’emboutissage tout en conservant la force et la précision élevées nécessaires pour le rognage du métal.
DAS, un spécialiste de la conception de machines, a relevé ce défi et s’est adressé à nous pour lui fournir non seulement des composants, mais aussi une solution de mouvement électrique et pneumatique complète et intégrée. Le système avait besoin d’être résistant, fiable et parfaitement synchronisé pour fournir des performances parfaites.
La solution : un effort d'ingénierie collaboratif
Collaborativement, nous avons soutenu DAS en fournissant les composants principaux et l’expertise technique nécessaires pour donner vie à leur design innovant. La réussite du projet reposait sur notre capacité à répondre rapidement aux spécifications du système de DAS et à garantir l’intégration fluide de nos composants de commande électrique et pneumatique.
Les composants clés pour des performances optimales
La conception de la machine intègre plusieurs technologies clés de notre portefeuille, chacune ayant un rôle essentiel dans son fonctionnement global :
Mouvement horizontal : L’axe linéaire LSZ60 d’IMI Bahr gère le mouvement horizontal, en travaillant de façon fluide avec le servomoteur Mitsubishi pour garantir une alimentation précise et contrôlée du ruban métallique.
Force de rognage verticale : Pour le puissant mouvement vertical, nos vérins électriques de type tige E/809000/M fournissent 6000 N de force de rognage, ce qui est impressionnant, afin de permettre une découpe propre et précise à chaque fois.
Contrôle pneumatique : Les vérins pneumatiques de la machine sont gérés par des îlots de distribution VR10 d’IMI Norgren, choisis pour leur efficacité et leur fiabilité.
Préparation de l'air : Une alimentation continue en air comprimé de grande qualité est assurée par le système de traitement d’air Excelon Plus d’IMI Norgren, qui protège les composants de la machine et garantit une stabilité opérationnelle à long terme.
Un partenariat fondé sur la confiance et l’expertise
Ce projet met l’accent sur l’importance d’une véritable collaboration. Mick Stallwood, propriétaire de DAS, a partagé son point de vue sur notre travail ensemble : S’associer à IMI sur ce projet a été une expérience fluide, déclare-t-il. Leur capacité à répondre rapidement aux spécifications de notre système et à fournir des composants compatibles de grande qualité a été déterminante dans la réussite du design et de la fabrication de la machine de rognage du métal.
Faire avancer l’industrie
La nouvelle machine de rognage du métal n’est pas un simple équipement : elle est un avantage stratégique pour Batten & Allen qui leur permet de continuer à fournir un service exceptionnel à leurs clients. Cette solution innovante démontre notre engagement partagé envers l’avancée des capacités de fabrication via un design intelligent et une technologie supérieure.
En travaillant en étroite collaboration avec les équipementiers comme DAS, nous pouvons aider à résoudre des défis complexes et à créer des systèmes qui offrent des avantages tangibles, d’une productivité accrue à un coût total de possession réduit.