Blog

Explication de la terminologie - distributeurs

16 septembre 2019

Cet article explique ce que sont les distributeurs et comment elles fonctionnent.

Cet article explique ce que sont les distributeurs et comment elles fonctionnent.

Les vannes sont des dispositifs simples qui bloquent ou modifient la direction de l'air dans un système d'air comprimé, par analogie directe avec les systèmes de commutation électrique. Elles peuvent commander directement des composants ou des outils, ou des vannes pilotes peuvent être utilisées pour modifier la position d'une autre vanne. Mais la terminologie peut parfois prêter à confusion ; nous allons passer en revue ici un certain nombre de définitions utilisées dans la spécification et la sélection des vannes.

Fyonction de la vanne ?

Vous verrez des termes tels que 2/2, 3/2, etc. Le premier chiffre indique le nombre d'orifices, c'est-à-dire le nombre de connexions entrant et sortant de la partie principale du corps. Le second chiffre identifie le nombre de positions que le tiroir de la vanne peut occuper. Ainsi, une vanne 5/3 a 5 orifices et 3 positions possibles pour le tiroir de la vanne.

Les normes ISO s'appliquent

Chaque type a un schéma de circuit unique défini par une norme ISO. L'ISO contrôle également la numérotation des interfaces ; en règle générale, l'interface 1 est toujours l'alimentation, les interfaces numérotées paires sont les sorties et les interfaces numérotées impaires sont les échappements. La séquence '12' signifie que l'interface 1 est connecté à l'interface 2 et '14' que l'interface 1 est connectée à l'interface 4.

Normalement ouvert ou fermé ?

Le terme "normal" fait référence au fonctionnement de la vanne sans influence extérieure. Ainsi, une vanne normalement fermée (N/F) bloquera le débit dans sa position de repos ; le contraire est vrai pour une vanne normalement ouverte (N/O) (notez que c'est le contraire pour l'interrupteur électrique).

La position "normale" d'une vanne 5/3 est la position médiane ; ici, trois options sont possibles. APB signifie All Ports Blocked (tous les orifices sont bloqués) ; COE (Centre Open Exhaust) signifie que l'alimentation est bloquée et que les orifices de sortie sont évacués. Enfin, COP (Centre Open Pressure) signifie que l'orifice d'alimentation est connecté aux deux sorties et que les évacuations sont bloquées.

Qu'elle type de distributeur?

En général, il existe trois types de fonctionnement: manuel, où l'activation est effectuée par un être humain, comme un bouton-poussoir ou une pédale ; mécanique, où l'action est effectuée par une machine, comme un piston ou un levier à galet. Enfin, il y a les fonctionnements électriques et pneumatiques ; une électrovanne est actionnée par un courant électrique qui attire un aimant dans la bobine sous tension, tandis que l'opérateur pneumatique utilise de l'air, généralement via une autre vanne. Là encore, la norme ISO couvre les symboles de tous les opérateurs.