Case Study

Tendances en matière de déploiement de l'automatisation intelligente

12 septembre 2022

Le besoin de solutions automatisées continue de s'accélérer et les organisations cherchent à profiter des avantages opérationnels, de productivité et de fiabilité que la technologie d'automatisation intelligente peut offrir.

Le besoin de solutions automatisées continue de s'accélérer, et les organisations de divers secteurs tels que l'entreposage, la production alimentaire, l'industrie pharmaceutique et le commerce électronique cherchent à profiter des avantages opérationnels, de productivité et de fiabilité que la technologie d'automatisation intelligente peut offrir.

Pour les opérations d'assemblage, de manutention, de mise en kit, de traitement des commandes, de maintenance des machines et autres, l'automatisation joue un rôle essentiel en aidant les entreprises à améliorer l'efficacité opérationnelle, la qualité et le débit, ce qui contribuera à stimuler la croissance dans le monde numérique actuel, qui évolue rapidement.

L'automatisation se présente sous toutes les formes et dans toutes les tailles, et la façon dont une entreprise peut mettre en œuvre une solution automatisée peut varier radicalement d'une entreprise à l'autre. Chaque organisation a des besoins et des attentes différents, et il est donc essentiel de comprendre quelles options conviennent à sa situation spécifique. Chaque année apporte son lot de nouvelles technologies et de nouvelles façons de les adopter, alors jetons un coup d'œil à certaines des tendances actuelles en matière d'automatisation intelligente.

La robotique en tant que service (RaaS)

Les technologies d'automatisation évoluant en temps réel et les investissements importants n'étant pas toujours réalisables pour certaines organisations, le modèle « en tant que Service » commence à devenir une stratégie alternative pour réduire le risque de mise en œuvre d'une solution. Les petites et moyennes entreprises qui n'ont pas les liquidités nécessaires pour investir dans un gros capital, ou qui ont un ensemble d'UGS variables qui ne justifient pas une solution d'automatisation dédiée, ont maintenant la possibilité d'accéder à ces solutions via des options RaaS et d'absorber le coût plus comme une dépense opérationnelle. Les options comprennent généralement un modèle de tarification basé sur le paiement à l'événement, par exemple par prélèvement, par heure ou par mois. L'une de ces sociétés, Formic, offre la possibilité de tirer parti du modèle RaaS pour tout projet d'automatisation, quel que soit l'intégrateur.

En outre, pour les entreprises qui craignent d'acheter une nouvelle technologie qui risque d'être rapidement dépassée, le modèle RaaS garantit qu'elles resteront toujours à jour, et qu'elles n'auront pas à acheter des modèles ou des mises à jour logicielles tous les quelques mois ou années.

Cette approche, de plus en plus utilisée par de nombreuses entreprises, rend la prise de décision moins risquée en liant le coût de l'investissement à des avantages tangibles, au lieu de payer d'avance pour une solution automatisée intelligente qui pourrait s'avérer inappropriée ou inadéquate à l'avenir. Cela permet aux entreprises d'augmenter ou de réduire l'automatisation en fonction de leur demande.

Simulation et jumeaux numériques

Un jumeau numérique est une simulation virtuelle en temps réel d'un système ou d'un processus physique réel qui sert de contrepartie numérique pour la simulation, l'intégration, les tests, la surveillance et la maintenance du système.

Comme pour le RaaS, le jumeau numérique offre un niveau d'assurance dans la mesure où le système d'automatisation peut être rigoureusement testé, évalué, modifié et confirmé avant que la solution physique ne soit réalisée. Les tests et les itérations peuvent également être effectués rapidement, puisque les ajustements n'ont pas à être usinés ou construits physiquement, et peuvent aider les problèmes potentiels à être conçus à un stade plus précoce et moins coûteux.

Transformation numérique

On observe actuellement trois grandes vagues dans les environnements numériques de l'automatisation. Actuellement, la première vague concerne la connectivité des actifs. Pour prendre l'exemple des biens de consommation, pensez à connecter votre téléphone à un dispositif Bluetooth, comme un contrôleur d'arrosage à votre domicile. La deuxième vague (qui est en train d'émerger) consisterait à ajouter de l'intelligence dans un environnement. Désormais, le dispositif d'arrosage est capable d'utiliser votre téléphone pour obtenir des données météorologiques et déterminer la quantité d'eau à utiliser et le moment où les arroseurs doivent être activés. La troisième vague (à venir dans un avenir proche) concerne les écosystèmes contrôlés de manière autonome. À présent, le téléphone indique à l'arroseur qu'il va pleuvoir pendant les quatre prochains jours, ce qui permet également au thermostat de modifier la température de la climatisation et d'envoyer un courriel à votre service d'entretien des pelouses pour lui demander de sauter une semaine afin de permettre à votre propriété de sécher correctement, le tout sans que vous ayez à faire quoi que ce soit manuellement.

Ce niveau d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle permettra aux fabricants et aux sites de commerce électronique d'atteindre l'objectif de l'usine "lumières éteintes".