Blog

Qu'est-ce qu'un filtre régulateur ?

5 mars 2019

Cet article explique ce qu'est un filtre régulateur, comment il fonctionne et comment le choisir.

Qu'est-ce qu'un filtre régulateur ?

Un filtre régulatateur est une combinaison d'un filtre et d'un régulateur de pression dans une unité simple. Les deux sont également disponibles en différentes unités. L'unité simple utilise moins de place, réduit les risques de fuites dues aux connexions d'air moins nombreuses, et dans certains cas améliore le fonctionnement.

Comment fonctionne un filtre régulateur ?

Il est important de prendre en compte les principes de travail de bases des éléments individuels du filtre et du régulateur :

  • Le filtre : le corps du filtre est construit de façon à créer une action cyclonique de l'air entrant. Cette action dépose l'eau et les particules lourdes au fond de la cuve. Un déflecteur, placé sous l'élément du filtre, empêche les dépôts d'eau et de débris d'être aspirer par le flux d'air sortant. L'air est ensuite forcé à travers un élément de filtre, et la taille du maillage détermine la taille minimum de particules retirées du flux d'air. Par exemple, un filtre à 40 microns éliminera toutes les particules supérieures à 40 microns. Des éléments 5 microns sont également disponibles, tout comme des filtres d'élimination de l'huile et des vapeurs.

  • Le régulateur : le bouton de commande fonctionne avec un ressort qui, à son tour, place la charge contre un ensemble de membranes. La membrane appuie sur une tige de soupape connectée au siège de soupape et la soupape chute, ce qui permet au flux d'air en aval de passer de l'orifice d'entrée (P1) hors de l'orifice de sortie (P2). Lors du passage de l'air par P2, un trou de ventilation laisse passer l'air dans une chambre sous la membrane; une fois la pression d'un côté de l'autre du siège est égale, le siège se ferme à l'aide du ressort. La demande en aval provoquera une baisse de pression dans la chambre, l'ouverture du siège et permettra à nouveau la circulation de l'air, jusqu'à ce que la pression soit une fois de plus égale et que le siège se ferme. Ce procédé fonctionne en continu en gardant P2 à une valeur définie.

Comment choisir un filtre régulateur ?

Il est nécessaire de prendre en compte plusieurs éléments lors du choix d'une unité de filtre régulateur.

  • Quel est le débit requis pour le process ou un système ? Ceci va déterminer le diamètre de l'orifice.

  • Quel niveau de filtration est requis et quel niveau maximum d'eau dans le circuit ? Le filtre universel est de 40 microns, mais le 5 microns est également disponible. En règle générale, l'air est filtré à 40 microns avant application de la filtration 5 microns. Un filtre 40 microns retirera 95% du contenu de l'eau; mettre les filtres en série signifie que 95% des 5% restants seront retirés, soit au total presque 99%. Après le retrait 5 microns, l'huile, puis des filtres de retrait de vapeur peuvent être appliqués.

  • Quelle est la pression requise pour utiliser l'équipement en aval et qu'est-ce que la pression d'alimentation ? C'est le travail du régulateur de pression. Il est important de noter qu'une baisse quantifiable de la pression aura lieu dans l'unité de filtre régulateur.

Les types de filtres régulateurs

Les modèles standards Excelon Plus possèdent des orifices de G3/8 à G3/4, une purge automatique ou manuelle et des cuves en polycarbonate ou en métal avec indicateurs de niveau. Ils sont équipés d'éléments de filtration de 40 microns sur toutes les options standards, ainsi que d'un manomètre. D'autres options sont disponibles, des éléments de filtration de 5 microns par exemple.

La gamme Olympian Plus standard possède des orifices de G1/4 à G3/4 et une purge automatique ou manuelle. Les options standards sont équipées d'une cuve en métal et un élément de filtration de 40 microns.

Applications typiques des filtres régulateurs

Il est probable de trouver une unité de filtre régulateur dans n'importe quel système à air comprimé. Elles peuvent être trouvées dans la conduite d'alimentation principale et dans les conduites de division qui alimentent des composants spécifiques qui demandent par exemple différentes alimentations en pression ou une qualité de filtration plus élevée.

Que faire de plus afin de faire fonctionner un filtre régulateur ?

Selon l'application, l'unité de filtre régulateur peut faire partie d'un système comprenant d'autres composants, un lubrificateur et une vanne d'arrêt par exemple. Un manomètre est disponible séparément (Excelon Plus possède un manomètre intégré) si nécessaire. Des équerres de fixation seront nécessaires, ainsi que des tuyaux et des raccords, un kit de verrouillage et un verrou sont disponibles en option pour plus de sécurité.