Blog

Qu'est-ce qu'un distributeur de débit ?

15 octobre 2020

Cet article explique ce qu'est un distributeur de débit et comment elle fonctionne.

Qu'est-ce qu'un distributeur de débit ?

Un distributeur de débit ajuste et contrôle le débit d'air dans un système pneumatique. Elle peut souvent être utilisée pour ajuster la vitesse de fonctionnement d'un actionneur. Il ne faut pas la confondre avec les contrôleurs ou régulateurs de pression. Bien qu'il existe une relation entre la pression et le débit, celle-ci n'est pas nécessairement linéaire et l'utilisation d'un régulateur de pression pour contrôler le débit peut entraîner un gaspillage d'énergie et un risque d'endommager les composants.

Ils sont également connus sous le nom de...

Ils peuvent également être appelés régulateurs de débit massique ou, pour certains types, vannes à pointeau.

Comment fonctionnent les distributeurs du débit ?

flow-control-valves (1)

Bien qu'il existe différents types de régulateurs de débit, ils fonctionnent tous selon un principe de base simple : plus un trou, ou orifice, dans un tuyau, est petit, plus le débit d'air est faible à une pression donnée (ou, plus précisément, à la pression différentielle de chaque coté de l'orifice). Les régulateurs de débit ont souvent une tige conique finement usinée qui correspond exactement au profil de l'orifice. Complètement fermée, il n'y a pas de débit d'air ; à mesure que la vanne s'ouvre progressivement, de plus en plus d'air peut circuler jusqu'à ce que, complètement ouverte, l'air passe au débit nominal maximum de l'appareil. Les vannes bidirectionnelles contrôlent le débit d'air dans les deux sens, tandis que les dispositifs unidirectionnels contrôlent le débit d'air dans un seul sens - soit du côté flux entrant vers un composant, soit sur le côté de l'échappement. Les vannes unidirectionnelles sont souvent équipées d'un dispositif de contrôle permettant un débit d'air complet dans la direction opposée à la direction de commande.

Comment choisir un distributeur de débit ?

Il y a un certain nombre de facteurs à prendre en compte :

  • le contrôle du débit - quel est le débit minimal et maximal contrôlable requis pour un composant ou le process ; ceci sera également lié à la taille de l'orifice de l'unité. Quelle est la précision et l'exactitude du débit requises et le processus est-il cyclique ?

  • configuration - dans le cas d'une vanne unidirectionnelle, le contrôle doit-il s'effectuer sur le cycle d'échappement ou sur le cycle d'admission ? ou bien une vanne bidirectionnelle est-elle nécessaire ?

  • Le raccordement - le filetage ou l'emboîtement sont-ils les plus appropriés ? Quelle est la conformité avec les autres composants du système ?

  • la méthode de contrôle- le réglage manuel convient-il à l'application, ou faut-il une méthode à distance ?

  • environnement de travail - des facteurs tels que les environnements agressifs ou la température limitent-ils le choix du matériau utilisé pour la construction de la vanne ?

  • pression de fonctionnement - quelle est la pression de fonctionnement maximale du système ou de l'application ?

Types de vanne de régulation de débit ?

Il existe une variété de types pour répondre aux exigences de sélection ci-dessus :

  • vanne de contrôle de débit proportionnel - un tiroir à commande directe, avec un contrôle de position piloté par microprocesseur, permet un contrôle précis du débit. Les unités offrent un choix de fonction de vanne (5/3 ; 3/2 ; 2/2) et un choix de paramètres de contrôle (4 à 20mA ; 0 à 10V ; -5 à 5V). Elles offrent un débit élevé, jusqu'à 5000 l/min, avec une faible perte de charge.

  • vanne de contrôle de débit motorisée - ici, la méthode de contrôle du débit est souvent différente de celle décrite ci-dessus. Deux disques en céramique, avec des segments ouverts, tournent l'un par rapport à l'autre. Lorsque les segments ouverts s'alignent exactement, l'unité permet un débit maximal ; lorsque les segments ouverts se désalignent, le débit est restreint jusqu'à ce que le circuit soit complètement bloqué. Des moteurs synchrones ou pas à pas à courant continu permettent un positionnement précis et, par conséquent, un contrôle du débit. Le retour de position peut être réglé sur 0 à 20 mA ou 4 à 20 mA.

  • les régulateurs de débit banjo - ces appareils sont réglés manuellement, soit par un écrou moleté, soit par une fente de tournevis. ils peuvent être à régulation d'entrée ou à régulation de sortie (échappement) et à montage par pression ou par filetage.

  • Régulateurs de débit en forme de bloc - là encore, il s'agit d'un dispositif à réglage manuel. Ces unités ont un débit élevé et peuvent être montées sur un panneau ou sur un mur. Elles sont dotées d'un pointeau de régulation captif, qui n'éclate pas lorsqu'il est dévissé, et la position de régulation peut être verrouillée. Des régulateurs unidirectionnels et bidirectionnels sont disponibles.

Applications typiques d'un distributeur de débit ?

Les distributeurs de débit sont souvent utilisées pour contrôler la vitesse des actionneurs pneumatiques. Tout processus dépendant d'un flux d'air contrôlé, notamment pour la qualité d'un produit fini, devra utiliser un distributeur de débit avec une précision suffisante.

Ai-je besoin d'autre chose pour un distributeur de débit ?

Des tuyaux et des raccords seront nécessaires pour que les connexions soient effectuées dans le système.